Gerador de Imagens Térmicas Compacto da FLIR: Um Divisor de Águas para o Monitoramento de Condições

O FLIR AX8 é uma solução de monitoramento de condições térmicas compacta e econômica para empresas de fabricação e serviços públicos

Desde aplicações de fabricação de processos a processos complexos em serviços públicos, é importante garantir o tempo de atividade e o funcionamento correto de toda a maquinaria. Os sistemas de manutenção baseados em condições ajudam a maximizar o rendimento e a qualidade, ao mesmo tempo que diminuem as interrupções na produção e as manutenções não programadas e os custos de reparo. O integrador de tecnologia taiwanês ADE Technology Inc. desenvolveu uma solução de monitoramento de condições compacta e econômica para essas empresas, com base no sensor de imagens térmicas AX8 da FLIR.

Hoje, a maioria das empresas de produção do setor de semicondutores realiza manutenção preventiva de equipamentos essenciais com base em intervalos derivados e predefinidos estatisticamente. Embora essas práticas tenham tido relativo sucesso no gerenciamento da disponibilidade de equipamentos e no rendimento do produto, o custo, tanto de tempo quanto de materiais, permanece alto. Às vezes, as intervenções são realizadas em máquinas que não as necessitam. Outras vezes, as ações de manutenção que não são realizadas resultam em falhas nas máquinas, má qualidade do produto e tempos de inatividade não programados.

“A manutenção é um dos principais problemas na fabricação moderna de semicondutores”, conta Wayne Sun, Gerente de Vendas da FLIR Systems Taiwan. “No passado, a manutenção e o monitoramento baseados em condições foram adotados com sucesso em empresas de serviços públicos e em indústrias de alto nível, em que os custos associados ao tempo de inatividade do equipamento são essenciais para os resultados finais das empresas. Porém, cada vez mais, as indústrias de fabricação de semicondutores e eletrônicos, como as que temos aqui em Taiwan, também estão começando a ver os benefícios da manutenção baseada em condições e do monitoramento de condições.”

Detecção de calor

O monitoramento de condições é uma maneira de identificar características do equipamento indicativas do seu bom estado e do processo potencial de degradação. Além da vibração e do consumo de energia, por exemplo, o acúmulo de calor dentro de uma máquina é um indicador. A capacidade de prever falhas da máquina e do sistema antes que aconteçam pode reduzir custos e aumentar muito a disponibilidade.

A ADE Technology Inc., sediada em Nova Taipé, Taiwan, tem servido o mercado industrial durante anos com tecnologia avançada de processamento de vídeo que se integra perfeitamente a outros dispositivos industriais e a outros tipos de sensores de dados para criar vários aplicativos no campo da Internet das Coisas.

“A ADE conhece muito bem as necessidades dos serviços públicos e das empresas de fabricação em termos de manutenção preventiva”, conta Wayne Sun. “As tecnologias típicas que são usadas hoje para monitoramento preventivo são câmeras CCTV visuais e termopares. Embora essas tecnologias tenham comprovado seu uso, elas possuem limitações em um contexto de manutenção preventiva.”

As câmeras visuais são utilizadas para monitoramento ininterrupto de equipamento e podem localizar alguns problemas de produção atempadamente, mas não podem ver o acúmulo de calor normalmente associados a falhas iminentes de equipamento. Para investigar as temperaturas dos equipamentos, também são utilizados termopares normalmente. Mas essa tecnologia também é limitada, pois os termopares medem somente um ponto por vez no objeto e não fornecem uma assinatura de calor completa do problema.

Câmeras termográficas

As câmeras termográficas são usadas para monitoramento de condições e aplicações de controle de processos em todo o mundo. Entre os equipamentos normalmente monitorados por câmeras termográficas estão as instalações de alta e baixa tensão, turbinas, compressores e outros equipamentos elétricos e mecânicos. “As câmeras termográficas podem ver irregularidades térmicas em equipamentos que indicam falhas e fornecem mais informações para especialistas de produção e tomadores de decisão”, conta Wayne Sun. “Além disso, elas podem monitorar problemas continuamente, sem interrupção do fluxo de produção, e detectar problemas antes que eles se transformem em algo pior.”

Como integrador de soluções e distribuidor das câmeras termográficas da FLIR, a ADE conhece muito bem o poder das imagens térmicas. A empresa tem integrado núcleos e componentes térmicos em sistemas maiores durante anos e em muitos mercados verticais. Mas foi somente com a introdução da câmera termográfica FLIR AX8 que a ADE decidiu criar uma solução de monitoramento de condições dedicada para empresas de fabricação e serviços públicos: o T-Guard.

Sistema de monitoramento de temperatura T-Guard

A solução T-Guard da ADE consiste de uma câmera AX8 da FLIR e do gravador de vídeo em rede AD-TG200 da ADE e foi criada para ajudar as fábricas e os serviços públicos a gerenciar alarmes orientados pela temperatura acionados pelo sensor da FLIR AX8, além de outras informações de sensores como câmeras IP, medição de tensão e medição da temperatura ambiente.

Com base nos dados de temperatura coletados em tempo real, o T-Guard monitora o status de saúde do equipamento e gera alarmes de impactos críticos para um centro de controle realizar o acompanhamento. As informações de temperatura permitem que o sistema envie alarmes diferenciados, de acordo com a amplitude do aumento da temperatura e a criticidade e iminência da falha. O T-Guard pode gerenciar até nove câmeras FLIR AX8 e pode ser usado para gerenciamento de eletricidade em toda a empresa, gerenciamento de energia solar fotovoltaica, Sistemas de Controle Ambiental (SCA) e muitas outras aplicações.

Compactos e fáceis de integrar

A instalação de sensores de monitoramento de condições em equipamento de produção requer que esses sensores sejam compactos e fáceis de integrar. Com a introdução da FLIR AX8, os integradores obtêm exatamente essas características. A AX8 combina uma câmera térmica e uma visual em um pacote pequeno e econômico, que mede apenas 54 x 25 x 95 mm, facilitando a instalação em espaços reduzidos.

De acordo com Jeffrey Chow, Gerente Geral da ADE, “a AX8 é definitivamente um divisor de águas para o monitoramento condicional tradicional. A AX8 pode ser facilmente integrada ao PLC de automação e aos sistemas NVR atuais. Com a FLIR AX8, a indústria da segurança pode finalmente dispor de um sensor inteligente econômico para monitoramento de condições térmicas. Nossa solução T-Guard tira proveito das vantagens da AX8, ao integrá-la com um gravador de vídeo em rede e um mecanismo de alarme.”

Back to top