Câmeras Termográficas da FLIR Ajudam os Departamentos de Incêndio do Condado de Mühldorf a Prestar Serviços de Combate a Incêndios de Primeira Classe


Até pouco tempo atrás, as câmeras termográficas (TIC) destinadas ao combate a incêndios eram volumosas, caras e geralmente inacessíveis para equipes de bombeiros voluntários de pequena dimensão, algo muito comum no estado alemão da Baviera que conta com muitas brigadas pequenas. Felizmente, com os mais recentes desenvolvimentos na tecnologia de imagens termográficas, as TICs, como a câmera K50 da FLIR, tornaram-se extremamente atraentes e acessíveis, mesmo para pequenas brigadas de incêndio. O corpo de bombeiros da cidade alemã de Mühldorf descobriu recentemente os vários benefícios oferecidos pela câmera de combate a incêndios da FLIR.
O corpo de bombeiros do condado de Mühldorf é uma equipe moderna e profissional que leva muito a sério a proteção e a segurança de seus cidadãos. Com uma média de 3.500 intervenções por ano, as várias equipes de bombeiros de Mühldorf são responsáveis por um setor primário de 107.800 habitantes, incluindo o condado de Mühldorf e várias comunidades adjacentes.
“Até recentemente, pequenas equipes de combate a incêndios, como a nossa, não podiam adquirir uma câmera termográfica”, afirma o Inspetor de Incêndios Distrital, Harald Lechertshuber. “No entanto, as câmeras termográficas atuais, como a FLIR K50, ficaram mais acessíveis. Além disso, incentivados pelos esforços de financiamento do estado alemão da Baviera, decidimos investir na nova tecnologia de câmeras termográficas. Fomos apresentados às imagens termográficas pela nossa distribuidora, Leopold Siegrist GmbH. Testamos vários modelos e a FLIR K50 teve o melhor desempenho. Com um nível de preços assim, as câmeras termográficas tornaram-se acessíveis para praticamente qualquer brigada de bombeiros da comunidade.”
Usar uma câmera termográfica pode ser uma maneira muito eficiente de procurar pessoas feridas ou desaparecidas em locais onde a visibilidade está obstruída, por exemplo, em espaços pequenos ou fechados ou quando é preciso ver através da fumaça.
“Uma câmera termográfica como a FLIR K50 pode nos ajudar a salvar vidas”, afirma Harald Lechertshuber. “Na semana passada, tivemos de realizar uma intervenção e tratar de um carro acidentado após um incidente de trânsito. Ao ver o carro acidentado, não tínhamos certeza se havia uma ou duas pessoas lá dentro. Depois de libertar uma pessoa do carro acidentado, usamos a câmera termográfica e rapidamente descobrimos uma segunda vítima.”
O corpo de bombeiros do condado de Mühldorf também usa a FLIR K50 para procurar incêndios que o olho humano é incapaz de detectar imediatamente. Às vezes, quando uma equipe de bombeiros chega ao local, é difícil ver como e onde o incêndio se desenvolveu.
“Por exemplo, em casas geminadas, do lado de fora, nem sempre é possível ver em qual unidade o fogo está”, explica Harald Lechertshuber. “Com a FLIR K50, do lado de fora já podemos ver quais lugares estão quentes e frios e ter uma visão geral perfeita da situação.” Além disso, mesmo após um incêndio ser extinto, um gerador de imagens termográficas pode ajudar a avaliar a situação e permitir que os bombeiros localizem vestígios de fogos prontos a reacender ou incêndios que foram extintos de forma inadequada.
A FLIR K50 produz imagens termográficas de 320 x 240 pixels com uma frequência de 60 Hz e uma faixa de temperatura de 32 °F a 1,202 °F (0 °C a 650 °C). A câmera possui cinco modos de imagens que ajudam a acelerar as decisões táticas e a busca por sobreviventes.
“A imagem da câmera é muito estável, tem uma resolução perfeita e os vários modos de imagens nos ajudam a avaliar muito melhor várias situações”, afirma Harald Lechertshuber. “Além do preço da câmera, também valorizamos muito a facilidade de uso da K50. A câmera fornece leituras claras de temperatura e é muito fácil de operar, como deveria ser para todas as câmeras de combate a incêndios. A operação de uma TIC não deveria ser muito complexa, principalmente, para o uso durante as situações de stress sob as quais trabalhamos às vezes. Na verdade, a operação da câmera da FLIR é muito mais fácil e simples do que eu vi em qualquer outra câmera no mercado.”
“O pacote completo da câmera é ideal para um corpo de bombeiros como o nosso. Eu não faria qualquer alteração. Mesmo em temperaturas altamente elevadas de mais de 250 °C, a câmera continua funcionando normalmente. Atualmente, utilizamos doze câmeras termográficas da FLIR em nosso condado. Sempre que precisarmos fazer uma intervenção, damos prioridade à equipe mais próxima e disponível que tenha uma câmera da FLIR. Dessa forma, temos certeza de que nossos cidadãos possivelmente desfrutarão dos melhores serviços de combate a incêndios.”