Melhorando a segurança de alimentos e bebidas com imagens térmicas em tempo real


Todos os anos, cerca de 600 milhões de pessoas adoecem após comer alimentos contaminados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Por trás desses números estão famílias reais, visitas a hospitais e, nos casos mais graves, perda de vidas.
Na fabricação de alimentos, alguns graus podem fazer a diferença entre produtos seguros e um recall caro. Para os fabricantes, mesmo pequenos desvios de temperatura podem desencadear lotes rejeitados, auditorias reprovadas, tempo de inatividade não planejado e danos à reputação da marca.
O desafio é não saber que a temperatura é importante. Ela o monitora continuamente sem reduzir a produção. É aí que as imagens térmicas em tempo real oferecem valor operacional mensurável.
Cozimento, pasteurização e resfriamento são pontos de controle críticos em qualquer plano HACCP. O calor consistente é uma das maneiras mais eficazes de evitar a contaminação microbiana, mas as linhas de produção de alta velocidade dificultam a uniformidade, e pequenas variações de temperatura podem se transformar rapidamente em problemas maiores se não forem detectadas precocemente.
As verificações pontuais manuais deixam lacunas. Entre as inspeções, as temperaturas podem flutuar despercebidas, muitas vezes exigindo retrabalho ou até mesmo descarte de produtos.
As câmeras termográficas Flir e os sensores inteligentes fornecem monitoramento contínuo e sem contato da temperatura em toda a linha. Em vez de verificar pontos únicos, os operadores podem ver a imagem térmica completa em tempo real. Isso permite que as equipes:
Com resolução de nível industrial e precisão de ±2 °C, as imagens térmicas oferecem suporte a decisões confiáveis e em tempo real sem interromper o rendimento.
A amostragem manual consome mão de obra e introduz variabilidade. Ao integrar imagens térmicas diretamente aos sistemas HMI e SCADA, os fabricantes podem passar para o monitoramento contínuo em vez de amostragem periódica. Os dados de temperatura tornam-se parte do sistema de controle mais amplo, não uma tarefa manual separada.
Em uma instalação, as verificações manuais de 30 minutos foram substituídas pelo monitoramento 24 horas por dia usando a Câmera Termográfica Compacta com Sensor Inteligente Flir A70. Os resultados:
A automação não substitui a experiência. Ele capacita as equipes com a percepção de intervir precocemente, melhorando a segurança e o desempenho operacional.
Veja todas as nossas soluções de fabricação de alimentos e bebidas
As instalações de processamento de alimentos são exigentes: alto calor, lavagens, espaços apertados e movimento constante. Qualquer tecnologia precisa funcionar dentro dessa realidade.
A Flir A70 se integra a protocolos industriais padrão e se conecta diretamente a MES, SCADA e redes de fábricas. Os dados fluem para dashboards e ferramentas de geração de relatórios já em uso, e a análise de ponta fornece verificação instantânea sem reduzir a produção ou adicionar complexidade à infraestrutura, fortalecendo a visibilidade e o controle do processo.

Os desvios de temperatura têm consequências operacionais reais: produto rejeitado, retrabalho, interrupções de linha e investigações de conformidade. O monitoramento térmico contínuo reduz esses riscos ao detectar desvios precocemente, antes que afetem grandes volumes. Os benefícios são claros:
A temperatura é maior do que um número. É uma variável de controle crítica. As imagens térmicas e visuais em tempo real substituem as verificações intermitentes por verificação contínua, fornecendo rastreabilidade, documentação e confiança em todos os estágios da produção.
Quando é possível ver o calor claramente, é possível gerenciar o risco de forma proativa, em vez de reativa. No setor acelerado de alimentos e bebidas de hoje, essa visibilidade é proteção operacional, não um luxo.
A prevenção da variação térmica protege a integridade do produto, da receita e da marca, mas, o mais importante, protege as pessoas.