Se um vazamento ocorre em um telhado plano, o dano geralmente passa despercebido por tempo razoável e a água penetra, encharcando o assoalho e o isolamento subjacente. Isso pode levar a dano custoso do apodrecimento, que geralmente se desenvolve e, se ignorado, pode enfraquecer a estrutura do telhado. Os especialistas na construção de telhados têm usado as câmeras termográficas há anos para localizar a intrusão de água, encontrar umidade sob a superfície e documentar a secura com precisão e confiança. Porém, para telhados de edifícios industriais, as inspeções termográficas podem consumir bastante tempo e trabalho físico, quando realizadas com uma câmera termográfica portátil. É aqui que entra o Workswell WIRIS. Graças a esse drone avançado equipado com uma câmera termográfica FLIR Tau2, as inspeções termográficas dos telhados industriais são uma tarefa muito simples.
Embora os telhados planos tenham muitas vantagens a respeito da construção, sua instalação é geralmente complexa devido à composição das muitas camadas de telhado. Muitos lugares nos telhados planos podem ser fontes de defeitos. Os vazamentos de água podem resultar de instalação amadora, manutenção negligente ou degradação da superfície por proteção insuficiente das camadas superficiais contra influências climáticas. Além disso, a água acumulada na construção danificada do telhado pode ter efeito negativo na durabilidade do revestimento do telhado. Acima de tudo, o vazamento de água sob a superfície do telhado por longo período irá destruir as camadas de fundação.
Encontrar vazamentos de água a olho nu não é tão objetivo quanto parece. Na maioria dos casos, os rastros de água não levam diretamente à fonte do vazamento e por isso todo o telhado plano precisa ser examinado em detalhe. Entretanto, as inspeções regulares de manutenção de telhado podem levar à descoberta em tempo hábil de vazamentos e, como resultado, evitar que os danos escalem para algo mais sério e permanente. Infelizmente, em aplicações industriais, uma avaliação detalhada de todo o telhado é bastante difícil, simplesmente pelo tamanho da tarefa. Para um profissional de inspeções, essa pode ser uma tarefa muito demorada e fisicamente exaustiva e, portanto, na maioria dos casos, o inspetor se concentra somente nas áreas de risco e nos defeitos que podem ser averiguados.
Imagens termográficas para detecção de umidade em tempo hábil
As câmeras termográficas provaram ser uma maneira bastante eficaz e confiável de encontrar vazamentos de água e áreas ocultas de umidade. Devido às diferenças de temperatura entre locais secos e úmidos, as câmeras termográficas podem ver detalhadamente onde a umidade penetrou no telhado. Dependendo da construção do telhado, é possível ver o tamanho de uma área afetada pela umidade e avaliar a gravidade do problema. As inspeções de imagem termográfica são muito eficazes durante ou após o pôr do sol, porque o telhado (que foi aquecido por um tempo) irá revelar as diferenças de temperatura entre as áreas secas, que vão resfriar lentamente, e as áreas úmidas, que irão resfriar muito mais rápido. Nas estações mais quentes, a câmera termográfica pode identificar áreas insuficientemente isoladas (pontes térmicas). Essas áreas irão revelar temperaturas mais altas que as partes circundantes do telhado.
Inspeções aéreas com Workswell WIRIS
Embora uma câmera termográfica portátil seja uma excelente ferramenta de diagnóstico, as inspeção manual do telhado continua sendo uma tarefa demorada, especialmente em edifícios industriais maiores. Para contornar esse problema, usa-se um drone com uma câmera termográfica acoplada. Essa aeronave pode voar sobre os telhados e não está restrita ao número de escadas, elevações ou superfícies instáveis. O operador tem o controle total do drone de um local seguro, tem uma visão geral imediata da condição do telhado e, se a umidade for detectada, o operador pode fazer o zoom dos detalhes e depois verificar a área pessoalmente.
Em resposta a essa necessidade, a Workswell s.r.o., uma companhia de desenvolvimento e comercialização de tecnologia do mercado centro-europeu, baseada em Praga, desenvolveu o sistema Workswell WIRIS. O WIRIS é um sistema de drone avançado que combina uma câmara de luz visível e uma câmara termográfica, sendo especialmente desenvolvido para detecção de problemas de umidade em telhados planos. O sistema exclusivo permite aos operadores alternar remotamente entre as câmeras, gravar vídeos radiométricos e fazer imagens estáticas em espectro de luz visível e de infravermelho. O operador vê os objetos seguidos pelo drone em tempo real ou pode analisar gravações e identificar áreas danificadas. Diferente dos sistemas similares, o Workswell WIRIS permite definir manualmente a faixa de temperatura, p. ex., no intervalo de 15 °C a 25 °C, mesmo durante o voo.
“Graças ao sistema Workswell WIRIS, os inspetores de telhados agora podem inspecionar edifícios industriais remotamente, com toda a segurança e com produtividade sem igual”, diz Jan Sova, gerente executivo da Workswell s.r.o. “Agora eles têm uma visão geral completa de todo o telhado ao seu alcance, de forma fácil.”
As fotos tiradas pela câmera de luz visível embutida completam o registro de imagens térmicas e tornam possível localizar com precisão o defeito de umidade. O sistema WIRIS também pode ser ajustado a um sensor GPS para armazenar informações sobre a posição do drone ao criar um registro. O sistema pode medir a temperatura no ponto central, além de mínimo e máximo local. Essa função também pode ser usada para navegar drones, já que mostra automaticamente onde o maior problema potencial está localizado. As gravações produzidas são totalmente radiométricas e incluem vídeo.
Núcleo da câmera termográfica LWIR Tau 2
A Workswell confiou no núcleo infravermelho de onda longa da câmera FLIR Tau2 para a parte de imagem térmica do sistema Workswell WIRIS. Jan Sova: “Usamos a FLIR Tau2 nos sistemas anteriores e sempre conseguimos excelentes resultados de imagem. A Tau2 é bastante leve e compacta, o que nos ajudou a construir um drone com metade do peso se comparado com os sistemas de drone anteriores. A maior melhoria fornecida pelo sistema WIRIS é que ele pode ser totalmente controlado do chão e as configurações podem ser facilmente adaptadas enquanto o drone está no ar. O WIRIS com a FLIR Tau2 é uma solução ideal para inspeções termográficas de telhados de edifícios industriais.”
As câmeras termográficas FLIR® Tau® 2 oferecem um conjunto de recursos sem igual, tornando-as muito apropriadas para aplicações exigentes, como os Veículos aéreos não tripulados (Unmanned Airborne Vehicles, UAVs), miras térmicas de armas e geradores de imagens termográficas portáteis. A eletrônica aprimorada agora dá à Tau 2 ainda mais capacidades, inclusive a radiometria, sensibilidade aumentada (<30 mK), taxas de quadros de 640/9 Hz e poderosos modos de processamento de imagem que aprimoram enormemente o detalhe e contraste. Como a função elétrica é comum entre a Tau 2 640, 336 e 324, os integradores têm compatibilidade direta entre os diferentes formatos de câmera, e as versões de câmera Tau compartilham muitas das mesmas opções de lentes.