Captando o invisível: Misturando ciência e arte para dar novas perspectivas

O mundo da termografia geralmente está centrado em três áreas: ciência, segurança e inspeções. No entanto, muitas vezes brilhamos sobre as imagens impressionantes que podem ser produzidas quando revelamos a radiação infravermelha (térmica) invisível que nos cerca. “Captando o invisível” é, então, uma descrição adequada da termografia e do título da exposição de arte do Dr. Makoto Takahashi, dedicada ao terremoto e tsunami de 2011 em Tōhoku, que atingiu o leste do Japão. Com a ajuda de seus alunos na Universidade Técnica de Munique, a exposição reúne vários fotógrafos talentosos, ensaístas e uma câmera FLIR T-series para expor o mundo daqueles afetados por desastres a todos.

Conhecido como o “Grande Terremoto do Leste do Japão”, ou mais simplesmente em “3.11”, o terremoto de Tōhoku em 11 de março de 2011 foi o maior terremoto registrado na história do Japão e o quarto maior do mundo. Isso desencadeou o tsunami que, por sua vez, desencadeou o desastre nuclear de Fukushima Daiichi, o derretimento de três reatores nucleares e a descarga de água radioativa em Fukushima. O terremoto, o tsunami e o derretimento nuclear causaram quase vinte mil mortes e deixaram seis mil feridos e centenas de milhares deslocados de suas casas.

Embora os eventos de 3.11 tenham terminado há muito tempo, as consequências ainda permanecem até hoje. A “Foto do invisível” do Dr. Takahashi destaca os legados de trauma, radiação e a resiliência das comunidades que se reconstroem no desastre da vigília. Juntamente com obras de arte fornecidas por vários fotógrafos, cada trabalho é combinado com comentários escritos por um especialista de campo, elaborador de políticas, autor ou ativista.

3d715b56-0d29-4b6b-9a17-ebd9c752ff95.jpg

“Evacuação: Insoles” de Masamichi Kagaya e Satoshi Mori, uma das obras de arte apresentadas que retratam uma trilha de pegadas brilhantes deixadas atrás dos sapatos irradiados de cidadãos de Fukushima.

A exposição estreou na Royal Geographical Society em Londres em outubro de 2021 e, mais recentemente, abriu na TU Munique em junho. O último evento incluiu um painel noturno com uma multidão de 150 participantes, incluindo representantes da Comissão Internacional de Proteção Radiológica e do Comitê Científico das Nações Unidas. O painel contou com o artista de exposições Yoi Kawakubo e vários membros do corpo docente da TU Munique discutindo o que significa lembrar de Fukushima na Alemanha hoje.

A exposição também apresentou uma instalação interativa usando uma câmera FLIR T-Series para projetar imagens térmicas de convidados na parede. A câmera foi instalada no piso da exposição, e todos foram bem-vindos para posar na frente dela para ver como elas aparecem na imagem térmica. Na superfície, a câmera cria uma foto-op divertida para os convidados, mas também dá ao público uma nova perspectiva sobre as obras de arte em destaque.

Takahashi esperava que, ao ver a radiação térmica invisível ao seu redor, o público considerasse outras forças invisíveis da natureza e se tornasse mais empático com a radiação nuclear invisível que os cidadãos de Fukushima enfrentam. A exposição inclui imagens térmicas de vacas irradiadas e pessoas dentro da zona de exclusão no local de Fukushima. Embora as câmeras termográficas não possam exibir contaminação por radiação nuclear, nem sejam prejudiciais ao infravermelho, as imagens fornecem uma visão única das pessoas e dos locais afetados pelo desastre.

thermal cows.PNG

Vacas pastando na zona irradiada da série "Residência restrita" de Giles Price

“Depois de um ano e meio da COVID, devemos ser capazes de ser um pouco mais sensíveis e empáticos com o que é viver com esse tipo de ameaça invisível ao seu redor.” Takahashi nos contou. “Seria interessante tê-lo na sala e para as pessoas interagirem com ele e fazer a comparação com esses trabalhos em Fukushima para extrair esse tipo de continuidade que foi sugerido usando a mesma linguagem visual em dois contextos diferentes. Acho que também fornece uma visão sobre a produção das obras de arte. Isso torna o processo tangível. Acho que foi algo com o qual estávamos empolgados e algo que estávamos tentando fazer com alguns dos outros artistas também”

cropped image.png

Embora o evento tenha sido liderado pelo Dr. Takahashi, ele delegou muitas das responsabilidades aos seus alunos. “Como tantos projetos, esta exposição foi moldada pela COVID-19”, diz Takahashi no site da exposição. “Eu vi neste projeto como uma oportunidade de oferecer algo extra. Para isso, escolhi integrar a curadoria dessa exposição ao meu ensino no Departamento de Estudos de Ciência e Tecnologia.”

Um desses alunos, Nicholas McCay, inicialmente apresentou a ideia de incorporar uma câmera termográfica. “As outras coortes estavam fazendo outros tipos de projetos. Foi muito mais acadêmico, como se tivéssemos algumas discussões sobre um tópico e, então, como escrever um artigo,— explica McCay. Ele gostou da ideia de usar uma câmera termográfica porque era “muito mais envolvente, muito mais como realmente colaborar.”

Embora uma câmera termográfica de nível profissional possa parecer intimidadora para aqueles que não estão familiarizados com a tecnologia, o pessoal da exposição achou superfácil configurar a câmera FLIR T-series. “Honestamente, foi só abrir e começar a usar, zero complicação. Toda a funcionalidade do usuário foi bastante fácil, bastante autoexplicativa e tenho certeza de que mesmo alguém que não tinha o histórico ou a ajuda de outra pessoa poderia descobrir isso”.

Tanto a consideração da exposição, quanto a inclusão de uma câmera termográfica parecem ter compensado Takahashi e seus alunos. Sua exposição recebeu o Ziman Award pela interação pública com a ciência e a tecnologia da Associação Europeia para o Estudo de Ciência e Tecnologia (European Association for the Study of Science and Technology, EASST). O comitê de premiação observou que a exposição foi notável por sua profundidade de engajamento, sua ampla gama de colaboração entre ensaístas e artistas, o envolvimento dos alunos e seu impacto na sociedade.

Back to top