Detecção de pragas com imagens térmicas

Os geradores de imagens térmicas são uma solução cada vez mais popular e não intrusiva para encontrar pragas em paredes e outros locais ocultos. De roedores a vespas e cupins, muitos proprietários de casas e profissionais de manutenção predial usam a tecnologia térmica para localizar ninhos rapidamente sem usar produtos químicos, como inseticidas, ao redor de casas. No entanto, encontrar pragas com sucesso requer entender algumas coisas importantes sobre imagens térmicas.

Vendo pelas paredes?

Primeiro, vamos esclarecer um equívoco comum: as imagens térmicas não conseguem enxergar pelas paredes. Em vez disso, as câmeras termográficas detectam diferenças de temperatura na superfície de uma parede, que é causada por algo do outro lado. Por exemplo, uma câmera termográfica não pega um roedor se movendo na parede, mas pode detectar um ninho que gera calor por um longo período, aquecendo a parede externa. Confira o artigo As imagens térmicas podem ver pelas paredes? para saber mais.

Procurando padrões

Se uma grande fonte de calor, como um ninho, não for óbvia, câmeras termográficas sensíveis podem detectar padrões de calor irregulares, umidade e outros sinais de danos que indicam a presença de pragas, como falta de isolamento ou furos nas paredes, que indicam um ponto de entrada. Entender quais padrões procurar requer treinamento e prática, pois é fácil interpretar uma imagem incorretamente.

Estes são alguns indicadores a observar ao tentar localizar os seguintes intrusos comuns:

Cupins

termites-in-walls.jpg

Os ninhos de cupins podem ser visíveis como pontos quentes (esquerda) e os túneis têm alto teor de umidade, que pode ser detectado com imagens térmicas (direita).

Os cupins podem ser encontrados ao procurar pelos seus ninhos, fontes de umidade e evidências de danos nas paredes. Quando os cupins entram em casa, liberam o calor de seu sistema digestivo na forma de dióxido de carbono e constroem túneis de lama com alto teor de umidade, criando padrões de calor irregulares na superfície de paredes, tetos e pisos.

Roedores

rodents-in-thermal.jpg

Roedores (como o gambá, à esquerda) e seus ninhos podem ser visíveis, ou a atividade da vida selvagem pode deixar pistas como falta de isolamento (direita).

Roedores e outros animais selvagens podem criar ninhos que podem ser detectados, ou podem danificar paredes ou mover o isolamento, criando pontos frios que podem ser identificados em imagens térmicas. Animais noturnos também podem ser rastreados com imagens térmicas, que funcionam na escuridão completa.

Vespas e outros insetos sociais

hornet-nests-small.jpg

Os ninhos de vespas aparecem como pontos quentes térmicos.

Os insetos têm sangue frio, mas geram calor. O calor de um ninho de vespas, de uma colmeia ou outro grande aglomerado de insetos sociais geralmente é suficiente para ser detectado por uma câmera térmica.

Mesmo que você saiba o que procurar, as pragas nem sempre são óbvias. Em geral, recomendamos fazer um curso de treinamento com a ITC ou contratar ajuda profissional se o seu problema de pragas não for facilmente localizado.

Qual é a câmera que eu preciso?

A câmera termográfica necessária depende do seu problema com a praga. Se estiver procurando um ninho que está gerando muito calor, você pode identificar o problema com uma câmera de nível básico, como uma FLIR ONE® ou série FLIR Cx.

Se você estiver procurando cupins e precisar encontrar evidências de danos causados pela umidade, provavelmente precisará de uma solução com maior resolução, como uma câmera série FLIR Exx.

termite under floor.png

Um ninho de cupim sob o piso é revelado com imagens térmicas.

As câmeras termográficas eliminam a adivinhação da detecção de pragas, economizando horas de trabalho dos inspetores, ajudando a identificar a localização exata dos ninhos e minimizando a quantidade de danos necessários para removê-los. Saiba mais sobre as soluções de câmeras termográficas FLIR para inspeção predial aqui.

FLIR_Line_Ironbow.png

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

Saving Beehives With FLIR Thermal Cameras

Read more
Instruções

Como detectar um vazamento de água com imagens térmicas

Read more
Caso de Aplicação

Vitória Contra as Pragas Ocultas com as Câmeras Termográficas FLIR.

Read more
Back to top