Calibração da câmera térmica

No campo da medição de temperatura sem contato, as câmeras térmicas se destacam como ferramentas notáveis, capazes de revelar o mundo invisível do infravermelho. No entanto, por trás de sua capacidade de reproduzir uma imagem térmica existe um processo delicado, chamado calibração, um passo crucial para garantir a precisão e a confiabilidade das leituras de temperatura.

A arte da medição de temperatura sem contato

As câmeras térmicas, como as produzidas pela FLIR, operam detectando a energia infravermelha emitida por objetos. Essa capacidade exclusiva permite medir a temperatura de uma área sem tocá-la fisicamente, um ativo valioso em vários setores, desde a inspeção de equipamentos elétricos até o diagnóstico de falhas em edifícios.

transmission-line-inspection.png

No entanto, o caminho para a medição precisa da temperatura não é simples. A energia infravermelha de entrada não é apenas do objeto que está sendo medido; ela também inclui reflexos dos componentes internos da câmera e suas flutuações de temperatura interna. Para superar esses desafios, as câmeras térmicas passam por um processo completo de ajuste de calibração.

Experiência em calibração de precisão da FLIR

A FLIR, líder global em tecnologia de imagens térmicas, leva a calibração ao mais alto nível. Nossos laboratórios de serviço empregam equipamentos e técnicas especializados para ajustar e validar com precisão o desempenho das câmeras térmicas.

O processo de ajuste da calibração começa com a uniformidade da imagem, garantindo que todos os pixels do gerador de imagens da câmera respondam consistentemente à energia infravermelha. Em seguida, a energia de entrada está correlacionada com pontos de temperatura conhecidos em um ambiente controlado. Esses dados são usados para criar um modelo de medição personalizado para cada lente, filtro e faixa de temperatura exclusivos da câmera.

Understanding Calibration_final 12.jpg

Finalmente, a câmera térmica ajustada é submetida a um rigoroso regime de testes, comparando suas leituras com padrões calibrados, conhecidos como corpos negros. Esse processo é chamado de calibração e verifica se a câmera atende aos requisitos de precisão e desempenho especificados.

O ajuste de calibração, acompanhado de um certificado de calibração, só pode ser fornecido pela FLIR e faz parte dos planos de serviço FLIR Care e FLIR Protect.

Certificado da calibração: a chave para garantir a precisão

Um certificado de calibração serve como um documento oficial que atesta a precisão e confiabilidade de uma câmera térmica. Ele fornece informações detalhadas sobre o processo de calibração, incluindo a correção da medição para cada nível de temperatura e incertezas associadas às leituras.

Embora as especificações técnicas dos fabricantes ofereçam orientação sobre a precisão esperada, apenas um certificado de calibração detalhado pode fornecer a prova concreta do desempenho de uma câmera. Além disso, os certificados de calibração ajudam os usuários a considerar qualquer desvio no desempenho da câmera ao longo do tempo.

Além do autoteste: a importância da calibração periódica

Embora o autoteste possa fornecer uma indicação aproximada do desempenho de uma câmera térmica, ele não pode substituir a calibração regular por um laboratório certificado. Os autotestes normalmente envolvem a medição de alvos de referência, como gelo e água fervente. No entanto, a relação entre temperatura e energia infravermelha não é linear, o que significa que a calibração precisa requer uma faixa mais ampla de pontos de temperatura.

Para manter a integridade dos dados térmicos, a calibração periódica é essencial. A FLIR recomenda a calibração anual para a maioria das aplicações. Isso garante que a câmera permaneça precisa e confiável, proporcionando aos tomadores de decisão a segurança para confiar em suas leituras.

Conclusão: calibração, o pilar da geração precisa de imagens térmicas

A calibração da câmera térmica não é apenas um requisito técnico; é parte integrante do processo de geração de imagens térmicas. Ao garantir a precisão e a confiabilidade das medições térmicas, a calibração capacita profissionais de vários campos a tomar decisões fundamentadas e ações preventivas com base em dados precisos de temperatura.

Artigos Relacionados

Escolhendo uma câmera

Especificações da câmera térmica que você deve saber antes de comprar

Read more
Fundamentos

Como a emissividade afeta as imagens térmicas?

Read more
Back to top