Como detectar um vazamento de água com imagens térmicas

Vazamentos de água e infiltração de umidade podem causar sérios danos a uma casa ou edifício, e podem ser difíceis de detectar até que já seja tarde demais. Usando uma câmera termográfica nas circunstâncias certas, é possível encontrar problemas ocultos de água e umidade sem recorrer a testes destrutivos.

Um edifício pode ter muitas fontes de umidade em qualquer estação, como condensação, vazamentos de tubulações, chuva e neve e até mesmo pessoas e animais respirando. Normalmente, um nível baixo de umidade é bom, mas vazamento ou condensação intensa podem causar problemas graves. Uma câmera termográfica não consegue “ver” a umidade nas paredes, mas pode detectar diferenças sutis de temperatura e padrões que revelam a existência de água.

Padrões de umidade

A umidade em edifícios geralmente se espalha em um padrão reconhecível, dependendo de onde a água está:

Paredes - forma triangular de cima para baixo, à medida que a água desce

Teto - sem forma estruturada, com áreas de material molhado e úmido espalhando-se para fora com diferentes temperaturas

Enchente - água que encharca uma parede, passando pelo isolamento e chegando à estrutura da parede

Tubulação de água quente - vazamentos aparecem como uma área quente

A umidade é um dos problemas mais difíceis de detectar em um edifício - seus sinais são sutis e fáceis de ignorar até que a água começa a pingar do teto. O treinamento em termografia pode ajudar na identificação e no uso da câmera certa para o trabalho.

Qual é a melhor câmera termográfica para detecção de umidade?

A umidade tende a causar diferenciais de calor sutis. Uma câmera termográfica capaz de detectar umidade precisa ter alta resolução e grande sensibilidade térmica (NETD) para exibir as pequenas diferenças de temperatura. No caso da sensibilidade térmica, quanto menor melhor, portanto uma câmera com sensibilidade de 30 mK é ótima para aplicações de umidade, enquanto uma câmera com sensibilidade de 100 mK é mais adequada para aplicações industriais e para detectar grandes diferenças de temperatura.

Além disso, é melhor usar uma câmera que permita ajustar manualmente o nível e a amplitude da imagem térmica. Os problemas de umidade são mais bem exibidos quando a imagem é ajustada à amplitude de cerca de 10 °C ou 20 °C, o que ajuda a destacar até mesmo diferenças de temperatura mínimas.

Ótimas câmeras termográficas para esse fim incluem a FLIR E6, para aplicações básicas, a FLIR E8 e a FLIR E95, para opções de resolução mais alta.

Não se esqueça dos medidores de umidade

As câmeras termográficas podem ajudar a localizar a água e estimar a extensão da umidade, mas identificar um padrão que se parece com umidade não garante a presença de água. Há uma infinidade de motivos pelos quais você pode ver um diferencial de temperatura na parede que possa não ser umidade. Para ter certeza do que está vendo, você deve sempre usar um medidor de umidade para confirmar o que a câmera termográfica detectou.

Os medidores de umidade da FLIR e da Extech oferecem várias opções de detecção para cada aplicação, e medidores como o FLIR MR176 combinam até mesmo recursos de imagem térmica e medição para localização e teste de umidade.

Dedique tempo ao procurar vazamentos de água em uma inspeção predial. A água é detectada com um gerador de imagens térmicas devido a diferenças de temperatura causadas por evaporação, capacitância ou condução, e esses processos podem ser afetados por condições climáticas ou umidade interna. Para ter compreensão completa de como os geradores de imagens térmicas podem detectar umidade, considere fazer um curso de termografia no Infrared Training Center.

Artigos Relacionados

Instruções

Como Saber Se Sua Casa Está Sem Isolamento?

Read more
Caso de Aplicação

FLIR Revela Defeitos em Aquecimento de Piso

Read more
Download

The top 5 reasons HVAC/R pros need a thermal camera

Read more
Back to top