Visualização de Ambientes Térmicos: Antes e depois. As câmeras termográficas da FLIR Systems são muito úteis para tomar decisões importantes durante a renovação e a construção.

Proporcionar um ambiente de convivência confortável é o valor que a indústria habitacional oferece aos seus clientes. As imagens de infravermelho (IV) permitem que o setor forneça conselhos para melhorar o ambiente de vida. Perguntamos ao Dr. Masayuki Mae, professor adjunto da Faculdade de Engenharia da Universidade de Tóquio, sobre pontos vitais.

Desde 2008, o Dr. Mae tem trabalhado em uma ampla variedade de assuntos de pesquisa, incluindo ar condicionado, ventilação, fornecimento de água quente e o uso de luz natural, tudo na tentativa de realizar uma verdadeira casa ecológica. Ele acredita que os pré-requisitos para uma ecocasa confortável são “alto isolamento, desempenho hermético e uniformidade vertical de temperatura da cabeça aos pés”. Por volta de 2010, ele começou a usar as câmeras termográficas da FLIR Systems para visualizar e avaliar o isolamento térmico e a estanqueidade de edifícios residenciais. Ele valoriza as câmeras termográficas da FLIR Systems dizendo: “Quando as usei pela primeira vez, fiquei impressionado que as imagens de IV aparentemente mostravam a diferença na conforto. Eles ajudam pessoas sem experiência em construção a entender a importância de um ambiente de vida térmica. Adicionar informações visuais intuitivamente reconhecíveis a conselhos convencionais textuais e de fala para melhoria do ambiente de vida pode contribuir significativamente para estabelecer confiança com os usuários.”

As câmeras termográficas podem até mesmo visualizar a conforto.


Como o uso de câmeras termográficas torna as deficiências de isolamento térmico facilmente identificáveis por meio da diferença de cor, você pode verificar se a construção fornece o desempenho pretendido. Você também pode verificar a estanqueidade do ar. A estanqueidade do ar é um fator importante para a confortabilidade porque se relaciona à eficácia do ar condicionado e à uniformidade da temperatura. Os padrões internacionais (ISO7730) recomendam que a diferença de temperatura da cabeça aos pés não exceda 2 °C, que é a uniformidade de temperatura essencial para a confortabilidade. A falta de estanqueidade do ar causa o fluxo de ar frio e pesado do nível do tornozelo, aumentando a diferença de temperatura vertical. As imagens 1 e 2 mostram os perfis de temperatura de casas temporárias construídas por diferentes construtores. A imagem 1 é para uma casa de aço emoldurada e altamente isolada com janelas de faixa dupla. Embora um certo nível de isolamento seja alcançado, a diferença de temperatura vertical devido à baixa estanqueidade ao ar é aparentemente significativa.

IR1.jpg

Um alojamento temporário de emergência com estrutura de aço com janelas de faixa dupla; embora um certo nível de isolamento seja alcançado, a diferença de temperatura do chão ao teto devido à baixa estanqueidade do ar é significativa.

IR2.jpg

Uma casa temporária de madeira construída por um construtor local; graças à estanqueidade do ar, a diferença de temperatura do chão ao teto é mantida pequena.

A imagem 2 é para uma casa de madeira temporária altamente isolada e hermética. Como você pode ver, a diferença de temperatura entre o nível do tornozelo e o teto é pequena. As imagens de IV fazem as diferenças em ambientes térmicos internos e conforto reconhecíveis rapidamente. É necessário um trabalho de construção cuidadoso para garantir a estanqueidade do ar, e a estanqueidade do ar é frequentemente vista como menos importante em comparação com o isolamento térmico.

A necessidade de testes em larga escala para a análise rigorosa da estanqueidade do ar pode ter sido um obstáculo para o reconhecimento generalizado em relação à importância de garantir a estanqueidade do ar. Quando os construtores podem verificar facilmente a estanqueidade do ar usando câmeras termográficas, espera-se que a precisão da construção seja aprimorada e a estanqueidade do ar seja aprimorada.

Aproveitando ao máximo as câmeras termográficas e explorando sua potência para garantir a comunicação máxima das condições

- A técnica da câmera afeta muito a eficácia da comunicação: Dicas sobre como aproveitar as câmeras termográficas -

1. Determine a composição de acordo com a mensagem pretendida.

Em primeiro lugar, esclareça sua mensagem e determine o ângulo de disparo com base nisso. Por exemplo, aponte uma câmera para cima para expressar o frio do chão (Imagem 3). Para verificar o vazamento de calor, capture imagens de fora (Imagem 4). Quando quiser expressar a conforto de uma casa, inclua dois elementos (ou seja, uma pessoa e uma sala) em um sujeito a temperaturas ambiente e corporal contrastantes. As imagens de IV também são úteis para expressar o fluxo de ar de um ar condicionado. Embora uma câmera termográfica em si não possa visualizar o fluxo de ar, ela pode visualizar como a temperatura ambiente é alterada pelo ar quente ou frio de um ar condicionado. Pode ser uma ferramenta bastante eficaz se utilizada com cuidado.

FLIR9910.BMP

Em um edifício residencial mal isolado com baixa estanqueidade ao ar, é difícil aquecer uma sala inteira, resultando em grande dependência de dispositivos de aquecimento, como aquecedores.

IR4.jpg

Para verificar o vazamento de calor, tire uma imagem de fora à noite para evitar os efeitos da luz solar.

2. Ajuste a faixa de temperatura para 5–30 ̊C ao fotografar salas no inverno.

Ao comparar os ambientes internos de diferentes edifícios, é importante usar a mesma escala de temperatura. Com base em nossa experiência, achamos que uma escala de temperatura que varia de 5 a 35 °C é melhor na temporada de aquecimento de inverno. Nessa configuração, a faixa de temperatura confortável de 20 a 25 ̊C é exibida em amarelo, o que visualiza a conforto. Na temporada de resfriamento do verão, recomendamos uma faixa de temperatura de 10 a 40 °C levando em conta uma troca sazonal de roupas.

3. Capture imagens quando os efeitos forem facilmente reconhecíveis.

Há períodos de tempo e estações apropriados para fotografar edifícios com câmeras termográficas. Para visualizar o desempenho do isolamento térmico, capture imagens no inverno durante a noite em vez de durante o dia. Isso ocorre porque fotografar durante o dia pode ser afetado pela luz solar. Em contraste, para expressar o calor gerado pela luz solar no verão, capture imagens durante o dia quando o sol brilha. Ao comparar diferentes edifícios, capture imagens ao mesmo tempo e sob condições climáticas semelhantes. Embora seja difícil corresponder completamente às condições, capturar imagens sob condições correspondentes o mais próximo possível é importante para torná-las convincentes.

4. Use a câmera apropriada de acordo com a intenção.

Embora uma lente com campo de visão (FOV) de 45° seja suficiente para encontrar deficiências de isolamento térmico, uma lente grande angular de 80° é ideal para visualizar o ambiente térmico de uma sala inteira. Esse tipo de lente permite capturar imagens de IV que tornam o estado de uma casa inteira reconhecível rapidamente. Se nenhuma lente grande angular estiver disponível, você pode usar o software de composição de imagem.

5. Use imagens de IV para melhorar a conforto.

Para aproveitar ao máximo as câmeras termográficas, é importante obter um grande número de imagens de IV. À medida que você ganha experiência, certamente aprenderá algo. Ao verificar as imagens capturadas e identificar o que é diferente das suas expectativas, você aprofundará sua compreensão do desempenho e conforto do isolamento térmico. Considere adquirir conhecimento básico em termodinâmica, como radiação, convecção e condução, conforme necessário. As imagens de infravermelho são a melhor ferramenta educacional para verificar visualmente o isolamento térmico e a estanqueidade do ar.


As câmeras termográficas também podem ser usadas para dar conselhos sobre a vida.


O modo de viver muda em diferentes ambientes térmicos. As imagens de infravermelho permitem que você reconheça visualmente as características térmicas de uma casa fria. Os especialistas em arquitetura precisam se esforçar mais para comunicar os valores de edifícios de alto desempenho (Imagens 5 e 6). Melhor desempenho de construção significa mais conforto e vida mais fácil para os moradores. Fazer com que eles entendam o conceito do design e vivam de forma mais confortável e fácil é tão importante quanto construir. As imagens de IV são, portanto, uma ferramenta ideal para desembaraçar e comunicar a maneira de viver em um edifício residencial de alto desempenho. Eles ajudam os usuários a entender a importância do ambiente térmico e permitem que você crie confiança neles.

IR5.jpg

Sala de um edifício residencial altamente isolado e hermético; a imagem IV permite a compreensão intuitiva de um espaço de convivência confortável.

IR6.jpg

Aparência externa de um edifício residencial altamente isolado; a quantidade de vazamento de calor é baixa.

Back to top