Flir ajuda a prevenir incêndios florestais no sul da Itália
As câmeras termográficas Triton . PT-Series HD são a peça central de um esforço para proteger as florestas do Parque Alta Murgia, na região da Apúlia, Itália.

As câmeras termográficas Triton . PT-Series HD são a peça central de um esforço para proteger as florestas do Parque Alta Murgia, na região da Apúlia, Itália.

A região da Apúlia, no sul da Itália, contém beleza inquestionável, incluindo 35.000 acres de área florestal. Preservar os recursos naturais da região, especificamente dentro da área pouco povoada de Le Murge, não é uma tarefa fácil para agências governamentais, devido, em parte, ao terreno complexo, às altas temperaturas e às escassas chuvas de verão. Incêndios florestais espontâneos e provocados pelo homem ameaçam gravemente o ecossistema da Apúlia.
Apesar dos esforços de voluntários e profissionais para proteger o território, vários casos de incêndio criminoso causam grandes danos aos recursos naturais e à economia a cada ano. Como resultado, a Agência Regional para Atividades de Irrigação e Florestas (ARIF) da Apúlia implementou tecnologias de controle remoto para complementar os esforços de voluntários e funcionários e manter os incêndios florestais sob controle.

Incêndios florestais são uma das ameaças mais graves ao ecossistema na região italiana da Apúlia.
Detectar incêndios florestais não é tarefa fácil. Os surtos podem começar em locais obscurecidos por sulcos ou aterros e, muitas vezes, se espalhar antes que os mirantes humanos possam agir. Em busca de uma solução eficaz e econômica, a ARIF pediu sistemas avançados de monitoramento florestal, resultando em licitações de cinco empresas diferentes.
Após uma longa fase de análise, a CAE, integradora de sistemas com vasta experiência em proteção ambiental, foi selecionada como a parceira ideal para implementar uma rede de câmeras termográficas dedicada à detecção precoce de incêndios.
“Aproveitando as melhores tecnologias atualmente disponíveis no mercado”, diz Luca Papandrea, gerente de operações da CAE, “propomos uma solução que inclui câmeras Flir e nosso próprio programa principal baseado em software desenvolvido pela empresa espanhola SR7, que já foi usado com sucesso em outros projetos no exterior.”
Em vez de usar câmeras termográficas “radiométricas” capazes de fornecer a temperatura de objetos à distância sem contato físico, a CAE escolheu câmeras de segurança termográficas “termográficas”. O vídeo das câmeras é analisado por software inteligente que detecta incêndios em seus estágios iniciais sem a necessidade de fumaça ou chama visível.
As câmeras HD Flir PT-Series são um componente fundamental para combater incêndios na região.
Os dados das câmeras são transmitidos para um centro de operações onde o software processa continuamente os dados, monitora automaticamente o território (mapeado usando um sistema GIS nos computadores do centro) e alerta a equipe com um alarme se ocorrerem anomalias.
A CAE instalou seis estações completas, cada uma equipada com uma câmera termográfica/de luz visível Flir Triton . PT-Series HD, uma estação meteorológica e uma matriz de energia solar. Cada estação também tem um sistema de transmissão composto por uma rede de comunicação por micro-ondas especialmente projetada, além de uma rede de backup na banda UHF e GPRS.
“Cada estação cobre um raio de cerca de 15 quilômetros”, explica Papandrea. “A rede completa, que também inclui dois repetidores, nos permite monitorar toda a área da Murgia Superior. Graças à nossa experiência no setor de Defesa Civil, pudemos implementar um sistema redundante e operacional, sem interrupção. Na frente da pesquisa, estamos colaborando com a Universidade da Calábria para continuar a estudar a dinâmica da propagação de incêndios.”

Um total de seis estações foi instalado, cada uma com uma Triton PT-Series HD, estação meteorológica, uma matriz de energia solar e um sistema de transmissão de micro-ondas.
As câmeras operam com movimentos programados, monitorando o território usando imagens de infravermelho e luz visível. Qualquer sinal de problema acionará alarmes visuais e sonoros em um centro de controle com equipe. Os operadores, observando imagens ao vivo e analisando momentos que levaram ao evento, podem então decidir se devem confirmar o alarme e entrar em contato com as equipes na área.
O sistema integrado de imagens térmicas já economizou milhares de acres de floresta em todo o mundo. “Esta é a primeira vez que foi implementada na Itália”, diz Papandrea. “Os testes iniciais confirmam que a autoridade regional adotou uma abordagem inovadora e de longe ao escolher nossa solução. O sistema provou ser confiável, reduzindo os alarmes falsos ao mínimo e demonstrando que também é muito eficaz na fase de intervenção. Na verdade, o software possibilita prever a direção da propagação do incêndio, de modo a direcionar a intervenção das equipes em campo.”

O sistema já produziu excelentes resultados, economizando áreas florestais para as gerações futuras.
Embora a solução existente tenha visto sucesso precoce, o sistema permitirá avanços futuros. Isso pode incluir veículos equipados com câmeras termográficas ou estações de monitoramento premium equipadas com câmeras termográficas refrigeradas de alto desempenho, como a Triton PT-Series HD.