Detecção Antecipada de Incêndios com Câmeras FLIR Tranquilizam Operadores de Usinas de Resíduos

A unidade de incineração de lixo de Ludwigslust da TAV faz uma contribuição importante para o manejo sustentável de resíduos de aproximadamente 240.000 cidadãos dos municípios de Ludwigslust e Parchim. Em Ludwigslust, a TAV coleta quantidades enormes de resíduos que são continuamente compactados e preparados para o transporte até as incineradoras. Essa atividade envolve riscos, já que existe a possibilidade de combustão espontânea. Para prevenir a ocorrência de incêndios espontâneos nas pilhas de lixo, a TAV Ludwigslust investiu em uma tecnologia comprovada de detecção de pontos quentes e, agora, monitora a unidade com câmeras termográficas da FLIR Systems.

 Desde o meio de 2005, a TAV trata termicamente 50.000 toneladas de lixo doméstico dos municípios de Ludwigslust e Parchim, além de separar resíduos do lixo industrial. Isso significa que os resíduos são incinerados e a energia liberada no processo é reutilizada. A TAV Ludwigslust é uma unidade convencional de incineração de lixo com capacidade de 50.000 toneladas por ano; ela fica ativa 24 horas por dia. O calor bruto gerado, de 16 MW, é convertido em eletricidade, fornecendo à TAV uma capacidade líquida de alimentação de 2,1 MW.

Risco de combustão espontânea

Infelizmente, incêndios em aterros e unidades de armazenamento de resíduos são um problema conhecido e frequente dos profissionais de manejo de resíduos. Esses incêndios podem ser causados pela combustão espontânea, na qual uma fonte de calor oculta resultante da decomposição biológica ou dos processos de oxidação química gera o aumento da temperatura. Caso a massa do resíduo não consiga dissipar o calor mais rápido do que ele é gerado, pode surgir a combustão espontânea. No entanto, é claro que os incêndios também podem ser causados por outras fontes de calor ocultas, como aparelhos elétricos com defeito.

A TAV Ludwigslust também já sofreu alguns riscos de incêndio. Houve um incidente em 2014, como explica o diretor executivo da TAV Ludwigslust, Andreas Rosemann: “Tivemos um grande incêndio no nosso abrigo para armazenamento de lixo, que causou danos. O incêndio foi tão grave que envolveu rapidamente a área do abrigo em chamas e não pudemos combatê-lo sozinhos, precisando chamar o Corpo de Bombeiros para tomar medidas intensivas de combate ao incêndio.”

Os danos deixados pelo incêndio causaram várias perdas financeiras: perda de recursos energéticos, perda de produtividade, danos colaterais e despesas com medidas de extinção do incêndio e limpeza, sem contar com o risco de ferimentos ou até mesmo de morte.

Andreas Rosemann: “Os danos sofridos em 2014 chegaram a 95.000 euros. Acho que ainda tivemos muita sorte. Provavelmente, o custo teria sido bem mais alto se o corpo de bombeiros e a nossa própria tecnologia não tivessem respondido tão rápido. No pior cenário possível, teríamos sofrido danos de até cinco milhões de euros.”

A detecção rápida é essencial

O incêndio em 2014 levou a empresa a procurar novas formas de se proteger além das soluções técnicas já utilizadas, incluindo câmeras PTZ de imagens de luz visível e sensores de gás. O problema dessas tecnologias era o fato de exigirem um tempo muito longo para detectar o início de um incêndio, o que as tornava ineficazes na hora de prevenir danos graves.

Ouvindo o conselho de sua seguradora, a TAV Ludwigslust decidiu testar a tecnologia de imagens termográficas para detectar pontos quentes nas pilhas de resíduos bem no começo. Após fazer pesquisas e avaliações exaustivas, a empresa procurou a DEKOM Video Security & Network GmbH, distribuidora alemã de produtos e soluções da FLIR no mercado de segurança.

Imagens térmicas radiométricas confiáveis

A DEKOM sugeriu a instalação de duas câmeras FLIR FC-Series R para monitorar toda a unidade de armazenamento de resíduos (25 x 25 m). As câmeras FLIR FC-Series R são câmeras radiométricas fixas que fornecem medições exatas de temperatura sem contato. Isso faz delas a solução ideal para detectar pontos quentes e incêndios nos estágios iniciais. As duas câmeras medem a temperatura real das pilhas de resíduos e, sempre que um limite de temperatura específico é atingido (nesse caso, 65 °C), emitem um alarme. Esse alarme é enviado diretamente à sala de controle, onde os operadores podem determinar as medidas adequadas.

“Com as câmeras FC-Series R para detecção precoce de incêndios, podemos garantir que seremos capazes de identificar possíveis incêndios logo no início", diz André Haack, gerente de produto na DEKOM. “As câmeras FC-Series R são muito robustas e podem ser usadas em uma unidade de incineração de resíduos sem problemas. E mais: a câmera FC-Series R é bem mais barata que outras câmeras termográficas. O sensor da FLIR tem garantia de dez anos, protegendo o investimento em longo prazo e permitindo calcular os custos.”

Sono realmente tranquilo

“É extremamente recomendável adotar essas medidas preventivas”, diz Andreas Rosemann. “Agora temos um tempo de resposta bem curto e a área crítica está sempre visível no monitor. “Um ponto importante aqui é que não precisamos virar a câmera para visualizar determinado ponto. Também era essencial que pudéssemos integrar as câmeras ao sistema existente sem dificuldade. A visualização é clara e compreensível, e as opções foram adaptadas às nossas necessidades específicas.”

Uma detecção de incêndios confiável no local não pode ser considerado um luxo. A gerência da TAV Ludgwigslust reconheceu isso. No mesmo ano em que as câmeras da FLIR foram instaladas, a empresa teve outro incêndio em uma unidade de armazenamento de resíduos. Felizmente, as câmeras ajudaram a evitar danos graves.

Andreas Rosemann: “Felizmente, o incêndio foi detectado bem no início e, assim, pudemos combatê-lo imediatamente com nosso próprio equipamento. Não houve mais danos. Por isso, posso dizer que tivemos uma experiência bastante positiva logo no começo. Cada gerente e cada operador querem, naturalmente, evitar despesas desnecessárias para manter a unidade em funcionamento. Com esse tipo de detecção precoce, posso dormir tranquilo de novo. Ela realmente nos deixa descansados.”

Integração simples

“A FC-Series R se distingue pelo fato de poder ser facilmente integrada a sistemas de terceiros”, diz André Haack. “Também podemos equipar essa câmera com uma saída BNC analógica e, nesse caso, nós as conectamos via caixas Moxa com contatos de alarme para o sistema de gerenciamento, onde podemos gerar um alarme e torná-lo visível para todos os membros da equipe.”

Back to top