Por Que Térmica?... Por Que Não?

As câmeras termográficas fornecem a solução de monitoramento 24/7 mais eficaz atualmente existente no mercado de vigilância por vídeo. Ao contrário do que ocorre com outras soluções de vídeo, as câmeras termográficas não necessitam de luz para capturar imagens de alto contraste e qualidade, podendo enxergar através de obscurecimentos visuais, como poeira, neblina, fumaça ou folhagem. Como tal, a integração de câmeras termográficas pode fornecer aos usuários finais uma infinidade de benefícios, desde análise aperfeiçoada com menor quantidade de alarmes falsos até reforço da cobertura e aumento do retorno sobre o investimento.

Ao administrar projetos de vigilância em ambientes externos, como proteção de perímetro para determinada unidade, são grandes as possibilidades de existirem cenários ou áreas específicas nos quais haja pouca ou nenhuma luz disponível. Esta é uma situação que ocorre particularmente quando o sol se põe e é necessário confiar na iluminação artificial que pode, ou não, ser configurada especificamente para manter a visibilidade da vigilância por vídeo. As câmeras termográficas, no entanto, não dependem da luz refletida. Em vez disso, geram imagens a partir do calor ao exibir diferenças extremamente pequenas em termos de energia térmica, como diversos tons de cinza em um vídeo preto e branco. 

Semelhante ao olho humano, as câmeras de luz visível tradicionais contam com a luz refletida que é bloqueada por certos impedimentos visuais. As câmeras termográficas não somente são capazes de enxergar na escuridão completa, mas também permitem que os usuários visualizem com clareza através de obscurecimentos visuais que tornariam as câmeras de luz visível inúteis, como fumaça, pó ou leve neblina. O mesmo também pode ser considerado para questões de vigilância que envolvem a camuflagem de cenas naturais. Câmeras comuns podem ser enganadas por paisagens nas quais cores ou padrões análogos ocultam objetos de interesse, aumentando a perigosa possibilidade de que alguma ocorrência não seja detectada. No entanto, devido ao fato de a radiação térmica ser capaz de penetrar essas barreiras visíveis, a geração de imagens térmicas é, novamente, praticamente inalterada por sua presença. 

As análises de vigilância por vídeo podem ser simplesmente descritas como um processamento em uma imagem digital que utiliza algoritmos predeterminados na tentativa de identificar automaticamente objetos ou atividades de interesse. Infelizmente, problemas relativos à confiabilidade da análise podem ocorrer devido ao uso de câmeras de luz visível quando há flutuação na iluminação, condições de baixa luminosidade ou ocorrências naturais comuns, como vento, precipitação ou presença de insetos, especialmente à noite. A saída de vídeo de alto contraste das câmeras termográficas minimiza esses problemas normalmente incômodos e, com a mesma análise, fornece maior confiabilidade, reduzindo significativamente os falsos alarmes. 

Além de todos os benefícios oferecidos pela termografia listados anteriormente, a tecnologia provou ser uma ótima opção para aqueles que desejam obter a melhor cobertura de segurança por um preço razoável. A gama incrivelmente eficaz de imagens térmicas minimiza o número de câmeras e hastes de montagem necessários para a maioria dos projetos, eliminando a necessidade de iluminação suplementar de custo elevado. A implantação da análise de vídeo com recurso a imagens térmicas fornece um sistema de detecção de intrusão altamente eficaz, além da redução de alarmes falsos em comparação com câmeras de luz visível. Como resultado final, temos uma solução de segurança econômica que funciona 24/7 e requer pouca atenção da equipe de segurança ou do provedor de serviços de monitoramento remoto externo. Pequenos detalhes, como reparos na iluminação ou respostas a alarmes falsos podem não parecer tão significativos a princípio, entretanto, devemos lembrar do que foi dito por Benjamin Franklin certa vez: “Cuidado com as pequenas despesas; um pequeno vazamento pode afundar um grande navio”.

Back to top