A FLIR ajuda a melhorar os fluxos de tráfego em Riad


A FLIR foi selecionada recentemente para fornecer os sensores de tráfego inteligente para um sistema abrangente de controle de tráfego em cruzamentos em Riad, Arábia Saudita. Mais de 1.500 sensores de vídeo FLIR TrafiCam x-stream serão instalados pelos 350 cruzamentos mais movimentados de Riad. Usando presença veicular e dados de volume gerados pelos sensores, os agentes de tráfego de Riad poderão ajustar a temporização de sinais de trânsito e responder às condições de tráfego em tempo real, que é uma significante melhoria em relação ao sistema de tempo fixo existente.
O contrato foi celebrado através de parceria local com a Saudi Controls e faz parte de um projeto atribuído pela Alta Comissão de Desenvolvimento de Arriyadh e o Departamento de Tráfego de Riad, chamado “Gestão de Semáforos e Controle de Sistemas em Riad”. O sistema avançado de controle de tráfego foi pedido para processar diretamente as informações de tráfego urbano e gerir os sinais de trânsito por toda a cidade.
Os sensores FLIR TrafiCam x-stream detectam os veículos na linha de retenção de um cruzamento, permitindo que os agentes de tráfego de Riad controlem os semáforos dinamicamente com base na quantidade real de veículos na rua. Isto reduzirá significantemente a tempo de espera dos veículos e melhorará o fluxo de tráfego. Além da melhoria da mobilidade em tempo real em toda a Riad, os sensores TrafiCam x-stream coletarão dados de tráfego de longo prazo que podem ajudar a prever futuros padrões de tráfego nas zonas comerciais e escolares, e durante grandes eventos futuros.
Todos os dados coletados pelos sensores FLIR são alimentados no TransSuite® Traffic Control System desenvolvido pela firma de transporte americana TransCore, que ganhou o projeto em 2015 como principal empreiteira. O TransSuite Advanced Traffic Management System inclui um sistema de controle adaptativo para reduzir os congestionamentos na capital do reino. A solução de software da TransCore combina dados, comunicações em tempo real e análise para cuidar das condições de tráfego rotineiras e inesperadas, e para facilitar as comunicações imediatas entre agências que respondem a uma emergência ou anormalidade.
O sensor FLIR TrafiCam x-stream foi desenvolvido para a detecção e o monitoramento de veículos parados e em movimento em cruzamentos sinalizados. Através de protocolo IP, saídas de detecção ou comunicações seriais, as informações de presença de veículos são transmitidas ao controlador de tráfego de modo que a temporização de sinal possa ser ajustada de forma dinâmica. As imagens de vídeo do sensor são alimentadas na sala de controle central onde os operadores podem monitorar as condições de tráfego dos cruzamentos de Riad o tempo todo.
O TrafiCam x-stream pode também ser usado para coletar dados de tráfego, como volume, velocidade, ocupação, classificação do veículo, intervalo de tempo, velocidade do fluxo de tráfego e ocupação de zona, e tudo pode ser usado para propósitos estatísticos.
As entregas dos sensores TrafiCam x-stream já foram iniciadas e espera-se que continuem bem em 2017. Anterior a esse contrato, a FLIR já tem um histórico de fornecimento de sensores inteligentes às autoridades de tráfego da Arábia Saudita. Como exemplo, a FLIR Intelligent Transportation Systems fornece sensores de vídeo TrafiCam x-stream no quadro do programa ATVAM (Administração de Monitoramento Automático de Violações de Trânsito), que integra a segurança pública, a gestão de tráfego e os sistemas de segurança na Arábia Saudita e melhora a segurança de tráfego e mobilidade no reino.