Gerenciamento inteligente de tráfego na cidade de Darmstadt

A cidade alemã de Darmstadt fica próxima a Frankfurt e, como parte de uma zona urbana maior que abrange a Área Principal do Vale do Reno alemão, ela não escapa dos problemas de congestionamento. Para viabilizar o gerenciamento inteligente de tráfego e fazer com que o trânsito flua sem problemas, as autoridades de tráfego da cidade instalaram mais de 200 detectores de vídeo da FLIR Systems. A cidade também utiliza o sistema de gerenciamento de vídeo FLUX da FLIR que visualiza os streams de tráfego que vêm de uma grande variedade de câmeras.

Como no caso de muitas cidades, Darmstadt costumava confiar nos sistemas de laço de indução para fornecer informações e fluxos de tráfego urbano direto. Porém, as informações fornecidas por esses sistemas de laço são limitadas e os custos de instalação são altos. É por isso que a cidade de Darmstadt decidiu fazer uma transição gradual para a tecnologia de detecção de vídeo.

DOS LAÇOS PARA A DETECÇÃO DE VÍDEO 

Stefan Hartmann, Engenheiro de Tráfego da Administração de Tráfego de Darmstadt comenta: “Os detectores de vídeo provaram ser adequados para o controle dependente de tráfego, especialmente quando você leva em consideração a grande variedade de aplicações. Com os sensores de detecção de vídeo da FLIR, fomos capazes de melhorar significantemente a qualidade do controle dependente de tráfego se comparado com o uso de laços de indução.”

Uma das principais vantagens da detecção de vídeo em relação aos laços de indução é que não é necessária a engenharia civil extensiva e nenhuma companhia de fora precisa ser comissionada para instalar os laços viários. Os técnicos da cidade de Darmstadt podem simplesmente instalar, ligar e configurar as câmeras como quiserem. 

Darmstadt está utilizando vários tipos de sensores de vídeo para detecção de veículos, pedestres e bicicletas, todas usadas para controlar os fluxos de tráfego de maneira mais inteligente. Isso tornou o tráfego no centro da cidade muito mais seguro e eficiente. Em algumas partes da cidade, os detectores de vídeo permitem às autoridades de tráfego detectar congestionamentos para que, se houver um aumento de fluxo ou tráfego, o sinal verde possa ser prolongado e assim dissipar o congestionamento.

SEGURANÇA DOS PEDESTRES 
Em outros casos, a detecção de vídeo é usada para melhorar a segurança dos pedestres. Esse é o caso, por exemplo, do subdistrito de Darmstadt-Bessungen. O tráfego de pedestres aumenta muito com os estudantes na saída da escola. Para garantir a segurança dos alunos e transeuntes, os sensores FLIR C-Walk foram instalados para detectar grupos grandes de pessoas e adaptar a fase verde do sistema de sinais de trânsito ao volume. Dessa maneira, os pedestres têm uma quantidade de tempo razoável para cruzar a rua em segurança. A segurança e eficiência de tráfego precisam sempre andar de mãos dadas. É por isso que em todas as instalações, a instalação do sensor de pedestres é concluída com um sensor de presença de veículos. Na instalação do subdistrito de Darmstadt-Bessungen, um sensor de presença de veículos TrafiCam garante o fluxo normal do tráfego. Ele irá detectar a presença de um carro ou bonde na rua, e se um pedestre pressionar o botão, o tráfego é primeiro dissipado, garantido que o fluxo dele não seja interrompido. 

 

SEGURANÇA DOS CICLISTAS  
A cidade de Darmstadt também presta atenção à segurança dos ciclistas e, por isso, tem buscado medidas de gerenciamento de tráfego dedicado, particularmente na detecção de ciclistas para atribuir um esquema de sinais de trânsito dedicado. “A cidade de Darmstadt tem vários cruzamentos viários que são feitos para área de espera dos ciclistas e também para o cruzamento de pedestres em uma direção diferente”, diz Stefan Hartmann. “Isto é desafiador para os sistemas de detecção de vídeo convencionais. Mas, por sorte, a FLIR foi capaz de nos fornecer uma solução perfeita para esse problema. Com a ThermiCam da FLIR, um sistema de detecção térmica de vídeo, podemos detectar os pedestres caminhando em diferentes direções com segurança e também distinguir entre pedestres e ciclistas com confiabilidade suficiente.”

A ThermiCam é um detector e câmera termográfica integrada para detecção de veículos e bicicletas que não precisa de luz para operar. Ela usa a energia térmica emitida por veículos e ciclistas para detectar ambos nas noites mais escuras, em ampla cobertura e nas condições meteorológicas mais difíceis. A ThermiCam pode ser usada para controlar semáforos ao detectar veículos e bicicletas próximos ou na linha de retenção. O sensor inteligente ThermiCam irá transmitir suas informações de detecção sobre fechamentos de contato ou sobre IP para o controlador de semáforo e, assim, permitir um controle mais dinâmico dos semáforos. As aplicações típicas de cruzamento são “verde sob demanda” e “aumento do tempo de luz verde”.

 

GERENCIAMENTO DE STREAMS DE VÍDEO 
Todos os dados, eventos, alarmes e imagens de vídeo de tráfego gerados pelos detectores de vídeo de Darmstadt são coletados pela plataforma de software inteligente FLUXda FLIR. O FLUX gerencia e controla todas as informações, o que as torna significantes para o operador na sala de controle de tráfego. Marko Mitsch, Chefe da Região de Darmstadt na e-netz Südhessen GmbH & Co.KG, um parceiro de planejamento, construção e operação de sinais de trânsito em Darmstadt, comenta: “Outro benefício do uso de detecção de vídeo é que podemos usá-la para monitoramento geral de tráfego. Podemos monitorar cruzamentos viários da nossa sala de controle de tráfego sem estar diretamente presente no local. Com os sistemas de laço, a inteligência tem de estar lá fora, no local, mas sem acesso remoto. Por outro lado, os sistemas de vídeo só precisam ser instalados lá fora e as operações e configuração são gerenciadas completamente daqui por toda nossa rede.”

“De uma perspectiva geral, a FLIR Intelligent Transportation Systems nos mostrou a melhor abordagem com o passar dos anos. Com a introdução do FLUX e a integração dos muitos elementos relevantes à cidade no seu software, a FLIR ITS se diferencia claramente das concorrentes, no meu ponto de vista.”

Back to top