Um projeto inovador em uma movimentada zona comercial do Reino Unido pode ser o modelo para uma nova abordagem à segurança do pedestre. O sistema implementado em Giltbrook, próximo a Nottingham, Reino Unido usa retrorrefletores luminosos e sinais de alerta para criar o aviso visual aos condutores que se aproximam da travessia de pedestres, estendendo o acesso principal de veículos à zona comercial. Os retrorrefletores LED e sinais de alerta são ativados pelo detector de pedestres C-Walk da FLIR.
Os pedestres que cruzam a via são captados pelo sensor C-Walk da FLIR e este ativa os retrorrefletores da via e o sinal de desaceleração mais adiante nela.
Os gerentes da zona comercial de Giltbrook queriam aprimorar a conscientização dos condutores sobre o tráfego de pedestres e procuravam uma tecnologia que fosse dedicada somente à detecção de pedestres. Eles descobriram que o sensor de detecção de pedestres C-Walk da FLIR era perfeito para isso. O integrador do sistema Swarco ITS surgiu como uma solução inteligente baseada na detecção de pedestres C-Walk da FLIR. O comportamento dos condutores mudou quase que imediatamente e o feedback até agora tem sido positivo. O sistema certamente realiza um bom trabalho e, mesmo sendo o primeiro de seu gênero no país, ele pode ser o início de uma nova abordagem.
Detecção de pedestres
O sensor C-Walk montado em um poste detecta pedestres que cruzam a rua em uma zona de detecção pré-definida. Os pedestres que entram na zona são captados pelo sensor que ativa os retrorrefletores da via e o sinal de desaceleração mais adiante nela. O C-Walk da FLIR é um sensor completo que integra um detector e uma câmera em uma unidade. Ele faz uso de zonas pré-definidas de detecção (“laços virtuais”) e fornece detecção confiável de pedestres 24 horas por dia, 7 dias por semana. As indicações recentes mostram que o sistema já persuade os condutores a velocidades menores quando se aproximam da travessia. Os retrorrefletores luminosos só funcionam quando os pedestres estão usando a travessia, por isso os condutores sabem desde uma boa distância que devem desacelerar. As pessoas nem sempre estão alerta como deveriam se as luzes estão piscando o tempo todo, então o fato de que os retrorrefletores piscaremm só quando os pedestres estão usando a travessia cria um alerta instantâneo.
É uma maneira inteligente, prática, sustentável e de baixo custo para aumentar a segurança e, embora esta seja uma das primeiras vezes que os retrorrefletores foram usados dessa maneira neste país, certamente não será a última. O sistema de advertência é projetado para melhorar a segurança do pedestre, mas sem inibir os condutores; ele simplesmente os lembra de que estão saindo de uma rodovia pública e fornece uma mudança radical no processo de pensamento. Os retrorrefletores são bastante eficazes em promover a conscientização dos pedestres ou para aplicações onde o aviso de perigo ou navegação aprimorada é importante. “O C-Walk da FLIR Systems é com certeza o destaque da instalação”, diz Sukhdev Bhogal, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da FLIR Systems. “Se removido, todo o sistema irá falhar. Ele parece particularmente bom quando está escuro e o feedback foi bastante positivo tanto dos clientes como dos locatários.”
A configuração do sensor C-Walk FLIR é feita através de PC portátil com software amigável pré-instalado.
Fácil instalação
Os sensores C-Walk foram projetados para evitar instalações caras e custos de manutenção. Assim, o processo de instalação é rápido e simples: instale, conecte e comece analisando a zona de detecção de pedestres. Os sensores podem ser simplesmente montados nas infraestruturas existentes. A configuração do sensor é feita através de PC portátil com software amigável pré-instalado. Leva menos de cinco minutos e não requer conhecimento especializado. Usando câmeras de imagem, as zonas virtuais de detecção de pedestres podem ser posicionadas com precisão. A verificação e visualização da detecção é possível por streaming de vídeo MPEG-4.
“O sensor C-Walk FLIR é bem fácil de configurar”, diz Sukhdev Bhogal. “A instalação é bem objetiva e o ambiente do software é bastante intuitivo. O que funciona muito bem é que você pode configurar suas zonas de detecção visualmente no seu laptop e verificar se a detecção funciona mesmo.”