Soluções para Organizações de Planejamento Metropolitano (MPOs)

As Organizações de Planejamento Metropolitano, ou MPOs (Metropolitan Planning Organizations), estão sempre enfrentando desafios específicos para solucionar problemas de transporte em diferentes jurisdições. Muitas das vezes, essas agências influenciam a política e estabelecem as diretrizes de vários municípios de uma mesma área metropolitana, podendo ajudar a desenvolver um mecanismo centralizado de compartilhamento de informações entre essas mesmas agências. Em muitos lugares, uma MPO é a principal responsável por estabelecer as políticas de gerenciamento de congestionamentos, coleta de dados, análises, coordenação de semáforos e transporte público.


Congestionamentos

Os congestionamentos afetam os usuários em vários municípios de várias áreas metropolitanas. Essa é uma consequência natural de municípios vizinhos que dividem as mesmas rodovias e o mesmo tráfego. Infelizmente, em muitos lugares, há uma falta de informações para gerenciar os congestionamentos de forma eficaz dentro de um município, o que significa que não é possível compartilhar essas informações. A Acyclica oferece uma solução de gerenciamento de software hospedada centralmente para acessar, analisar e compartilhar informações. As agências podem então coordenar a sincronização dos semáforos ou atualizar os seus sistemas 511 (número dos serviços de informação de tráfego) em tempo real.

Coleta de Dados

A coleta de dados é fundamental para um gerenciamento eficaz dos congestionamentos A Acyclica oferece os métodos mais confiáveis de coletar facilmente informações essenciais sobre o tráfego para o gerenciamento das rodovias. As cidades podem coletar facilmente informações sobre os congestionamentos como velocidade, tempo de viagem, manobras, ocupação e nível de serviço com a tecnologia da Acyclica. As agências podem acessar essas informações de qualquer lugar através do nosso software seguro na Web, o Go .

Análise da Acyclica

Os dados só são úteis se forem transformados em informações através de análises sofisticadas. A Acyclica oferece algumas das melhores ferramentas para analisar somente os dados importantes, filtrando e ignorando dados irrelevantes. Com esses dados, qualquer usuário pode gerar facilmente relatórios personalizados ou relatórios genéricos com informações valiosas. Algumas dessas ferramentas incluem, mas não estão limitadas a:

  • Análise de Origem / Destino
  • Tempo de Viagem
  • Atrasos nas Rotas e Segmentos
  • Atrasos nos Cruzamentos conforme a Via de Acesso
  • Análise de Sincronização de Semáforos
  • Contagens de Curvas
  • Análise de Velocidade e de Corredores

Exemplo: Análise e Coordenação de Sincronização de Semáforos

As ferramentas de análise da Acyclica também oferecem a capacidade de analisar os planos de sincronização de semáforos para medir a sua eficácia. A figura abaixo mostra a análise de uma rota exibindo o tempo de viagem durante cada plano de sincronização para ajudar os engenheiros de tráfego a avaliarem a necessidade ou não de uma sincronização diferente dos semáforos. E com a interface centralizada da Acyclica, as agências podem compartilhar dados entre si se assim desejarem. A capacidade de compartilhar dados ou não é uma escolha exclusiva do usuário.

Transporte Público

Uma das maneiras eficientes de reduzir os congestionamentos é aumentar o número de passageiros que utilizam o transporte público. Mais uma vez, as MPOs são, na grande maioria das vezes, a ponte entre agências e autoridades de trânsito locais; mas entender o fluxo de passageiros no transporte público é essencial para fornecer serviços que serão utilizados pelas pessoas. A Acyclica fornece a tecnologia que pode ser usada para determinar exatamente como as pessoas se locomovem, monitorando entre quais pontos elas se deslocam, quanto tempo elas esperam e como elas fazem baldeação. Essas informações podem ser usadas para planejar o sistema de transportes, incluindo a identificação de rotas expressas ou com poucas paradas, otimizar a rota conforme o horário do dia e ajudar a avaliar se as rotas existentes estão sendo usadas de forma eficiente.

Exemplo: Origem – Destino dos Transportes Públicos

A Acyclica desenvolveu diversos aplicativos especificamente voltados para ajudar as agências de trânsito a otimizar e aumentar o número de passageiros que utilizam transportes públicos. O desafio que muitas autoridades de trânsitos enfrentam é entender onde estão os passageiros e para onde eles precisam ir. Com o aplicativo de Origem–Destino (OD) de Transportes da Acyclica, essas informações podem ser monitoradas de forma constante, para garantir que as rotas de trânsito refletem de forma precisa as necessidades dos usuários.

Essa tecnologia funciona com o monitoramento anônimo de onde os usuários entram e saem de um ônibus, metrô ou outros meios de transporte em massa. Ao associar essas informações com paradas conhecidas, as agências pode identificar quantos usuários entram e saem e em que locais, o que pode gerar informações valiosas quando são consideradas aplicações como BRT (Bus Rapid Transit, Transporte Rápido por Ônibus) ou serviços expressos.

Neste exemplo de aplicativo, os usuários podem selecionar uma parada de origem e ver a porcentagem de pessoas que saem em cada local. Essa valiosa ferramenta de planejamento ajuda a garantir que as rotas e os passageiros são compatíveis.

Gerenciamento de Congestionamentos: Dados como Serviço

Hoje em dia, a maioria das pessoas já ouviu falar de Software como Serviço ou SaaS (Software as a Service). É ótimo pagar por um software como uma assinatura: chega de esperar por atualizações ou preocupar-se com o custo da próxima versão do seu software preferido. As atualizações ocorrem sem interrupções e não há porque preocupar-se com investimentos em novas versões.

Achamos essa uma ótima ideia.

Por isso, estamos dando um passo à frente e a Acyclica agora está oferecendo o Gerenciamento de Congestionamentos como Serviço, ou seja, CMaaS (Congestion Management as a Service)! A ideia é muito simples: sem custos iniciais para obter análises de tempos de viagem, origem/destino ou de atrasos em cruzamentos. Pagando uma taxa anual ou mensal, você pode obter os dados e o hardware necessários! Se não precisar mais dos equipamentos, não se preocupe: envie-nos tudo e não fique sem saber o que fazer com os seus equipamentos antigos. O que é melhor? Considere o seguinte cenário: no modelo de serviço, o seu hardware está SEMPRE coberto pela garantia e você não precisa se preocupar com atualizações, já que tudo isso já está incluso.

Achamos esse um conceito interessante e esperamos que você pense a mesma coisa. Entre já em contato conosco para saber mais!

Back to top