PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

Detecte incêndios antecipadamente, evitando danos e perdas que custam caro

Incêndios que não são detectados precocemente podem causar sérios problemas financeiros, ambientais e comerciais para uma empresa e para a comunidade.

A maioria dos sistemas de detecção de incêndio atuais é projetada para conter um incêndio assim que ele começa, o que muitas vezes é tarde demais. No entanto, usando o monitoramento térmico sem contato, as câmeras de infravermelho automatizadas podem identificar pontos quentes e fornecer atualizações de dados de temperatura ao vivo até 60 vezes por segundo, ajudando as partes interessadas a tomar as decisões rápidas e informadas necessárias para parar incêndios devastadores antes que eles se incendiem totalmente. Essa capacidade avançada de monitoramento de incêndios garante que possíveis riscos sejam identificados e mitigados antes que ocorra um desastre.

Quote

Por que escolher o Flir para detecção precoce de incêndios?

  • Os sistemas são personalizáveis para atender às suas necessidades e aplicações específicas
  • A plataforma aberta permite fácil integração com sua infraestrutura de tecnologia
  • Câmeras termográficas inteligentes de montagem fixa incluem software integrado, que pode cuidar de análises e alarmes para você
  • Interface baseada na Web, fácil de aprender e rápida de usar

Os sensores térmicos fixos Flir fornecem monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana

Vídeo térmico de uma pilha de nitrato de amônio que está em risco de combustão.

Proteção do fornecimento de biocombustível com câmeras térmicas fixas Flir

Veja os sistemas automatizados de imagens térmicas que monitoram as pilhas de biocombustível na Soderenergie e ajudam a manter a segurança em toda a instalação.

Now Playing

Os sensores térmicos fixos Flir fornecem monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana
Os sensores térmicos fixos Flir fornecem monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana

Now Playing

Proteção do fornecimento de biocombustível com câmeras térmicas fixas Flir
Proteção do fornecimento de biocombustível com câmeras térmicas fixas Flir

Sistemas de detecção de incêndio Flir: Setores e aplicações

BESS

Os sistemas de armazenamento de energia por bateria (BESS) são essenciais para armazenar energia renovável e garantir a estabilidade da rede. No entanto, sua implementação vem com riscos inerentes, particularmente relacionados a incêndios em baterias de íons de lítio. Onde os detectores de chama não são suficientes, as câmeras termográficas podem melhorar significativamente a proteção e evitar incêndios antes que eles cheguem à combustão.

Saiba mais

Pilhas de biomassa

A biomassa está em risco de combustão espontânea, pois os biomateriais são propensos ao autoaquecimento durante a decomposição. O calor gerado dentro de grandes pilhas de biomassa não pode escapar e pode inflamar subitamente. As câmeras termográficas Flir fornecem monitoramento confiável de incêndio, detectando materiais de aquecimento no início do processo de desenvolvimento de incêndio antes que partículas de fumaça ou chamas se formem.

Saiba mais

Data Centers

Overheating servers, densely packed racks, and stressed UPS or electrical panels are everyday fire risks inside modern data centers. Miss a hidden hot spot and you could face costly downtime, hardware damage, or even threats to staff safety and critical data. Flir’s advanced thermal imaging solutions give you the power to detect danger before smoke appears, helping you safeguard uptime, protect infrastructure, and keep your clients’ services running 24/7.

Saiba mais

Fabricação

O monitoramento adequado das condições, com câmeras termográficas contínuas, pode ser uma maneira eficiente e eficaz de manter o tempo de atividade. As câmeras termográficas de automação detectam mudanças de temperatura que são indicadores precoces de deterioração do equipamento, perfis de temperatura não uniformes em produtos e pontos quentes.

Saiba mais

Ports and Shipyards

Failing equipment, hidden hot spots, and ignition hazards during fueling are all fire risks that ports and shipyards must manage daily. Miss a potential source of fire, and lives could be endangered, operations disrupted, or cargo damaged. Flir’s advanced thermal imaging solutions give you the power to detect danger before smoke appears, ensuring safer yards, smarter fueling, and more secure voyages.

Saiba mais

Power Substations

Transformer oil ignition, arcing inside switchgear, and heat building in underground cable vaults are everyday fire risks for modern power networks. Miss a single hot spot and the result can be unplanned outages, costly equipment damage, and safety incidents that impact thousands of customers. Flir’s advanced thermal imaging solutions give you the power to detect danger before smoke appears, helping you keep substations safer, switchyards smarter, and energy flowing reliably from ground to grid.

Saiba mais

Oil & Gas

To maintain safety and meet regulatory requirements, the Oil & Gas industry must be proactive about fire hazards—equipping refineries, storage facilities, and pipelines with the tools to detect potential hazards before they escalate. Advanced technologies such as gas imaging cameras and smart thermal cameras not only safeguard workers and assets but also prevents costly shutdowns—all while ensuring compliance with stringent safety regulations.

Read more

Incidentes de tráfego

Responder rapidamente a acidentes nas vias e em túneis é uma capacidade essencial de qualquer sistema eficiente de gerenciamento de tráfego. As câmeras térmicas de tráfego Flir permitem que os operadores de tráfego detectem pontos quentes, vejam através da fumaça e alertem os socorristas antes que um incêndio possa se espalhar.

Saiba mais

Armazéns

Embora os armazéns estejam equipados com alarmes de incêndio e sistemas de combate a incêndios, os danos aos ativos são quase inevitáveis quando um incêndio começa. As câmeras termográficas Flir fornecem uma resposta de alerta precoce com programação de alarmes em altas temperaturas em vários pontos-alvo.

Saiba mais

Resíduos e reciclagem

Os resíduos podem se inflamar quando armazenados. A autocombustão, o aumento de calor por pressão, as reações químicas espontâneas entre resíduos e o acúmulo de gás metano são perigos incendiários potenciais. As câmeras termográficas podem ajudar a prevenir incêndios identificando os pontos quentes com potencial de deflagração.

Saiba mais

Gestão de incêndios florestais

As câmeras termográficas permitem que as equipes de resposta vejam diretamente através da fumaça, fornecendo dados cruciais, incluindo incêndios que se romperam e poderiam reacender em outro grande incêndio. Ao identificar incêndios pontuais rapidamente, os bombeiros podem extinguir o ponto quente antes que o incêndio se espalhe ainda mais.

Saiba mais

Produtos de madeira

Com o perigo sempre presente de incêndio espontâneo, os processadores de madeira devem ser mais do que vigilantes, eles precisam ser proativos. A detecção precoce de incêndios usando câmeras termográficas automatizadas é a maneira mais eficiente e eficaz de proteger funcionários, equipamentos e instalações.

Read more

Soluções automatizadas para detecção de incêndio

Desde o monitoramento das linhas de produção nas fábricas até a proteção das florestas nacionais, a detecção e prevenção de incêndios é fundamental para a segurança no local. Baixe o folheto de Detecção Precoce de Incêndios da Flir para saber mais sobre os desafios que o incêndio apresenta às instalações e as soluções que você pode tomar para impedir que eles se incendiem em primeiro lugar.

 

Produtos de Detecção Precoce de Incêndios da FLIR

Avançado sensor inteligente FLIR A500f/A700f

Avançado sensor inteligente FLIR A500f/A700f

Câmera termográfica de montagem fixa para monitoramento das condições e prevenção de incêndios

Série PT AI SR

Série PT AI SR

Visible 4K and Thermal Pan/Tilt Short Range Security Camera

R PTZ™ Série FH

R PTZ™ Série FH

Câmera multiespectral com panorâmica, inclinação e zoom, para detecção de incêndio e monitoramento dos limites de temperatura da superfície

FH-Series R

FH-Series R

Câmera fixa multiespectral para detecção precoce de incêndio

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

TrafiBot AI

TrafiBot AI

Câmera IP óptica premium com incorporação de Deep Learning por IA para detecção automática de incidentes

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Soluções para Detecção Precoce de Incêndios da FLIR em Ação

Caso de Aplicação

MoviTherm and Biomass One Earn Fire Departments Approval with FLIR A700 Cameras

Leia mais
Cenário de caso de uso

Proteja as equipes e os equipamentos detectando sinais precoces de incêndio

Leia mais
Webinars gravados

Early Fire Detection Solutions for the Wood Products Industry

Leia mais
Webinars gravados

Improve Safety, Safeguard Assets: Early Fire Detection in Waste and Manufacturing Industries

Leia mais
Vídeo

How to Configure Alarms for Early Fire Detection with FLIR Automated Cameras

Leia mais