如何利用超声波泄漏检测热像仪快速确定局部放电 (PD) 的位置

客户的挑战

多年以来,电力公司一直对高压电气设备进行局部放电测量。局部放电是绝缘层劣化的一种征兆,而绝缘层劣化可能导致设备故障,甚至更加严重的灾难性事故。如果采用传统的超声波解决方案,系统会很庞大和笨重,并且检查报告通常要由声学工程师来分析。这样,检查的次数就可能变少,使电机、发电机、开关设备和变压器等设备容易受到局部放电相关问题的影响。

 
继续阅读以下内容或下载 PDF

立即下载

 

Substation_morevibrant_1.jpg

Si124 通过从安全距离外扫描大面积区域来帮助您加快检查

突出显示的解决方案

声学成像,即观察超声波的能力,已经成为电力企业用来确定局部放电位置的有效方法。它可以让专业人员增加预防性例行维护的次数,帮助他们就即将发生,并可能导致关键系统停机的电气故障发出至关重要的首次警告。FLIR Si124 工业声像仪能够感应、显示和记录声波,从而生成精确的声学图像。这种声学图像可以实时叠加在数码相机图像上,所有这一切都可以通过便于使用,符合人体工学的单手热像仪解决方案实现,其重量略高于 980 克。

Si124-Acstc-04.jpg

快速确定高压电气系统中的局部放电位置

结果

利用 FLIR Si124,专业人员可以安全地在最远 100 米外检测问题并分析放电模式。该热像仪可以区分三种局部放电类型,包括表面放电、浮动放电和对空气放电。了解了放电的类型和严重性,用户就可以确定维修的优先次序。

拍摄的图像可以通过 Wi-Fi 快速上传至 FLIR Acoustic Camera Viewer 云服务,以便用户对系统生成的 PD 模式进行进一步的深入分析。然后,用户可以创建报告,并方便地与同事共享。

Si124-Acstc-09.jpg

系统可快速提供局部放电类型分类和局部放电模式,以供进一步分析

Si124 让客户能够增加检查次数,帮助电力公司保持电力输送的畅通。

有关 FLIR Si124 的更多信息,或想要安排产品演示,请访问:www.FLIR.cn/si124

相关文章

基本原理

FLIR Si124 超声波泄漏检测热像仪:实现声音的可视化

Read more
技术说明

选择声波成像仪的 7 个注意事项

Read more
应用案例

FLIR红外热像仪用于变电站监测

Read more
Back to top