为何 QOGI 专业能力至关重要:经同行评审研究和实际验证的可靠性能

本文为我们持续更新的系列连载文章最后一篇,该系列探讨为何在泄漏检测与修复 (LDAR) 项目中引入定量光学气体成像 (QOGI) 对提升作业效率与安全水平、强化合规并优化甲烷监测项目至关重要。

随着油气及工业领域的排放监测技术不断发展,行业讨论的焦点已不再局限于哪些技术能够检测或量化排放,而是转向这些技术在现场工况下的实际工作可靠性。这种区别至关重要。

如今,作业方需要根据排放数据作出决策:确定修复优先级、支持监管报告和展示环境绩效水平。在此背景下,技术本身的可信度以及其背后的专业技术能力,与技术性能同等重要。

定量光学气体成像 (QOGI) 虽然相比传统 LDAR 工具仍属新兴技术,但却是该领域中少数拥有不断增长的同行评审验证研究的技术之一。这些独立评估,结合多年现场应用经验以及持续迭代的技术发展,正推动 QOGI 成为一套可靠的排放检测与量化手段。

公共研究在推动 QOGI 发展中的作用

QOGI 的一个显著特征是已有大量可公开查阅的独立研究对其性能开展评估。这些研究由大学、研究机构、行业组织和检测机构开展,通常在模拟真实工况的受控条件下进行。

这些评估通常侧重于:

  • 不同泄漏量级下的检测能力
  • 排放速率估算的准确度
  • 不同环境条件下的性能表现 
  • 操作人员个体差异以及工作流程相关因素
  • 单次检测与多次聚合检测下的技术能力

多项研究结果一致表明:QOGI 能够在已知不确定度范围内估算排放速率;在理想工况下,以及对多次测量结果进行聚合处理时,其性能还会得到提升。

在一个日益以数据为驱动决策的行业中,拥有一项被充分认知、经过测试并持续接受评估的技术,无疑是一大优势。

从实验室测试到现场部署

QOGI 验证并不局限于单一研究或某种测试方法,而是通过受控实验室实验与真实现场试验二者相结合完成。多项独立研究的汇总结果表明:QOGI 可在各类工况条件下稳定实现排放物检测与量化;在诸多应用场景中,其性能表现优于“方法 21”等传统检测手段。

QOGI 历经多年实际部署应用,覆盖以下场景:

  • 上游生产场站
  • 中游压缩机站
  • 下游炼油与加工设施
  • 工业制造环境

这些现场经验帮助完善了技术本身及其配套工作流程。

Flir OGI 业务发展总监 Craig O’Neill 表示:“QOGI 并非仅停留在实验室概念,而是面向实际作业场景开发,经过实践验证,可实现气体排放检测、可视化与量化的实用方法。”

方法比较 

方法: QOGI 方法 21
平均误差 +6% +31%
误差范围 –23% 至 +69% –92% 至 +667%
精度解读 与真实排放值高度吻合 结果波动极大 
泄漏检测 100% 检测到 可检测出部分泄漏
结果稳定性 结果集中、可复现 结果离散度大


(来源:Concawe 基准研究。点击此处阅读更多)

专业能力不止于技术设备本身

硬件与软件是 QOGI 不可或缺的组成部分,但想要获得稳定、可靠的检测结果,同样离不开受过专业培训的作业人员、成熟规范的作业流程,同时还需要充分考量现场实际工况。

公开研究和现场经验表明,操作人员的专业水平对检测和量化结果有着可衡量的影响。

由此引出一个重要观点:QOGI 不只是一套设备,更是一套作业方法。

成功实施需要:

  • 完善的培训和认证
  • 掌握环境条件
  • 统一的巡检规程
  • 清楚认知局限性和最佳实践

同时在设备技术与人员培训两方面投入的机构,更有能力获得可靠、可复现的检测结果。

符合监管和行业要求

正如本系列往期文章所述,监管框架正日益重视:

  • 基于实测数据进行报告
  • 数据准确性和可追溯性
  • 核验排放数据

QOGI 以公开研究和现场验证为基础,为合规工作提供有力支撑。该技术可在既定规范框架下同时完成检测与量化,能够满足行业新规对于排放数据更高透明度、更强可论证性的要求。

数十年专业积淀

虽然 QOGI 作为一个概念凝聚了众多参与者的贡献,但其技术的开发和商业化一直与 Flir 在光学气体成像领域的综合领导地位紧密相关。Flir 在 OGI 领域的技术积累,可追溯至红外气体检测技术早期商业化阶段,为 QOGI 技术能力的迭代提升奠定了坚实基础。

正如 Craig O’Neill 所言:

“QOGI 将 OGI 扩展到量化领域——既植根于数十年来积累的红外成像专业技术,又不断适应行业日新月异的需求。”

Flir 参与支持各类研究项目、与研究合作伙伴开展协作,并持续优化工作流程,推动该技术整体走向成熟。

显示 QOGI 工作流程的信息图

成熟专业能力在不断变化的行业中的价值

随着排放监测领域的持续演进,作业方面对的技术方案日益繁多。区分各类方案,不仅需要评估产品功能,还需要充分了解每种解决方案背后的验证完备程度。

QOGI 同时具备以下优势:

  • 经过同行评审的独立研究
  • 真实工况下的现场部署
  • 成熟的 OGI 技术基础
  • 持续开发与优化

以上优势使其成为新兴排放量化领域中备受信任的方案之一。

这并不代表 QOGI 可以完全取代其他所有检测方法。相反,它可与现有工具形成互补,提供额外的分析依据,增强整体排放管理策略。

量化热

总结

在本系列文章中,我们从多个维度探讨了 QOGI 的重要性:

  • 效率——更快速、更高效的 LDAR 工作流程
  • 合规——提升报告质量,更好契合监管要求
  • 安全——降低人员在难以进入环境中的作业风险
  • 面向未来——支持向数据驱动型监测过渡

本篇收尾文章着重强调专业能力的重要意义,它是实现以上全部价值的基石。

在精度、责任可追溯性和可信度至关重要的领域,经过验证的性能表现意义重大。QOGI 日益丰富的验证成果,结合大量现场实践经验,为现代排放监测项目提供了至关重要的信心保障。

想了解更多?

详细了解 QOGI

或联系我们的专家。

联系我们

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。

Back to top