对所见泄漏进行量化。让每一次排放决策更有依据。

FLIR 率先开创了光学气体成像,并通过定量 OGI (QOGI) 持续推进排放监测技术的发展。欢迎利用该资源中心,了解实现现场逸散性气体排放检测、量化与优先级排序所需的工作流程、验证研究、培训资源及技术指导,从而更有信心地开展相关工作。

原因在于,您无法对无法测量的内容加以有效管理。

什么是定量光学气体成像?

QOGI 在传统 OGI 的基础上进一步扩展,通过添加相机内置排放速率估算功能,为操作员检测的每一处泄漏提供更充分的背景信息。

QOGI 提供快速、可直接用于决策的测量结果,这些结果能无缝融入现有的泄漏检测与修复 (LDAR)、测量-报告-核查 (MRV) 以及报告工作流程中。

点击下方链接,详细了解 QOGI 为何至关重要,或下载完整白皮书。

QOGI 为何至关重要

加强排放报告与监管合规。

合规

通过更智能的测量改进 LDAR 项目。

效率

提升难以到达区域的作业安全性与实施效率。

安全性

通过定量光学气体成像从 LDAR 迈向 LDAQ。

面向未来

经同行评审研究和实际验证的可靠性能。

专业知识
合规
效率
安全性
面向未来
专业知识

QOGI 的应用

QOGI 可支持各行各业的甲烷减排和排放管理工作流程,涵盖石油天然气、石化加工、发电、食品和饮料、保险以及商业设施等领域。

从上游和中游运营到受监管的巡检、ESG 报告和损失减轻,QOGI 能为工商业环境中的泄漏检测、合规与运营效率提供快速、可执行的洞察。

阅读有关 QOGI 的更多信息

技术说明

泄漏检测与修复

更快地识别泄漏、了解严重程度并确定修复优先级。

下载
应用案例

MVR/OGMP (2.0)

通过远距离定量测量,为油气行业基于测量的甲烷报告提供支持。 

了解详情
监管更新

受监管的巡检项目

利用 QOGI 增强在 EPA、欧盟和全球合规驱动型工作流程中的决策制定。

了解详情
应用案例

运营效率与安全

在安全距离下完成量化——非常适合高处、高温或难以触及的部件

了解详情

探索 QOGI 资源

验证与研究

了解独立测试、受控释放研究和现场验证,看看 QOGI 在真实工况下的表现。

了解详情

培训与视频

查看我们的培训模块和相机内演示内容,涵盖现场正确操作、设置以及结果解读。

立即观看

技术数据与设置

获取可直接用于现场的指导,涵盖环境条件、稳定措施、距离、掩膜、镜头以及相机内置功能等内容。

了解详情

监管与合规

从 FLIR 的 OGI 库中查看更多应用案例、法规解读和排放管理相关内容。

了解详情

专为定量分析而打造的红外相机

FLIR 提供具有集成定量功能的端到端光学气体成像解决方案,包括带集成 QOGI (QiC) 的 G 系列 OGI 相机,以及 G 系列配件和环境工具。点击下方了解更多信息。

QOGI 常见问题解答

QOGI 使您能够直接基于专用热图像,对甲烷等烃类以及 VOC 气体进行测量与量化,针对实际工况下可见气体羽流输出具备实操参考价值的排放估算结果。QOGI 非常适合用于识别和量化对运营影响最大的泄漏,即使是在难以到达或存在危险的区域亦是如此。对于超痕量或实验室级分析,QOGI 可作为传统工具的补充,提供快速、可直接用于现场的结果,助力提升决策效率。

在建议的工作范围内使用时,QOGI 可提供可靠、可复现的定量检测结果。FLIR 的先进算法与相机功能已在经验证的第三方研究中证明行之有效,有助于最大限度地减少不确定性,并且结果会以清晰的置信区间呈现,保障数据可信度。从提升总排放测量的准确度,到在每次测量中透明呈现不确定性,只要完成正确的设备配置并遵循规范工作流程,QOGI 即可满足排放管理、数据上报及合规工作所需的测量精度。

若追求检测效率、作业安全性与巡检覆盖范围的最大化,请选择 QOGI——尤其适用于大型场站、高位设备部件或难以直接接近或存在风险的区域。QOGI 可实现快速、非接触式定量检测,无需中断现场作业,即可确定维修优先级并完成排放数据记录。它是用于现代 LDAR、MRV 及合规驱动型工作流程的首选解决方案。

与所有技术一样,环境条件对设备的正确使用、现场实际工况下的应用以及检测结果均起到关键作用。 

尽管风况、温度和背景等因素会影响结果,但 FLIR 相机配备了相关功能,可帮助您灵活调整并优化测量。遵循最佳实践并了解该技术,可确保您获得一致、高质量的数据——即使在具有挑战性的条件下也是如此。

QOGI 为排放管理带来了颠覆性改变。QOGI 将泄漏检测与定量分析整合至一套作业流程,以此简化了 LDAR 工作;通过实测数据报告支持 MRV 和 OGMP 2.0 项目,并帮助企业满怀信心地满足监管要求。QOGI 的灵活性与速度使其成为任何减排策略中不可或缺的工具。

最常见的错误可通过 FLIR 经验证的指导轻松避免:确保相机稳定设置,保持最佳距离与角度,并关注环境因素。FLIR 提供全面的培训以及直观易用的相机功能,可帮助每位用户获得接近专家水平的结果,最大限度地减少错误,并最大限度地提高 QOGI 投资的价值。

 

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。

联系人 - 光学气体成像