QOGI 资源

QOGI 验证与研究

定量光学气体成像 (QOGI) 已通过一系列受控测试、独立现场研究及内部性能评价完成评估。通过这些工作,有助于确定基于图像的气体定量分析功能在哪些情况下表现良好、存在哪些局限,以及在实际操作条件下应如何解读结果。

了解有关验证研究与结果解读的更多信息,帮助您在泄漏检测与修复 (LDAR)、测量-报告-核查 (MRV) 以及排放管理工作流程中明智地使用 QOGI。

Quote Carousel

独立现场与受控释放研究

独立同行评审研究已证实 QOGI 的可靠性和准确性。通过正确设置、关注环境条件并进行操作员培训,可获得最佳结果。

阅读文章,了解 QOGI 的评估方式,以及其性能与其他测量方法的对比。您也可以点击下方内容,了解特定主题。

阅读文章

用于量化逸散性烃类排放的光学气体成像系统评估

一项受控释放研究表明,与 Method 21 相比,QOGI 在定量准确度与可靠性方面更具优势。

阅读研究>

QOGI 与方法 21 (Method 21) 在准确度方面的对比
QL320 与其他定量技术的盲测对比

盲法户外测试表明,QOGI 具有良好的稳健性,同时也凸显了操作员技巧对于获得可靠定量结果的重要性。

阅读研究 >

阿尔伯塔甲烷现场挑战赛

在阿尔伯塔省开展的大规模现场试验证实,QOGI 在快速开展设施级排放筛查及 MRV 工作流程方面独具价值。

阅读研究 >

METEC QOGI 研究

甲烷排放技术评估中心 (METEC) 开展的单盲实验验证了 QOGI 在贴近实际现场工况下的实际测量精度。

阅读研究 >

QOGI 与方法 21 (Method 21) 在准确度方面的对比

内部研究

我们的 FLIR 研发团队还参与了旨在验证 QOGI 作为一种实践方法及我们定量技术的相关测试。这些研究评估了所计量的流量读数,并包含对极小逸散性泄漏的盲测。

METEC 开展的 FLIR 产品评估(2019 年 10 月)

科罗拉多州立大学 METEC 设施利用所计量的流量读数对 QOGI 进行评估。

TADI QOGI 盲测(2025 年 4 月)

利用定量光学气体成像 (QOGI) 技术推进甲烷排放测量。

 

通过 QOGI 研究揭示的实际工况下的性能表现

评估类别

审查内容

实用要点

FLIR 指导

泄漏速率灵敏度
受控与可变释放速率 QOGI 在高于既定检测阈值的情况下仍有最佳表现 当与常见法规规定的泄漏规模一致时,QOGI 最为适用。 美国环保署 (EPA) 通常将这一泄漏规模定义为 60 g/h 及以上。
距离与几何形状
支架距离与视角 一致的设置可提高可靠性 对 QOGI 有基本了解,并回顾总结经验教训,有助于获得良好检测结果。
环境条件
风况、湍流、热力差异 与所有测量技术一样,某些条件会增加测量不确定性 了解该技术(包括环境条件如何影响结果)可确保获得更佳的结果。
可重复性
在相似设置条件下进行多次测量 稳定的工作流程比微调更重要 使用相机内置 QOGI 功能可简化工作流程,并有助于创建更高效的 LDAQ 流程。
比较方法
与其他测量工具进行交叉核对 当用于比较或趋势分析时,QOGI 的适配性最佳 尽管汇总测量数据可提高准确度,但 FLIR 新增了“单次测量不确定性指标”,从而在每一读数层面也能提供支持。

 

成像 + 定量 = 覆盖更快。效率更高。决策更明智。

 

展示 QOGI 优势的信息图

通过将光学气体成像与定量功能相结合,具备 QOGI 的工作流程可实现更快的覆盖范围,并提升排放巡检项目的效率。

 

QOGI 如何应用于现实项目

案例研究

LDAR 项目

泄漏优先级排序与比较性泄漏规模评估。

了解详情
应用案例

MRV 和报告

结合其他数据,为排放量估算提供支持。

了解详情
案例研究

排放管理

趋势分析和项目优化。

了解详情
技术说明

合规支持

证明方法适用性和局限性。

了解详情
应用案例

减少损失

利用 QOGI 将看不见的损失转化为可衡量的价值 

了解详情

专为定量分析而打造的红外相机

FLIR 提供具有集成定量功能的端到端光学气体成像解决方案,包括带集成 QOGI (QiC) 的 G 系列 OGI 相机,以及 G 系列配件和环境工具。点击下方了解更多信息。


请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。

联系人 - 光学气体成像