为何 QOGI 至关重要:提升难以到达区域的安全与运营

本文为我们持续更新的系列连载文章之一,该系列探讨为何在泄漏检测与修复 (LDAR) 项目中引入定量光学气体成像 (QOGI) 对提升作业效率与安全水平、强化合规并优化甲烷监测项目至关重要。

安全始终是泄漏检测与修复 (LDAR) 项目的核心。无论是上游油气生产现场、炼化环境,还是化工制造车间,识别并处置气体泄漏,不仅对环境合规至关重要,同时也关系人员防护与作业安全。

但 LDAR 作业中许多最棘手的安全风险,并非来自泄漏本身,而是来源于泄漏检测的过程。设备巡检往往需要技术人员开展高空作业、进入受限空间,或靠近危险工况下运行的承压设备。

随着工厂设施复杂度提升、监管要求日趋严格,作业方希望找到能够降低上述风险同时又不缩减巡检覆盖范围的解决方案。这正是光定量光学气体成像 (QOGI) 发挥重要优势的领域。

QOGI 可实现气体泄漏的远程检测与量化,从根本上改变巡检作业方式——在提升安全性的同时提高作业效率,尤其是在难以进入的区域。

传统 LDAR 巡检的安全痛点

传统泄漏检测方法大多采用接触式测量技术。在这些工作流程中,巡检人员使用手持仪器在潜在泄漏点直接测量气体浓度。

虽然这种方法在许多场景下有效,但同时也带来若干固有的安全风险:

  • 高空作业——检巡检高架管廊、火炬塔和储罐
  • 进入受限空间——进入通风受限的封闭区域
  • 暴露于危险环境——靠近易燃或有毒气体
  • 人工靠近运行设备——巡检运行中或承压状态下的部件

若厂区内有成千上万个设备部件,且分布范围广、布局复杂,上述风险还会进一步放大。即便有严格的安全规程,亲自到达每个检测点仍然会增加事故发生的可能性。

除此之外,传统检测方法还存在视野局限性。巡检人员往往只能关注单个设备部件,难以观察到整体系统运行状态,也无法检出超出人员直接作业范围的泄漏点。

QOGI 如何从源头提升安全性

定量光学气体成像在光学气体成像原理基础上,支持作业人员远距离完成检测与量化。与标准 OGI 一样,QOGI 采用专用红外相机,实现甲烷、挥发性有机化合物 (VOC) 等气体可视化——这些气体会在特定波长下吸收红外辐射。当存在气体羽流时,会在背景中形成清晰可见的对比,在热像仪视野中呈现为移动的云团。 

其核心安全优势在于,这种巡检方式是非接触式的。

巡检人员无需用探头直接接触各个设备部件,可在数英尺甚至数十英尺之外对整套系统完成扫描检测。由此减少以下作业需求:

  • 攀爬结构或使用脚手架
  • 进入受限空间或危险环境
  • 近距离接触承压或正在运行的设备

通过增加作业人员与潜在危险源之间的距离,QOGI 直接降低人员暴露风险。实际作业中,巡检人员可在更安全的地面位置或指定观察点位完成更多工作。

热图像

更安全地进入难以监测的区域

许多最为关键的排放源——同时也是最大的安全风险——恰恰位于传统方法难以到达的区域。这些区域包括:

  • 管廊上的高位阀门与接头
  • 储罐罐顶与量油口
  • 压缩机站和工艺处理单元
  • 火炬系统和放空烟囱

在这些环境中,传统检测方式往往需要借助额外设备(升降车、脚手架),或办理专项作业许可(受限空间作业许可),既耗费工时,也增大作业风险。

QOGI 通过实现远程检测改变了这一局面。

这种无需直接接触即可监测难以到达区域的能力,大幅降低了维持安全巡检作业所需的运营负担。

减少人员接触危险气体泄漏的风险

气体泄漏不仅仅是环境问题,还会带来严重的人身健康与安全隐患。

甲烷和挥发性有机化合物会在密闭空间中置换氧气,形成爆炸性气氛,或使作业人员暴露于有害化学物质中。在传统的 LDAR 工作流程中,巡检人员可能需要靠近泄漏点,以此确认泄漏是否存在。

QOGI 可减少这种暴露。

由于可远距离通过视觉方式发现泄漏,巡检人员能够:

  • 在进入作业区域前识别气体羽流
  • 巡检过程中保持安全距离
  • 避免长时间暴露于正在发生的泄漏源附近

这在发生大规模泄漏或突发泄漏的场景中尤为重要。例如,通过 QOGI 发现重大泄漏时,可开展远程评估,作业团队能够在采取处置措施之前先研判现场状况。

现场经验表明,OGI 技术可帮助作业人员快速定位泄漏点,同时降低日常巡检过程中人员接触气体的风险。借助 QOGI,作业人员还可在保障自身安全的前提下,快速判断排放的严重程度。 

通过量化支持更安全的决策

虽然传统 OGI 依靠远程检测提升作业安全性,但 QOGI 在此基础上带来另一重价值:量化。

QOGI 可实时估算泄漏量级,帮助作业人员更充分地评估每起排放事件对应的潜在风险。

这有助于作出更明智的决策,例如:

  • 判断泄漏是否需要立即停机或开展修复
  • 优先处理可能带来更大安全隐患的高排放量的泄漏点
  • 在采取适当安全措施的前提下规划维护活动

在高风险环境中,在检测现场即时获取这些信息可能至关重要。无需依赖主观推断或滞后的测量数据,QOGI 能够即时反馈泄漏问题的严重程度。

这降低了不确定性,让团队处置更为高效——既避免了不必要的暴露,也消除了延迟。

提升厂区全域态势感知能力

QOGI 的另一个安全益处是增强态势感知能力。

传统检测方法聚焦于单个部件,巡检人员每次往往只能观察单一点位。与之相比,基于 OGI 的技术可提供更广阔的视角,使作业人员能够观察整个系统范围内的排放情况。

由此可发现:

  • 跨多个部件扩散的泄漏
  • 设备与环境条件之间的相互作用
  • 先前未被发现的排放源

对 OGI 在工业环境中应用的研究表明,泄漏可视化有助于加强环境、安全和运营团队之间的协调,从而实现更好的整体风险管理,并减少泄漏事件引发的停机时间。

通过将排放情况可视化,QOGI 有助于打通检测到处置的链路,确保所有相关方都能够清晰了解现场状况。

实现持续性远程监测

除手持式巡检外,QOGI 技术正越来越多地集成至连续监测系统当中。

固定式或自动化 OGI 解决方案可对关键设备资产进行实时监测,具备以下能力:

  • 发生泄漏时立即发出警报
  • 带时间戳的排放事件可视化记录
  • 降低对人工巡检计划的依赖

这种方法可在问题发生的第一时间完成检测,而非等待下一次预定巡检,由此提升安全性。

在工况变化较快的作业环境中,连续监测可形成额外防护能力,便于作业人员快速处置,避免小隐患升级为安全事故。

兼顾作业安全,符合监管要求

监管框架正在不断演变,不仅强调减排成效,还包括安全、可核验的巡检作业。

例如,美国环保署 (EPA) 已针对光学气体成像在 LDAR 项目中的使用制定了详细要求,涵盖培训、性能标准和文档记录规程等方面。

这些要求强调了以下事项的重要性:

  • 可靠的检测方法
  • 统一的巡检程序
  • 监测活动的书面证据记录

QOGI 通过同时提供可视数据和定量数据来支持这些目标,提高了巡检工作流程的透明度和可追溯性。

同时,该技术能够降低现场实地作业的需求,与更高层级的安全目标保持一致,帮助作业方在保障人员安全的前提下满足监管合规要求。

现代 LDAR 的更安全方法

安全与效率往往紧密关联。当巡检能够以更安全的方式进行时,也能够开展得更为稳定,同时减少对运营造成的干扰。

QOGI 通过以下方式实现二者的平衡:

  • 减少实际进入危险区域的需求
  • 最大限度降低人员暴露于气体泄漏和作业风险的概率
  • 提升复杂系统整体运行状态的可见性
  • 助力实现更快速、更明智的决策

以上优势让 QOGI 成为现代 LDAR 项目极具价值的工具,在安全条件制约巡检频次或覆盖范围的厂区中尤为突出。

展望未来

正如本系列前几篇文章所述,QOGI 能够提升作业效率、助力满足监管合规要求。其在增强安全性方面的作用,正是建立在这些既有优势之上,从而形成一套更为全面的排放监测方法。

在下一篇文章中,我们将探讨 QOGI 如何支持面向未来的 LDAR 项目,帮助作业方向泄漏检测与量化 (LDAQ) 等更先进的方法过渡。

想了解更多?

详细了解 QOGI

或联系我们的销售团队。

联系我们

Back to top