重载型热像仪支架如何加速电子元器件近距离测试与研究

为红外显微镜和微距镜头系统提供快速、稳定的支撑

如果您曾尝试在集成电路或其他微小元件上采集高倍率热数据,您一定对遭遇的挫败深有体会。每一次微调都耗费时间,而放大倍率越高,细微变动和振动带来的影响就越明显。

将重量较大的高倍率红外热像仪安装在微小且通常价值不菲的测试目标上,既不稳定,又充满挑战且十分耗时。即便最终固定好了设备,来自冷却系统或工作台移动的微小振动也会导致焦点逐渐偏移,不得不反复调整。放大倍率越高,即使是再小的振动,其影响也会被放大。

工程师们最终不得不在模糊的画面中反复地寻找热点。研究人员则花费大量时间试图对齐可见光视图与热成像视图,只为得到可供发表的成果。而如果支架系统是由通用显微镜支架或摇臂临时拼装而成,轻微的移动就可能导致测试失败;更糟糕的是,价值不菲的热像仪还可能摔落。

您最终不是在分析数据,而是在与支架系统作斗争。

“从历史上看,一直缺乏一种成熟、现成的解决方案,能够将较重的高性能制冷型热像仪垂直安装在测试件上方。人们通常使用显微镜摇臂支架,或者用手头现有的材料临时拼凑一个装置。这种方法搭建出来的热像仪安装系统,其机械稳定性往往不足,难以实现可靠、高质量的热测量,”Teledyne Flir 美洲科学与全球业务发展销售总监 Jerry Beeney 说。

专为稳定支撑而设计的热像仪支架

Flir 重载型开放式底座热像仪支架集精密、稳定与灵活性于一身。该支架基于客户直接反馈而开发,提供快速且非常精细的 Z 轴控制功能,使您能够在高倍率下锁定对焦,而无需担心焦点漂移。

其重载型结构可最大程度地减少振动,让您在敏感的检测过程中始终保持清晰、稳定的热成像画面。开放式底座设计在热像仪下方提供了充裕的工作空间,无论是测试大型组件、连接探头,还是引入环境变量,都能轻松应对。此外,由于该支架采用行业标准的 80/20 组件制造,您无需定制加工即可添加载物台、支架或定制夹具。

这款显微镜式支架还支持所有 Flir 科研级热像仪——从 A50 到 X 系列——因此,无论您使用的是非制冷型微测辐射热计,还是高灵敏度制冷型红外系统,它都能适配您扩展的成像需求。

Flir X 系列热像仪安装于重载型底座上

专为精密热测试而设计

Flir 工程师围绕三项客户驱动的需求,设计了这款重载型开放式底座热像仪支架:

1. 提高稳定性:减少振动,增强图像质量

高端热像仪本身较重,其内部制冷器和大型精密光学元件使其对振动尤为敏感。在较小的空间分辨率下工作,尤其是搭配高倍率光学器件时,即使是微小的机械运动也可能导致图像模糊,并影响测量精度。

通用型支架通常无法提供这些条件下需要的刚性和阻尼性能。Flir 支架采用专为承载热像仪重量并最大限度地抑制振动的重载型框架,有效解决了这一难题,从而带来高分辨率热成像所需的稳定性,确保结果可重复、可信赖。

2. 精准聚焦:快速且极其精细的 Z 轴控制

测试过程中经常需要反复对焦,尤其是在标准镜头、微距镜头和显微镜物镜之间切换时。该支架的双模式 Z 轴控制允许用户先快速重新定位,再进行精细调节。

“使用高倍率镜头时,即使是微小的振动也会体现在数据中。因此我们设计了重载型结构和精细 Z 轴控制,让您一次对焦到位即可开始测量。”科研级热像仪 NE 销售工程师 Michael Roselli 说

3. 设置简单:更安全、更简单的安装过程

将制冷型热像仪安装到垂直支架上,通常需要一只手托住沉重的热像仪,另一只手安装并拧紧紧固件;整个过程令人提心吊胆,稍有不慎就可能摔坏这台昂贵且精密的设备。

“在以往的支架设计中,用户必须垂直托住沉重且昂贵的热像仪,同时还要设法将安装螺钉与底板对齐,既别扭又有风险,”Beeney 说道。“这款新支架的设计完全消除了这一负担。它允许用户先将热像仪放置在正确的方向,然后只需单手操作即可轻松将其牢固固定。”

最终结果是安装过程更安全、更高效,显著降低了操作风险,并提升了整体易用性。这大大减少了相机掉落、滑脱或损坏高价值样品的风险。

工程师:更快、更自信地找到热点

对于需要验证设计或定位故障点的工程师来说,时间和清晰度至关重要。一款能让热像仪保持稳定、精准对位的支架,意味着您能够:

  • 更快地识别热点
  • 采集清晰的热图像
  • 快速比对合格与不良测试件
  • 避免因对焦不佳而重新测试元件
  • 在频繁拆装的过程中确保相机和其他设备的安全

“需要测试各种不同样品的工程师尤其能体会到这一点,”Roselli 说道。“无论是拍摄小型 PCB 还是不同高度的大型组件,这款支架都能轻松适应,同时保持稳定的光学对准——这意味着每次测试配置变化时,都无需重新调整设置。”

搭配 Flir 广泛的科研级热像仪和镜头产品(从 A 系列到 X 系列),该支架为工程师提供了完整的成像灵活性,从宽视野的全板视图,到检查小型密集元件的极致细节所需的紧密微距对焦,皆可胜任。

研究人员:精准对齐热成像与可见光数据

研究团队需要的不仅仅是看起来漂亮的热图像,更是准确、可信赖的温度信息,以便做出关键决策、在同行评审论文中进行论证,或与合作伙伴共享。

通过 Flir Research Studio 专业版软件中包含的 Flir Static MIX 功能,可将红外数据与可见光图像融合,而支架的稳定性,对于充分发挥这一强大功能至关重要,它使工程师和研究人员能够:

  • 将温度与物理结构相关联
  • 加深对复杂相互作用的理解
  • 减少后期处理时间
  • 消除因缺乏视觉背景而产生的错误

然而,这些能力都依赖于清晰、可重复的热成像——这是临时拼凑的支架方案无法可靠保证的。

借助 Flir 重载型热像仪支架,研究人员可以获取清晰的热图像,生成信息丰富的红外和可见光叠加图,提供更清晰的文档记录,并受益于可重复的安装设置。此外,对于热像仪在使用后需要拆卸存放的情况,能够在不改变支架位置的前提下重新安装热像仪,这一点尤为宝贵。

Flir 热像仪支架做到了其他支架做不到的事

大多数通用型显微镜支架至少在以下某一方面存在不足:

  • 额定承重不足以支撑较重的制冷型热像仪
  • 无法抑制内部制冷器产生的振动
  • 稳定性不足以满足高倍率光学系统的需求
  • 缺乏精细的 Z 轴控制
  • 需要临时改制转接件才能适配红外热像仪
  • 安装过程危险或操作不便
  • 热像仪下方工作空间有限

Flir 的支架一次性解决了所有这些问题。

购买支架

套装方案更具价值,安装更快捷

支架本身已具备显著价值,但如果作为 Flir 专门设计的 A6701 研究套装的一部分购买,可以发挥其全部优势。

每个套装均包含:

  • 一台 Flir A6701 中波红外热像仪
  • 重载型开放式底座支架
  • Flir Research Studio 专业版软件
  • 可选 17 mm MIWR 微距镜头或 1 倍显微镜物镜

这些套装彻底消除了临时拼凑热像仪支架所带来的种种问题。用户只需一次订购,即可获得一套完全集成的系统:所有配件一应俱全,经过专门设计,可协同工作,另可享受优惠价格。

最终,FLIR 重载型开放式底座热像仪支架将在通用支架无法胜任的领域大放异彩。大多数现成方案并非为承载制冷型红外热像仪的重量而设计,也无法提供高分辨率、近距离热测量所需的机械稳定性和可重复性。

Flir 重载型开放式底座热像仪支架,可以让您的热像仪以及您的数据发挥出最大潜力。

详细了解 Flir 专门打造的 A6701 研究套装。 

 

Back to top