高速、高分辨率

FLIR_Line_Ironbow.png

FLIR X系列
莫错过、要试之时

科学、国防、航空航天究其苛刻,要试事或数分之一秒,失数或付昂昂之价。  故有高性能红外摄像机于全获流式传输高速事至重,保不失数。

FLIR X6980-HS 和 X8580-HS 简介:X 系列最新员。 此等高速、高清红外摄像机供无比之数,保其零落。

试成本高域,虽失一帧可数。

观视频  阅功能

 

再也不会丢失关键数据了

消除数据丢失和丢帧

以更快的帧率直接记录到 4 TB 可移动固态硬盘 (SSD),可长时间保持零丢帧。

轻松共享数据

简化的设置,可通过全新的 10 GigE、CXP 2.1 和 CameraLink 全高速接口直接录制到 PC上。

精确记录高速事件

特有的触发、同步,以及精确的 IRIG 时间戳系统可确保精确而准时的记录。

电动调焦镜头

新一代 X 系列红外热像仪兼容 FLIR 电动调焦镜头,可实现更精确的对焦和远程对焦。

以您自己的工作方式去执行分析软件

FLIR Research Studio

Research Studio 为用户提供了快速而高效地显示、记录、分析和报告精确热数据的方法。借助简化、直观的图形用户界面 (GUI) 和独特的功能集,所有级别的用户都能轻松地同时记录和评估来自多台 FLIR 相机和记录源的热数据。

了解关于 Research Studio 的更多信息

选择适合您的研究项目的红外热像仪

FLIR X8580-HS:高清晰度图像、高帧率

非破坏性 PCB 测试、辐射测量、应力制图和目标特征描述,所有这一切均得益于 X8580-HS InSb 的高清 1280 × 1024 热传感器,该传感器可检测很小的温差且噪声极小。此外,X8580-HS SLS 配备了长波二类超晶格探测器,可实现更快的快照速度和更宽的温度频段,因此您可以捕捉到高速事件的清晰定格图像。

FLIR X6980-HS:超快的速度、清晰的热成像

为了真正实现高速事件的定格 — 弹道学测试、快速热瞬态测试,甚至是对锂离子电池的破坏性测试 — 您需要一台能够在每秒一千帧以上的速度捕捉细节图像的红外热像仪。X6980-HS 中波红外和 X6980 HS SLS 长波红外热像仪可提供所需的速度和灵敏度,以及可远程对焦的电动镜头。

 

请咨询 FLIR 的技术人员,以了解更多信息并安排演示。

咨询FLIR技术人员

 

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。