压缩空气系统泄漏检测:FLIR Si124 声学成像仪帮助 Air Power East 取得成功的案例研究

FLIR Si124 声像仪:Air Power East 的防泄漏秘密武器

挑战

Air Power East 是一家家族企业,作为 Atlas Copco 的经销商已有 30 多年的经验,专门为东盎格利亚的不同行业提供高质量的压缩空气系统。在 Jason Sewell 的领导下,该公司在提供可靠、高效的解决方案方面建立起了良好的声誉。

然而,他们在确保系统完全无泄漏方面面临重大挑战,这也是客户共同关心的问题,其中就包括了 Paul Musgrove 管理的一家农业制造商。Jason 强调了这个问题,他说:“客户一直在要求我们确保可以证明某些产品能做到完全无泄漏。”

与此同时,Paul Musgrove 正在寻求一种有效的方式来管理和维护他们的压缩空气系统,特别重视减少能源浪费和运营成本,强调“特别是在当今的能源价格下,要尽可能节省资金。”

要应对这一双重挑战,需要采取创新的方法,在满足客户具体需求的同时,坚持 Air Power East 对质量和效率的承诺。

解决方案

为了解决错综复杂的挑战,Jason 联系了 Baseline-RTS,一家独立的培训和预防性维护设备提供商。他们向 Air Power East 介绍了 FLIR Si124 声学成像仪,这是一款先进的声学成像工具,能够准确检测漏气。Jason 解释说:“我们坐下来,对几种不同的型号进行了一些市场研究,这款声学成像仪最终脱颖而出。于是我们联系了 FLIR,请他们前来向我们展示 Si124,然后我们就看中了它。”

Si124 是一款轻便小巧,可单手操作的工具,旨在快速定位压缩空气系统中的加压泄漏或检测高压电气系统的局部放电。它配备了 124 个麦克风,可生成精确的声学图像并直观地呈现超声波信息。这种图像实时转置于数码相机的图像之上,让用户可以准确定位声源。Si124 声学成像仪发现问题的速度比传统方法快 10 倍,即使在喧闹的工业环境中也是如此。此外,它还与 FLIR Thermal Studio 套件兼容,可用于离线编辑、分析以及高级报告的创建,可以帮助工厂节省公用事业费用,并可将安装新压缩机的费用推迟。

结果

Si124 声学成像仪的使用带来了巨大的改观。Jason 解释了这款声学成像仪为什么有效:“我们设法与客户一起巡视,向他们展示我们在屏幕上的确切发现。如果确实发现了轻微泄漏,我们可以纠正它们,然后我们可以向客户证明他们的系统没有泄漏。” 这种方法不仅提高了压缩空气系统的效率,还巩固了客户对 Air Power East 服务的信任。

定量结果可以凸显 Si124 的影响。该声学成像仪能够检测到大约 100 立方英尺/分钟 (CFM) 的泄漏,约为 50 升/秒。这相当于大约 18.5 千瓦的压缩机功率,从而节省了大量的能源和成本,特别是考虑到能源价格正在不断上涨。

结论

Air Power East 采用 FLIR Si124 声学成像仪来应对压缩空气系统中的复杂挑战,这说明了创新技术在工业环境中的力量。成功检测和纠正空气泄漏不仅提高了运营效率,还为农业制造商节省了大量能源和成本。本案例研究展示了先进工具在解决复杂工业问题方面的有效性,并凸显了技术驱动解决方案在优化工业流程方面的重要性。

相关文章

技术说明

FLIR声学成像仪:组织功能简化管理,用户可轻松高效掌握数据!

Read more
应用案例

及时发现隐藏的空气泄漏可提高汽车行业的生产力和竞争力

Read more
应用案例

利用声波成像仪减少二氧化碳排放

Read more
Back to top