FLIR红外热像仪提高地下融雪系统的可信性和效率

一张清楚显示潜在问题的红外图像有时比冗长的、满是数据的报告更具说服力。对于安装和维护地下融雪系统的公司来说,FLIR红外热像仪能在温度监测和运营后维护任务中证明了其价值。

冬季的雪是孩子们非常喜欢的景致。然而,对于大多数司机而言,下雪是个坏消息,因为雪会导致交通堵塞和交通事故。尤其令人担忧的是黑冰,黑冰是在白天较暖和时段融化又在晚上温度下降时再次冻结形成的。与其它路面相比,陡斜、弯道、隧道进出口以及其它地下停车场与道路相接处的积雪或冰需要引起格外注意。

Image 2.jpg
FLIR E5红外热像仪是一款重要的设备,能在融雪系统安装、监测和维护过程中提升相关任务的可信性、可靠性和效率。

融雪系统

近年来,许多政府引进融雪系统以降低冬季由降雪和结冰引起事故的风险。这些地下系统通常采用埋置在路面下深达150 mm的电热丝和传感器。当路面有积雪或覆冰时,传感器自动检测温度和湿度,为电热丝供电,产生热以融化积雪或覆冰。而某些市政府仍喷洒氯化钙清除道路上的积雪或覆冰,这会引起腐蚀,此外还存在一些关于可能污染土壤和水的争议。而融雪系统因其能消除这一担忧,因此不仅在高速公路,而且在人行道和各种建筑的出入口处越来越普遍。

Image 3.jpg

利用红外热像仪进行系统维护

自2007年以来,Namdong Engineering & One已在公寓、办公楼、医院、宾馆、度假村、百货公司、购物中心、中央政府和地方政府机关以及军事设施中安装了超过500套融雪系统。在2014年, 该公司将FLIR E5红外热像仪加入其系统安装和安装后检测和维护协议。

Namdong Engineering & One首席执行官Kim Byeong-sam解释道:“由于涉及到埋置于地下的电热丝,融雪系统难以安装或用肉眼检查。从而使红外热像仪成为检查融雪系统的明智之选,而客户和安装总监负责确定电热丝是否正常运行。这些热像仪使用不同的颜色可视化和显示最低和最高温度,使得图像极易判读。

Image 4.jpg

Kim解释道,从可信性角度而言,让客户和主管在现场亲自使用热像仪检查地下设备的运行状态比用文字解释结果更加有效。他补充道:“在融雪系统安装完成后执行维护任务时,使用红外热像仪要方便很多。如果电热丝出现问题,红外热像仪将以一种不同于正常运转的电热丝的颜色显示。与不使用红外热像仪相比,这有助于我们更快查出和响应问题。”

Image 9.jpg
埋置融雪系统的道路的可见光图像(上)和红外图像。

FLIR E5红外热像仪

FLIR E5是一款受欢迎的红外热像仪,广泛用于安装和检测电气设施以及预防性维护。除提供热图像和可见光图像外,FLIR E5利用FLIR的专利型MSX®技术(专利号:CN201380073584.9)在热图像上清晰显示诸如数字和标签以及物体的轮廓等细节信息。它拥有10,800像素的分辨率,测温范围为-20℃至250℃。得益于其直观的即瞄即拍机制,E5极易使用,且足够坚固耐用,通过2m抗跌落测试。该热像仪采用中心点测温功能进行温度测量,提供方框区域工具,能自动获取最高/最低温度读数。E5充满电后可使用长达4小时;可拆卸锂离子电池采用可选配的充电底座两小时内充满电,直充2.5小时充满电。

e5.png

下载完整的应用说明如需进一步了解,敬请访问flir.cn/ex-series

相关文章

PFE有限责任公司依靠FLIR THERMAL STUDIO软件加快资产检查和报告速度

Read more
应用案例

FLIR能实现采矿业的实时液体泄漏检测

Read more
Back to top