Sensei Solutions依靠FLIR自动化热像仪进状态监控

 

状态监控的主要目的是在故障发生前识别问题,防止发生成本高昂的服务中断。电力公司监控的典型设备包括套管、断路器、电容器组和高压开关设备。电力公司对此高度重视,因为他们深知一次严重的部件故障可能升级成一系列故障。如果他们没引起足够重视,要想让其系统恢复正常运行通常涉及巨额费用。

 

传统状态监控

电力公司正寻找解决这些问题的方案,以期提高电力输送的可靠性同时降低成本。有许多可供使用的传统仪器和测量方法。其中大多数解决方案是侵入式的,十分复杂,而且需要断电才能安装。此外,每个部件需要一个单独的传感器,这些解决方案通常比较昂贵。

FLIR合作伙伴,位于美国的Sensei Solutions LCC致力于高压设备辐射测量解决方案,据其创始人兼首席技术官Robin Thompson称,有一种更有效的状态监控解决方案:“电子设备和部件在发生故障前会升温,因此,我们使用红外热像仪在早期阶段检测温度上升,通过这种方法,能更高效地规划维护,从而防止代价高昂的断电。”

事实上,热成像技术能提高变电站的可靠性和安全性。所有物体会发出人类肉眼不可见的位于红外光谱范围内的热辐射。红外热像仪将热辐射转换成清晰的热图像,通过热图像可读取温度。

事实上,多年来电力公司一直使用手持式红外热像仪监控变电站。但是,这种方法占用大量资源,成本高昂且无法提供连续分析。此外,这种方法无法排除检测工程师会犯错误的可能性,而且人类解读具有主观性且每位检查员的解读不尽相同。同样重要的是,人工干预关键资产故障是极其危险的。

连续自动热成像

真正的制胜法宝在于自动化。通过将固定式网络红外热像仪与智能自动化软件相结合,可实现在无需人工干预的情况下从远程监测位置随时(无论白天还是黑夜)检测即将发生的设备故障。无论何时红外热像仪检测到预定义温度阈值,系统会立即产生报警并向远程操作员发送报警。最终效果是可靠性增加,成本降低。

“连续自动化辐射测量具有诸多优点,”Robin Thompson表示。“这种方法是非侵入性的,能有效消除人为错误并降低发生更严重故障的风险。”由于24/7全天候工作,自动化热像仪能采集更多样本。此外,一台热像仪能同时监控数项关键资产。这增加了热成像作为自动化状态监控方法的可靠性。

辐射测量精度,实时与回顾性分析

自动分析热成像任务凝聚了Sensei Solutions LLC十余年的经验,有助于电力公司设计定制化关键资产保护解决方案。该公司的SensEye AVR分析录像机解决方案同时记录来自红外热像仪的彩色JPEG图像和逐帧辐射测量数据,从而实现精确的逐像素测量。事实上,SensEye AVR能快速轻松地捕获、保存和分析来自任何变电站设备的在线数据,就任何读数或读数组合的重大变化自动发出警告和通知,并将数据传输到SCADA和企业历史数据库服务器。

温度测量和入侵检测

“我们为数家电力公司和遍及美国的高压设备商业运营商提供我们的解决方案,获得巨大成功,”Robin Thompson称。“事实上,我们首次接触要求提供入侵检测解决方案的电力公司。这家公司反复遭遇安全破坏和铜线失窃问题。我们推荐围绕FLIR红外热像仪构建的入侵检测解决方案,但是很快意识到我们可以为这位客户提供更多服务。”

FLIR红外热像仪是广受欢迎的入侵检测技术,能识别入侵对象的热信号,因此能即刻检测到入侵人员或车辆。在彻底评估了数项技术之后,Sensei Solutions意识到红外热像仪也是读取套管、断路器和电容器组温度的解决方案。与Sensei的记录和分析解决方案相结合,FLIR红外热像仪很快成为这家公司的变电站状态监控解决方案。

热成像技术成功案例

Sensei为一家位于美国中西部拥有自己变电站的大型数据中心安装了9台FLIR A310f红外热像仪,用于监控8台变压器-断路器对和1个手动操作隔离开关。这些热像仪连接至Sensei AVR软件,用于监控每台热像仪视场内的12个“探测点”。每20分钟采集一个图像样本,以获取每个测量点的最高温度、最低温度、平均温度和中位数温度。“这位客户不仅通过将热图像采样从每年4次增加到每年26,000次以提高安全水平,而且因为可靠性增强而获得大幅度保险费优惠,”Robin Thom­pson道。

自动化热检测解决方案不仅增加可靠性,而且会对公共关系产生巨大的附带效应。Sensei为一家拥有自己变电站的大型德克萨斯州制造商安装了3台FLIR A310f热像仪,用于监控变压器和断路器套管、开关装置钳口和手动操作隔离开关。Sensei AVR软件监控每台热像仪视场内的12到16个探头。在这种情况下,位于客户公司总部的Sensei连续AVR控制台显示屏用作高管和高价值客户的参考,因为其展示了工厂检测的可靠性。

但是,有时自动热监控系统的优势如此明显,以至于无法忽视。Sensei为大型东海岸钢铁生产商安装了4台FLIR A300f红外热像仪,其中两台安装在融化室中监控融化槽,以提供当前温度的实时监控信息,防止发生灾难性故障;另外两台安装在企业内部的变压器室中。Robin Thompson:“我们的客户在使用AVR监控的第一天就发现了三个与开关装置有关的问题,这防止了即将发生的故障,使维护团队能够立即解决问题。

相关文章

用例场景

来自实践的洞见:利用自动化红外热像仪防止资产故障、生产线停工和火灾

Read more

PFE有限责任公司依靠FLIR THERMAL STUDIO软件加快资产检查和报告速度

Read more
应用案例

NASCAR 新一代赛车实时热监控

Read more
Back to top