什么时候觉得你的热像仪该升级了

从DIY爱好者到专业工业技术人员,工具箱里有一个红外热像仪可以让人们拥有超越肉眼的能力。从隐藏的湿度损害到棘手的暖通空调系统,这些问题都可以在红外世界中被揭示出来。当用户刚开始接触红外热像仪时,大多数人会选择简单易用的FLIR热像仪。随着工作需求的递进,红外热像仪的选择也要与时俱进,那么你知道什么时候该换掉手中的热像仪了吗?

电池工作时间不足以支撑工作

对于需要每天定时或长时间持续使用热像仪的用户,提高热像仪的电池寿命至关重要。对于早期购买热像仪或使用前忘记给设备充电的用户来说,升级电池用量更大的热像仪是一个不错的选择。用户也可以考虑一个专用的红外热像仪,它提供了更换电池的能力,进一步避免了不必要的停机时间。

FLIR C3-X的电池可以连续工作4小时,而FLIR ONE Pro只有40分钟。FLIR C3-X采用手持紧凑式设计,无需占用过多空间,专业人员可以轻松将其放入口袋或工具包。其配备128×96(12,288 像素)真红外热像仪和500万像素可见光镜头,搭配FLIR MSX ® (多波段动态成像)
(专利号:CN201380073584.9)可将内置可见光镜头采集的场景细节抽取出来叠加到完整热图像上,从而能够立即确认出温度问题的位置。

外形状态问题导致操作不便

虽然FLIR ONE和C3-X提供直观的界面,但不依赖触摸屏的热像仪可以使那些在需要重型手套的环境下工作的用户更容易获得有用的热图像,并且不牺牲安全性和舒适性。

FLIR TG165-X采用手枪式握把设计,非常适合那些需要使用重型手套或需要在困难角度/狭窄空间简单扣动扳机捕捉热图像的人,对于那些使用需求不规律,但仍需要快速检查的人来说,更不用说它的电池有30天的待机时间。

更高要求的分辨率

通常,用户购买第一台红外热像仪时,他们会从实惠的选择开始。然而,一般来说,热像仪的价格越低,热分辨率就越低。对于在几十厘米内的近距离检查目标,FLIR ONE Pro、TG165-X和C3-X设备中的Lepton传感器提供了卓越的性能。但当工作需要更精确的测量或检查十几米外的目标时,更高分辨率的设备可以为用户提供检查所需的有效信息。

FLIR E6-XT拥有240x180的真热分辨率和MSX®,可以更容易地发现非常小的目标中存在的问题,这些目标需要在狭小的空间或难以到达的区域进行多次像素读数,比如用于建筑内外的建筑检查。

视场角难以满足工作需求

视场选择和拥有更高分辨率的热像仪一样重要,选择一个正确视场(FOV)的热像仪是任务成功的关键。许多低价格的热像仪会有固定的或无焦点的视场,因此它们很难在很近或很远的地方正确检查焦点区域。

FLIR-Exx系列,例如FLIR E86,用户可以选择通过FLIR AutoCal更换具有自助自动校准功能的镜头,从而提供较大的灵活性来匹配工作的正确视场,无论远近。这些设备还具有非常高的温度测量范围,是非常适合在高达1500℃的温度下,对工业设备和操作过程进行检测,同时具备强大的464×348分辨率的热像仪。

红外热像仪的飞跃

现在,随着对众多FLIR红外热像仪提供的不同功能有了更好的了解,用户可以放心地直接跳到一个新的高阶段红外热像仪,了解各类型工作所需热像仪的各种因素和功能后,最终,精心购买到适合您的FLIR红外热像仪。

关于升级您的热像仪时需要了解的信息,您可访问此篇文章:选购热像仪时需要了解的六项规格

 

Related articles

Choosing a Camera

定性or定量热成像,到底该如何选择?

Read more
How To

进行建筑能源审计前应了解的事项

Read more
Choosing a Camera

如何选择合适的手持式红外热像仪

Read more
Back to top