如何选择合适的手持式红外热像仪

挑选一款合适的红外热像仪作为随身工具,关键因素是热像仪的预期用途和计划使用频率。毕竟,用于住宅、商业和工业用途的FLIR红外热像仪的价格从数百到数万美元不等,不同价位产品的性能也有着显著的差异。合适的手持式红外热像仪,应该是在提供用户所需的功能的同时,价格也在用户的承受范围之内。

由于热像仪的规格参数多达数十项,所以在比较FLIR供应的各个系列的热像仪时,了解哪些规格更有参考价值非常重要。

我们为您总结了四个应该重点考虑的因素:

  • 分辨率:一般来说,红外热像仪的价格越低,分辨率就越低。即使分辨率较低的热像仪,也能在近距离内有效地检查容易接近的目标,但对于非常小的目标或距离超过数米的目标,无法提供足够的视觉细节,不足以为用户提供有意义的参考。
  • 对焦:低端热像仪通常采用固定的焦距,需要用户移动热像仪来拍摄清晰的图像。如果工作需要精确测量,这可能会成为一个问题。无论热像仪的真红外成像分辨率有多高,失焦的图像都意味着无法获取准确的温度测量值。
  • 视场角(FOV):对于较近距离的工作,广角(视场角45°或更高)的镜头将比主要用于远距离工作的长焦镜头(通常视场角为12°或6°)更有意义。对于那些同时需要近距离和远距离检测能力的人来说,一台可换镜头的设备可能会更加实用。
  • 电池:电池待机时间、连续工作的使用时间,以及是否可以快速更换电池都是必要的考虑因素。对于那些数周内只需要快速使用一次热像仪的人群,电池方面的第一考虑因素是待机时间。相反,对于那些需要全天不停地使用热像仪的人群,可能会更看重较长的连续使用时间,以及快速更换电池的能力,这两项让他们能够不受干扰地执行工作。
  • 在这些考虑因素下,我们为您推荐三款型号的手持式红外热像仪:FLIR E98FLIR E8 ProFLIR C5,它们各自具有独特的价格和功能优势,可以作为您确定贴合自己需求的热像仪时的出发点。

  • E98 所有方面均表现卓越

  • 由于分辨率通常在给定的热像仪价位中起着大的作用,因此考虑所需的分辨率类型非常重要,除此之外,还需要考虑热像仪的聚焦能力,是否需要在近距离和远距离下检测兴趣点。

FLIR E98 是我们分辨率高的手持测温枪式热像仪。它也是这个形状和尺寸下的640 × 480真红外成像分辨率的热像仪。总而言之,更高的像素意味着更多的细节,从而能够在检测各种不同目标时都能获得更加精确的温度测量值。

为了充分利用其出色的分辨率,E98提供了一系列可更换镜头,并且具有自动校准和动态聚焦能力。凭借三款可选的FLIR AutoCal 镜头,从长焦14°)到广角 42°),这款热像仪可提供从近到远的全面检测能力。

此外,E98采用高容量的电池,但仍然采用可更换电池设计,在全天使用的情况下确保较大的灵活性。

适合近距离使用、价格实惠的E系列红外热像仪:FLIR E8 Pro

采用与E98相近的手持测温枪式设计,FLIR E8 Pro在提供一系列实用特性的同时保持了实惠的价格。更低的价格也对应着更低的分辨率,具有320×240的真红外成像分辨率,并且无法调节焦距。固定的45°镜头提供适合近距离检查的视场角,但无法更换不同的镜头。然而,E8 Pro同样采用可更换电池设计,可以进行座充,这是全天使用的必要条件,同时仍然提供了从-20℃到550℃的温度范围,适应各种高温检查场合。

E8的局限性使它非常适合那些需要坚固耐用的优质手持式热像仪,但不需要进行远距离检查的人群,因远距离检查需要更窄的长焦镜头以及调整焦距的能力。

C5:千元手持式红外热像仪之选

FLIR C5售价远低于E8和E98。它的真红外成像分辨率为160 × 120,采用小巧的即瞄即拍造型设计,配备可戴手套操作的触摸屏,而且方便放入口袋。

尽管体积小巧,但该设备仍然足够坚固,可抵御两米的高度跌落,并为内部元件提供一般工作场所的灰尘和污垢的防护能力。

对于目前使用FLIR ONE Pro的用户而言,C5是一个非常出色的升级,因为其电池续航时间明显更长(每次充电可连续使用4小时),并且待机最长可达约30天,可在近距离快速、不规则地使用,而且外壳非常坚固,并且可连接Wi-Fi网络。

还不确定哪一款热像仪适合您?阅读《在购买之前,您应该了解的红外热像仪规格》,探索更多对您在选购时有参考价值的规格参数。或者您可以前往菲力尔天猫旗舰店,了解这三款热像仪的价格及详细信息。

 

Related articles

Fundamentals

新手热像师容易犯的5个错误

Read more
How To

进行建筑能源审计前应了解的事项

Read more
Choosing a Camera

定性or定量热成像,到底该如何选择?

Read more
Back to top