FLIR今天面向房屋检查、修复、虫害防制、楼宇和其他领域的专业人士推出两款全新的水份测量仪:FLIR MR59和FLIR MR55。两款仪表皆具备蓝牙无线连接功能,支持从移动设备读取水分读数。

FLIR MR59球形探头水份测量仪配备独特的无针式球形探测器,使用户能够在短时间内无痕覆盖大片区域。MR59采用的球形探头便于在角落、高低不平的表面和踢脚板周围等困难区域进行测量。MR59能够检测无明显水分存在的表面下的水分,有助于专业人士确定从源头起的水分转移路径。

FLIR MR55探针式水份测量仪包含一个由11个材料组组成的库,其中包括木材和混凝土,使用户能够将水分测量仪调节至合适的测试材料。该功能可提高作业时水分读数的精确度。
MR59和MR55旨在帮助专业人士提高工作效率,轻松检测任意位置并获取最精确的水分读数。两款仪表的无线连接功能提供一种可在移动设备上通过FLIR Tools移动应用程序查看数据的便利方式。
这两款全新仪表自2018年9月中旬起在美国通过FLIR经销商发售。
更多信息请访问FLIR.com/MR59和FLIR.com/MR55。