随着飓风季节的来临,房屋因潮湿侵蚀而损坏的风险增加,承包商纷纷做好了投入房屋修缮工作的准备。值得庆幸的是,FLIR提供集成湿度计的热成像工具,可以帮助您顺利完成这些工作,加快飓风后的恢复过程,提高维修质量并增加承包商的可信度。很多时候,通过电子邮件发送的清晰红外图像足以证明承包商的专业可信度,有助其获得其他工作,从而提高修缮过程的效率,最终节省时间和金钱。
承包商需要在飓风或其他潮湿侵蚀事件后快速准确地评估造成的损失。虽然使用起来很简单,但仅使用传统的水份测量仪评估潮湿造成的损失是一个繁琐的过程,通常需要至少30到40个读数,并且精确度难以令人满意。使用FLIR红外热像仪和湿度计则更加准确,而且这已成为业内专业人士普遍配备的工具组合。使用FLIR,您可以直观地跟踪泄漏来源,为承包商找到损坏区域提供线索,并通过湿度计进行验证。 使用带有Wi-Fi功能的 FLIR C3 紧凑型热成像仪 或 FLIR ONE Pro (如下面的视频) 以及一支 FLIR MR40 笔式水份测试仪, 这个快速的两步过程确实可以实现更准确的检查和更少返修率,但FLIR另外还提供更快速的解决方案。
FLIR红外成像引导测量(IGM)技术通过将两种工具组合到一个设备中来简化此过程:带可更换湿度探针的FLIR MR176 IGM 温湿度计. 这种一体化的湿度计和热成像仪允许承包商利用热成像技术和湿度计读数来检查房屋,并为修缮做好准备,同时在修缮期间评估除湿设备的有效性。该工具还可以在修复后识别可能与飓风或其他潮湿侵蚀事件相关或不相关的泄漏。
FLIR提供各种热成像解决方案和工具组合,可在一年中的任何时间用于修缮房屋,具体取决于您是需要一般性湿度信息,还是需要更精确的温度和相对湿度数据。无论在哪个季节,每项修缮工作都是不同的,所需的工具会因工作和偏好的不同而异。为确保您选择合适的工具,并 请点击此处, 请点击此处访问我们的建筑湿度检测基础知识网络研讨会, 点击此处查 访问我们的建筑湿度检测基础知识网络研讨会,并点击此处查看我们所有的网络研讨会培训课程。
如需了解有关我们的产品的详情,请访问 FLIR.cn/Test.