Réduisez vos factures d’énergie en découvrant les fuites d’énergie avec la FLIR ONE® Edge Pro

Jetez-vous de l’argent par les fenêtres cet hiver? Qu’il s’agisse de votre maison ou d’une petite entreprise que vous essayez de garder au chaud, qu’il s’agisse de fuites d’air ou d’une mauvaise isolation, ces problèmes peuvent être responsable de la moitié de votre facture d’énergie totale chaque mois. Et avec les prix de l’énergie en hausse, ces factures plus élevées de gaz électrique et naturel peuvent être difficiles à avaler.

Qu’est-ce qui cause les fuites et comment pouvez-vous les trouver?

Le problème inhérent aux fuites d’air est qu’elles sont invisibles à l’œil nu. L’isolation inadéquate et les « vides » d’isolation, les endroits où l’isolation est complètement absente, sont également bien cachés. Heureusement, les fuites d’air et une mauvaise isolation créent des endroits froids; et lorsqu’il y a une différence de température, il y a possibilité de les trouver avec une caméra d’imagerie thermique.

iPhone-FLIR-One-Edge-600x625.pngParlons de la FLIR ONE Edge Pro. Cet accessoire pour téléphone intelligent à caméra thermique détecte la lumière infrarouge qu’il affiche ensuite sous forme d’image radiométrique. Autrement dit, il voit chaud et froid et l’utilise pour créer une photo avec des lectures de température intégrées.

La FLIR ONE Edge Pro est simple à utiliser sans beaucoup de formation, c’est donc un bon choix pour les locataires, les propriétaires et les propriétaires de petites entreprises qui veulent inspecter leurs espaces pour trouver la source de la perte d’énergie.

Contrairement aux caméras accessoires similaires pour téléphone intelligent, la caméra Edge Pro se connecte sans fil et fonctionne avec les appareils iOS et Android. L’image thermique est nette et facile à interpréter, grâce à un processus d’imagerie appelé imagerie dynamique multispectrale (MSX®) breveté par FLIR. Elle est également conçue pour être abordable et fait pour durer, ce qui signifie que vous pouvez soulager le stress lié au montage des factures et continuer à économiser de l’argent pendant longtemps.

Où dois-je commencer?

Une fois que votre Edge Pro est connectée sans fil à votre appareil intelligent, vous pouvez commencer par les lieux habituels où se trouvent les fuites d’air : les fenêtres et les portes. Qu’elles aient été mal installées, mal isolées ou qu’elles soient anciennes et défectueuses, les fenêtres et les portes peuvent laisser fuir beaucoup d’air autour des rebords. Si vous effectuez cette inspection lorsque l’air extérieur est plus froid que l’air intérieur, vous devriez facilement voir une différence de température autour des fenêtres et des portes qui fuient. Si vous utilisez la palette de couleurs standard pour la FLIR ONE Edge pro (appelée « Iron »), les zones froides s’afficheront en violet, tandis que les zones plus chaudes s’afficheront en jaune et orange.

FLIR_EDGE_deck door leak.jpg

Gardez à l’esprit que le verre isole alors que le métal ne le fait pas. Si vos fenêtres ou vos portes ont des cadres métalliques, elles apparaîtront automatiquement plus froides que le verre. Vérifiez plutôt si les murs autour de la fenêtre ou de la porte semblent également froids. Cela indique que l’air froid passe dans la pièce par le cadre.

FLIR_EDGE_window leak.jpg

Pendant que vous continuez à inspecter votre espace, recherchez les fuites d’air autour des cheminées, des portes de grenier et des évents muraux. Ces fuites peuvent toutes être traitées au niveau du bricolage avec des produits coupe-froid à faible coût.

Ensuite, utilisez la caméra pour inspecter vos murs et coins extérieurs. S’il y a une isolation inadéquate ou manquante entre les montants, cette section du mur semblera froide par rapport aux autres sections isolées. La réparation de l’isolation peut nécessiter un expert, mais elle vous fera économiser de l’argent et rendra votre maison plus confortable à long terme.

FLIR_entry_leak.jpg

Pour ceux qui ont des planchers chauffés, la FLIR ONE Edge Pro est le bon outil pour vérifier que l’équipement fonctionne correctement. Dans un système de plancher radiant, la chaleur est fournie par des tubes d’eau chaude ou des fils électriques installés sous le plancher. Cependant, il y a plusieurs points où ce système pourrait tomber en panne : des problèmes avec la façon dont le plancher de l’écran a été fabriqué, des problèmes avec la façon dont les tuyaux ont été posés, des défaillances dans les fils électriques ou des inefficacités dans la pompe qui déplace l’eau à travers les tuyaux. Si le revêtement de sol radiant ne fonctionne pas efficacement, vous devriez être en mesure de le voir à l’aide de la FLIR ONE Edge Pro.

FLIR ONE Edge_heated floors.jpg

Une fois les fuites réparées, que faire ensuite?

Ce qu’il y a de bien avec une petite caméra thermique comme la FLIR ONE Edge Pro, c’est que vous pouvez l’utiliser des applications autres que pour trouver des fuites d’énergie. Ce petit appareil photo robuste peut également vous aider à détecter la surchauffe des fusibles, l’accumulation d’humidité dans un mur ou un plafond (il a l’air froid) ou même les parasites qui se cachent dans vos murs (ils ont l’air chauds).

Cela ne veut pas dire que d’autres utilisations inattendues, mais utiles dans la maison, comme la vérification des appareils électroniques pour des connexions électriques desserrées, la recherche de votre chien dans l’obscurité et plus encore!

Plus tôt vous commencez à protéger votre espace contre les fuites d’énergie invisibles, plus vous économiserez d’argent. Découvrez la gamme complète de produits de la série FLIR ONE ici. Vous trouverez également des liens vers l’application FLIR ONE, afin que vous puissiez utiliser l’Edge Pro avec votre appareil intelligent, et d’autres applications qui peuvent vous aider à inspecter votre maison, votre voiture et plus encore.

Articles connexes

Notions fondamentales

Preparing A Home for Winter – Spot Issues with Thermal Imaging to Save on Heating Bills

Read more
Choisir une caméra

Quelle est la différence entre les thermomètres IR et les caméras thermiques?

Read more
Notions fondamentales

Qu’est-ce que MSX®?

Read more
Back to top