La détection en temps opportun des fuites d’air cachées permet d’éviter des incidents graves et de réduire les coûts dans une usine pharmaceutique.


Une société pharmaceutique internationale a découvert qu’une caméra acoustique est une méthode de maintenance prédictive fiable, rapide et facile à utiliser pour détecter les fuites d’air cachées dans l’usine.
Les fuites d’air sont un problème courant dans les environnements industriels. Selon des études sur les fuites des systèmes d’air comprimé, le taux de fuite moyen est d’environ 25 %, mais certaines installations perdent jusqu’à 80 % de leur air comprimé à cause des fuites. Si elles ne sont pas détectées et traitées à temps, ces fuites peuvent entraîner des coûts supplémentaires, des arrêts imprévus et même des risques pour la sécurité. Les endroits particulièrement exposés aux fuites d’air dans les usines et les installations de fabrication sont les tuyauteries d’équipement, les tuyaux, les vannes et les interstices d’équipement, où elles sont généralement invisibles à l’œil nu et ne peuvent être détectées qu’à l’aide d’un équipement spécialisé de surveillance de l’état de l’équipement.
Une grande société pharmaceutique et biotechnologique internationale était préoccupée par les fuites d’air comprimé et cherchait une solution efficace et facile à utiliser pour les détecter à temps. La rapidité, la précision et la fiabilité étant des critères essentiels pour la détection des fuites, la société a décidé d’essayer une caméra acoustique pour inspecter les vannes et détecter les fuites d’air comprimé, de vapeur, de gaz et de vide dans ses installations. La société a rapidement été impressionnée par l’efficacité avec laquelle la caméra était capable de détecter les fuites cachées, en balayant de grandes zones à la fois. Non seulement l’appareil a pu localiser avec précision l’emplacement de la fuite, mais il a également fourni des calculs sur la taille et le coût des fuites, ce qui a permis à la société d’élaborer des plans fondés sur des données pour la maintenance et les réparations de ses équipements.

Caméra d’imagerie acoustique industrielle FLIR Si124
En utilisant une caméra acoustique telle que la FLIR Si124-LD Plus dans le cadre de son programme régulier de maintenance prédictive, la société pharmaceutique a pu prévenir d’éventuels problèmes de sécurité et assurer la continuité de ses opérations en détectant les fuites d’air et de gaz dans la zone de l’usine. En plus des avantages évidents en termes d’économies de temps, de coûts et d’énergie, la société a été agréablement surprise par la facilité avec laquelle la caméra a été intégrée au cycle de maintenance, avec un minimum de formation.

Les fuites sont une source importante de gaspillage d’énergie dans les systèmes d’air comprimé.

FLIR Thermal Studio Suite avec le plugiciel de la série Si
Pour plus d’informations sur les caméras d’imagerie thermique ou sur cette application, veuillez visiter : https://www.flir.quebec/products/si124/