FLIR AX8 est une solution de surveillance de l'état des équipements compacte et abordable qui s'appuie sur l'énergie thermique. Elle est destinée aux entreprises de fabrication et aux services publics
Des processus propres aux applications de fabrication aux processus complexes des services publics, il est important de garantir la disponibilité et le bon fonctionnement de l'ensemble des machines. Les systèmes de maintenance basés sur la surveillance de l'état des équipements contribuent à optimiser le rendement et la qualité, tout en réduisant les arrêts non programmés, ainsi que les frais de réparation et de maintenance. L'intégrateur technologique taïwanais ADE Technology Inc. a désormais développé une solution de surveillance compacte et abordable pour ces entreprises. Elle s'appuie sur le capteur thermique AX8 de FLIR.
Aujourd'hui, la majorité des entreprises de production du secteur des semi-conducteurs effectue la maintenance préventive des équipements stratégiques, en suivant un calendrier basé sur des statistiques et des intervalles prédéfinis. Si ces pratiques ont rencontré un certain succès dans la gestion de la disponibilité des équipements et le rendement en produits, les coûts, en temps et en matériaux, restent élevés. Parfois, des interventions sont effectuées sur des machines qui n'en ont pas besoin. À d'autres moments, des actions de maintenance non réalisées occasionneront des défaillances des machines, une baisse de qualité des produits et des arrêts non programmés.
« La maintenance est l'un des problèmes essentiels de la fabrication de semi-conducteurs moderne », déclare Wayne Sun, Responsable des ventes chez FLIR Systems à Taïwan. « Autrefois, la maintenance et la surveillance basées sur l'état des équipement ont été adoptées avec succès par les entreprises des services publics et les industries de pointe, où les coûts associés aux interruptions d'activité des équipements pèsent considérablement sur le résultat financier des entreprises. Le secteur de la fabrication des semi-conducteurs et des composants électroniques, lequel est présent ici à Taïwan, se rend de plus en plus compte des avantages fournis par la surveillance de l'état des équipements et les opérations de maintenance associées.
Détection de la chaleur
La surveillance de l'état des équipements permet de cibler certains indices révélateurs de leur état et de leur processus de dégradation potentiel. L'accumulation de chaleur dans une machine constitue un tel indice, ainsi que les vibrations et la consommation électrique par exemple. Pouvoir prédire les pannes des machines et du système avant qu'elles ne surviennent permet de réduire les coûts et de considérablement accroître la disponibilité.
Basée à New Taipei City à Taïwan, ADE Technology Inc. est présente depuis des années sur le marché industriel avec des technologies de traitement vidéo perfectionnées qui s'intègrent en toute transparence aux autres équipements industriels et capteurs de données afin de concevoir différentes applications dans le domaine de l'Internet des objets.
« ADE connaît très bien les besoins des services publics et des entreprises de fabrication en termes de maintenance préventive », déclare Wayne Sun. « Les technologies classiquement utilisées aujourd'hui pour la surveillance préventive sont les caméras de vidéosurveillance visuelles et les thermocouples. Même si ces technologies ont fait la preuve de leur utilité, elles présentent certaines limites en matière de maintenance préventive. »
Les caméras visuelles ont leur utilité pour la surveillance continue des équipements et peuvent détecter certains problèmes de production à temps, mais elles ne peuvent voir les accumulations de chaleur généralement associées aux défaillances imminentes des équipements. Afin d'inspecter la température des équipements, les thermocouples sont également souvent utilisés. Mais cette technologie présente également des limites, car les thermocouples ne mesurent qu'un seul point à la fois sur l'objet et ne fournissent pas une signature thermique complète du problème.
Caméras thermiques
Les caméras thermiques sont utilisées dans le monde entier pour les applications de surveillance de l'état des équipements et de contrôle des processus. Parmi les équipements généralement contrôlés par les caméras thermiques figurent les installations haute et basse tension, les turbines, les compresseurs et d'autres équipements électriques et mécaniques. « Les caméras thermiques peuvent repérer les anomalies thermiques révélatrices d'une défaillance des équipements, et fournir plus d'informations aux experts en production et aux décideurs », affirme Wayne Sun. « De plus, elles permettent de mettre en place une surveillance continue, sans interruption du flux de production, et de repérer les problèmes avant que la situation ne s'aggrave ».
En qualité d'intégrateur et de distributeur de solutions pour les caméras thermiques FLIR, ADE connaît très bien l'efficacité de l'imagerie thermique. L'entreprise gère l'intégration de cœurs et de composants thermiques à de plus vastes ensembles depuis de nombreuses années et pour de nombreux marchés verticaux. Mais ce n'est qu'à partir de l'introduction de la caméra thermique FLIR AX8 qu'ADE a décidé de créer une solution dédiée de surveillance de l'état des équipements dédiée aux entreprises de fabrication et aux services publics : le système T-Guard.
Système T-Guard de surveillance de la température
La solution T-Guard d'ADE se compose d'une caméra FLIR AX8 et d'un enregistreur vidéo sur réseau AD-TG200 d'ADE. Elle a été conçue pour aider les entreprises et les services publics à gérer les alarmes thermiques déclenchées par le capteur AX8 de FLIR, en plus d'autres informations comme les caméras IP, la mesure de la tension et la mesure de la température ambiante.
Le système T-Guard utilise les données thermiques collectées en temps réel pour contrôler l'état de l'équipement et déclenche des alarmes critiques à destination d'un centre de contrôle qui se charge d'effectuer un suivi. Les informations thermiques permettent au système d'envoyer des alarmes différenciées, en fonction de l'importance de la hausse de température, ainsi que de la gravité et de l'imminence de la défaillance. T-Guard peut gérer jusqu'à neuf caméras FLIR AX8 et peut être utilisé pour la gestion de l'électricité dans toute l'entreprise, la gestion de panneaux photovoltaïques, les systèmes de contrôle de l'environnement (ECS) et de nombreuses autres applications.
Compact et facile à intégrer
L'installation de capteurs de surveillance d'état dans les équipements de production nécessite que ces capteurs soient compacts et faciles à intégrer. Avec l'arrivée de l'AX8 de FLIR, les intégrateurs sont exactement cela. Associant une caméra thermique à une caméra visible sous un format compact et abordable (54 x 25 x 95 mm seulement), l'AX8 s'installe facilement dans les espaces restreints.
Selon Jeffrey Chow, le directeur général d'ADE, « l'AX8 apporte vraiment un grand changement dans la surveillance traditionnelle de l'état des équipements. L'AX8 peut être facilement intégrée aux systèmes d'automatisation NVR et PLC actuels. Avec l'AX8 de FLIR, le secteur de la sécurité peut finalement disposer d'un capteur intelligent abordable pour la surveillance thermique de l'état des équipements. Notre solution T-guard tire profit des avantages de l'AX8, en l'intégrant à un enregistreur vidéo sur réseau et à un mécanisme d'alarme. »