Spécifications de la caméra thermique que vous devez connaître avant de l’acheter

Le nombre de spécifications répertoriées pour une caméra thermique peut être écrasant lorsque vous essayez de trouver la caméra adaptée à vos besoins. Une spécification prise isolément ne vous dira pas grand-chose sur la caméra – c’est plutôt une combinaison de facteurs qui détermine les capacités d’une caméra thermique.

Toutes les spécifications fournissent des informations utiles, mais voici les principales que vous devez prendre en compte pour vous assurer que vous achetez la bonne caméra pour votre application.

Plage

La plage est l’éventail complet des températures auxquelles la caméra est calibrée et qu’il est capable de mesurer.

Certaines caméras disposent de plusieurs gammes afin de mesurer avec plus de précision un plus large éventail de températures. Connaissez les températures que vous êtes susceptible de rencontrer dans votre application – choisir une caméra avec une plage de température plus élevée est particulièrement important pour certaines applications industrielles, comme la mesure d’équipements à haute température comme les chaudières, les fours ou les fourneaux.

range-1.jpg

Les applications telles que la mesure de la température des fours (à gauche) nécessitent une caméra avec une plage de température élevée. Lorsqu’une caméra est hors de portée, un * à côté de la température indique que la caméra devine la température.

Champ de vision (CdV)

Le champ de vision est déterminé par l’objectif de la caméra et correspond à l’étendue de la scène que la caméra peut voir à un moment donné. Pour un travail en gros plan, vous avez besoin d’un objectif avec un grand angle FOV (45° ou plus). Pour les travaux à longue distance, vous avez besoin d’un téléobjectif (12° ou 6°). Certaines caméras peuvent être disponibles avec plusieurs objectifs pour différentes applications.

field-of-view-comparison-1.jpg

Le champ de vision détermine ce que la caméra voit et à quelle distance. Un téléobjectif est plus adapté à la mesure à distance (à gauche), tandis qu’un grand angle est plus adapté au travail en gros plan (à droite).

Résolution infrarouge

La résolution de la caméra correspond au nombre de pixels que la caméra a sur la scène. Une résolution plus élevée signifie que chaque image contient plus de renseignements : plus de pixels, plus de détails, et une plus grande probabilité d’obtenir une mesure précise. En fonction de vos applications, notamment lorsque vous pouvez vous rapprocher de la cible, vous pouvez vous contenter d’une caméra moins coûteuse et de moindre résolution. La mesure de cibles plus petites et plus éloignées nécessitera une résolution plus élevée.

low-and-high-resolution-1.jpg

Les caméras à faible résolution sont mieux adaptées à la mesure de cibles à faible distance (à gauche). Une caméra haute résolution est nécessaire pour les mesures à distance (à droite).

Sensibilité thermique (NETD)

La sensibilité thermique ou différence de température équivalente au bruit (NETD) décrit la plus petite différence de température que vous pouvez voir avec la caméra. Plus le chiffre est bas, meilleure est la sensibilité thermique du système infrarouge. Une mise en garde : les caméras des fabricants à bas prix peuvent dissimuler une mauvaise sensibilité en prenant la NETD à 50°C au lieu de la norme industrielle de 30°C.

Si les cibles que vous devez mesurer présentent généralement de grandes différences de température, une caméra avec une faible valeur NETD n’est probablement pas nécessaire. Cependant, pour des applications plus subtiles, comme la détection de problèmes d’humidité, vous aurez besoin d’une plus grande sensibilité.

Studs in wall-JPEG (Web - 72 dpi) (1).jpg

La détection de détails subtils, comme les montants d’un mur, exige une sensibilité thermique élevée.

Mise au point

Les caméras peuvent avoir une mise au point fixe, c’est-à-dire qu’elles sont toujours au point; une mise au point manuelle, c’est-à-dire que l’utilisateur règle la mise au point sur la caméra; ou une mise au point automatique, c’est-à-dire que la caméra fera une mise au point automatique en fonction de ce qu’elle peut voir comme contraste dans la scène. En général, les caméras d’entrée de gamme auront une mise au point fixe, et les caméras de haute performance auront une mise au point manuelle ou automatique. L’avantage de la mise au point manuelle par rapport à la mise au point automatique se résume aux besoins de l’utilisateur.

out-of-focus-and-in-focus-1.jpg

Une image au point est nécessaire pour une mesure précise de la température.

Gamme spectrale

La gamme spectrale est la gamme de longueurs d’onde que le capteur de la caméra détecte, mesurée en micromètres (µ m). La plupart des caméras de détection de gaz (comme les détecteurs de propane, de méthane et de butane) sont des caméras à ondes moyennes, ce qui signifie qu’elles ont une plage spectrale de 3µ m to 5µ m. Presque toutes les autres caméras thermiques sont à ondes longues, et ont une gamme spectrale de 8µ m à 14µ m. Les caméras à ondes longues conviennent à la plupart des autres applications, des inspections électriques à la lutte contre les incendies.

midwave-and-longwave-pics.jpg

Les caméras à ondes moyennes sont utilisées pour détecter des gaz comme le propane, le méthane et le butane (à gauche), tandis que les caméras à ondes longues sont utilisées pour la plupart des autres applications (à droite).

Gardez ces caractéristiques importantes à l’esprit pour déterminer la caméra thermique la mieux adaptée à vos besoins. N’oubliez pas que l’examen d’une seule valeur de spécification ne vous donne pas une bonne indication des capacités d’une caméra thermique. Par exemple, si vous devez détecter des problèmes subtils comme l’humidité, une haute résolution ne vous sera d’aucune utilité si la caméra n’a pas également une sensibilité thermique élevée.

Si vous avez besoin d’un point de départ, consultez la série Exx de FLIR, qui est un bon ordinateur portatif d’usage général. Pour les travaux électriques ou de services publics sur de longues distances, jetez un coup d’œil à la série FLIR T, et pour les travaux de proximité ou pour un choix d’entrée de gamme, envisagez une caméra moins coûteuse comme la FLIR ONE Pro ou la FLIR C3.

Articles connexes

Notions fondamentales

Comment l’émissivité affecte-t-elle l’imagerie thermique?

Read more
Back to top