La thermographie aide le meilleur ajusteur de vélo à trouver une position cycliste optimale

L’un des studios d’ajustement de vélo les plus avancés au monde tire parti de la technologie d’imagerie thermique Flir pour repousser les limites de la science sportive et de la biomécanique à tous les niveaux du cyclisme. Situé à Anvers, en Belgique, Bikefit Van Staeyen utilise des images infrarouges générées par Flir pour visualiser la distribution de la chaleur corporelle et de la pression en temps réel, optimisant ainsi la position du cycliste et la configuration du vélo.

Bikefit Van Staeyen propose des accessoires de vélo professionnels basés sur plus de 20 ans d’expérience dans le cyclisme. Fondée par les frères Kevin et Michael Van Staeyen (ancien cycliste de course sur route professionnel), l’entreprise a bâti son succès sur une expertise approfondie en sciences sportives, biomécanique et cyclisme. Ce qui a commencé comme une passion pour la précision et la performance a évolué pour devenir l’un des studios d’ajustement de vélo les plus avancés au monde.

Le principal différenciateur de Bikefit Van Staeyen est son approche à double expert : chaque ajustement de vélo est effectué par les deux frères qui travaillent ensemble, fusionnant l’analyse technique et l’expérience du cyclisme professionnel avec la compréhension médicale. 

« Cette synergie nous permet d’identifier des schémas et des dysfonctionnements bien au-delà de ce que les systèmes conventionnels peuvent capturer », explique Kevin.

Informations en temps réel

Au cœur du processus se trouve l’utilisation de la technologie d’imagerie thermique avancée de Flir, qui fournit une vue en temps réel des asymétries physiologiques, de la distribution de la pression et des déséquilibres musculaires sous-jacents. 

« Nous utilisons une caméra infrarouge Flir pour étudier la carte thermique d’un cycliste pédalant afin d’optimiser la position du corps et la configuration du vélo », déclare Kevin. « En combinant la thermographie avec le suivi du mouvement, l’analyse de la force et les données EMG [électromyographiques], nous pouvons voir ce que les autres ne peuvent que deviner : comment le corps du cycliste réagit, compense et s’adapte sous la charge. Nous avons nommé notre application de thermographie « Lava.flow », un processus qui nous permet de comprendre et d’optimiser les zones sujettes aux blessures, l’activation musculaire et les points de pression d’une manière complètement nouvelle. »

Bikefit Van Staeyen a initialement utilisé une caméra thermique Flir E76, mais a depuis migré vers la nouvelle E96. L’E96 est la première caméra à poignée pistolet de Flir avec une résolution thermique de 640 × 480, permettant aux utilisateurs d’examiner les cibles en toute sécurité et rapidement. Ce capteur avancé offre une couverture complète des cibles proches et distantes grâce à une gamme d’options d’objectifs. En outre, Flir Ignite permet le téléchargement automatique des images E96 directement de la caméra vers le cloud pour un stockage et un partage faciles et sécurisés.

En tant que pionnier de l’analyse thermique pour les applications de cyclisme, Bikefit Van Staeyen travaille en étroite collaboration avec Thermal Focus, un partenaire Flir Platinum et un stockiste de la plus grande sélection de caméras infrarouges Flir dans la région du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg).

Température mise au point

Les points chauds et les points froids identifiés par les caméras thermiques Flir servent d’indicateurs directs de la manière dont le corps d’un cycliste fonctionne sur le vélo. Une augmentation excessive de la température dans certaines zones peut indiquer un surmenage, une friction ou une mauvaise posture. 

À l’aide du Flir E96, Bikefit Van Staeyen peut : détecter les points chauds et les zones de pression élevée sur la selle, les chaussures ou le guidon ; identifier les schémas de charge musculaire asymétrique et d’activation déséquilibrée ; analyser les restrictions vasculaires qui peuvent entraîner un engourdissement ou une performance réduite ; et détecter les irrégularités thermiques qui pourraient indiquer une surcharge.

Grâce à cette analyse thermique approfondie, les frères sont en mesure d’identifier une gamme de problèmes qui entraînent des ajustements pour une expérience de conduite optimale. Par exemple, la distribution asymétrique de la chaleur autour de la rotule indique un problème biomécanique possible, tandis qu’une chaleur excessive dans la plante du pied signifie généralement un positionnement incorrect de la position de la cale. De même, l’augmentation de la température dans le bas du dos pourrait être le résultat d’un mécanisme de compensation ou d’un réglage incorrect de la selle.

« Bien que les ajustements de vélo traditionnels soient souvent basés sur l’observation et le toucher, nous utilisons des mesures objectives et basées sur les données de la caméra thermique Flir », révèle Kevin. « Notre processus Lava.flow nous donne un aperçu unique et en temps réel de la façon dont le corps d’un cycliste réagit lorsqu’il fait du vélo. À titre d’exemple, nous avons récemment aidé un cycliste à ressentir une douleur inexpliquée au genou pendant les sorties. À l’aide de notre technologie d’imagerie infrarouge Flir, nous avons observé une accumulation excessive de chaleur dans le tibia [muscle antérieur tibial]. Grâce à l’imagerie Flir de cette chaleur accrue et à notre logiciel de longueur de jambe, nous avons découvert que cette jambe était structurellement plus courte et que le cycliste devait tirer la pédale excessivement vers le haut lors du cyclisme, ce qui a entraîné une douleur au genou. »

Tous les niveaux de cyclistes

Les cyclistes se tournent vers Bikefit Van Staeyen pour obtenir de l’aide, des amateurs dévoués aux professionnels du World Tour. Ils font confiance à l’entreprise pour la même raison : l’attention aux détails. De la pression de la selle à la charge neuronale, de la dynamique de la manivelle à l’asymétrie thermique, aucune variable n’est laissée inexplorée. La société est également pionnière dans le domaine de l’ajustement au vélo au niveau universitaire, une première en Europe, en collaborant avec l’Université d’Anvers pour intégrer des approches axées sur les données. 

« Nous voulons servir de partenaire fondamental et de point de référence pour la technologie de caméra thermique dans le sport du cyclisme », conclut Kevin. « Notre ambition est d’aider à façonner l’avenir des diagnostics de performance, non seulement pour nos propres athlètes, mais aussi en tant que centre de connaissances et de technologie pour les équipes et les cyclistes du monde entier. Grâce à notre expertise et à notre expérience, nous pouvons démontrer l’immense potentiel de la thermographie dans l’analyse biomécanique et de performance. »

Articles connexes

Application à l’honneur

Painting with Heat: Artist Uses FLIR Cameras to Make and Display His Heated Thermal Canvas

Read more
Notions fondamentales

Top 5 Mistakes That New Thermographers Make

Read more
Back to top