Inspectez en toute sécurité et épargnez-vous le besoin de permis de travail à chaud : gagnez du temps et réduisez les coûts de main-d’œuvre dans les environnements à risque d’explosion grâce à une thermographie certifiée


L’inspection d’éléments critiques dans les environnements dangereux est généralement un processus interminable, mais ce n’est plus une fatalité.
Pour assurer la sécurité des inspecteurs et des spécialistes de surveillance des installations industrielles, des garanties strictes exigent que les permis de travail à chaud soient établis à l’avance et signés par plusieurs responsables en amont.
Bien que l’objectif soit admirable, le côté pratique de cette solution peut poser un problème. Cela est particulièrement vrai lorsque vous considérez qu’il peut falloir jusqu’à sept heures de travail pour obtenir un permis de travail à chaud dans certains cas. Ce permis est ensuite valable pour un seul quart.
Les retards sur le site ou les maladies du personnel signifient que les permis peuvent expirer avant que le travail ne soit terminé, ce qui entraîne d’autres retards lorsque de nouveaux permis doivent être obtenus. Pendant ce temps, les problèmes de maintenance potentiels sur le site restent non résolus et peuvent s’aggraver.
Présentation d’une alternative aux permis de travail à chaud chronophages et aux formalités administratives apparemment incessantes : la caméra FLIR Cx5 vous permet de gagner du temps sans compromettre la sécurité.
Nous comprenons que l’existence des permis de travail à chaud est justifiée. Ils sont conçus pour protéger des vies et minimiser le risque d’inflammation dans les environnements classés. Cependant, les nouvelles technologies offrent désormais une alternative plus efficace.
La caméra FLIR Cx5 est un appareil d’imagerie thermique sûr et certifié. Elle convient aux environnements potentiellement explosifs. Contrairement à d’autres appareils de thermographie, qui peuvent présenter un risque d’inflammation pendant l’inspection, la caméra FLIR Cx5 est protégée par un boîtier fermé qui élimine pratiquement le risque d’inflammation des composants électriques. En d’autres termes, elle répond entièrement à la plupart des exigences en matière d’assurance et élimine la paperasserie.
Robuste et portable, il est essentiel de noter qu’elle est classée IEC, c’est-à-dire qu’elle élimine le besoin de remplir des permis de travail à chaud chronophages dans plusieurs environnements industriels et dangereux, notamment :
Que les spécialistes de la surveillance soient sur site dans une installation pétrochimique, dans des silos de stockage ou dans une installation abritant un four industriel, la caméra FLIR Cx5 est certifiée pour un déploiement immédiat, sans avoir besoin de permis de travail à chaud ou d’approbation de la direction.
À l’aide du modèle Cx5, les inspecteurs peuvent désormais se mettre au travail immédiatement dans n’importe quelle installation relevant de la classification Zone 2 où des matériaux inflammables sont manipulés ou traités sur site.
Si on soupçonne un problème avec un composant, les opérateurs sont disponibles très vite, évitant ainsi des processus chronophages qui peuvent aggraver les retards aux moments critiques.
La caméra FLIR Cx5 est portable et pèse un peu plus de 1,5 livre, ce qui la rend idéale pour localiser les points chauds dans les environnements à mouvement rapide.
La caméra FLIR Cx5 répond aux normes en matière de respiration restreinte et de protection contre la poussière. Elle élimine la nécessité des permis de travail à chaud dans les sites dangereux en raison du gaz, de la vapeur et de la poussière.
Elle facilite et accélère les études de classe T, car les opérateurs peuvent facilement transporter le Cx5 compact dans leur poche. Sa portabilité assure dextérité et équilibre lors d’une ascension sur des échelles d’accès.

La caméra FLIR Cx5 convient à une grande variété d’environnements industriels.
De plus, elle permet aux opérateurs d’accéder aux zones difficiles d’accès ou aux alcôves sombres à l’aide d’une lampe LED protégée par une lentille résistante aux chocs.
Pour garantir une conformité intégrale aux réglementations en matière de santé et de sécurité, la caméra FLIR Cx5 est fière de posséder les certifications suivantes :
Le boîtier de la caméra est conforme à la norme IP54 (IEC 60529) et peut résister en toute sécurité à une chute de 2 m. Les certificats complets sont disponibles sur www.flir.custhelp.com
Si vous êtes un spécialiste de surveillance, ne négligez pas les avantages du FLIR Cx5 pour accélérer vos inspections.