Partout dans le monde, des problèmes de construction mènent à des poursuites judiciaires. La difficulté majeure pour établir la vérité consiste à obtenir des faits solides. Dans de nombreux cas relatifs aux problèmes de construction, les caméras d'imagerie thermique des systèmes FLIR peuvent fournir exactement le genre d'informations nécessaires pour établir les conclusions adaptées.
Un exemple concerne une action en justice italienne relative à la formation de moisissures et à des infiltrations d'humidité dans un nouvel ensemble de logements. Les habitants affirmaient que la construction des bâtiments était défectueuse, tandis que le constructeur prétendait que la faute revenait aux habitants car ils ne chauffaient et n'aéraient pas suffisamment les logements. Des inspections effectuées avec des caméras thermiques FLIR ont mis fin à ce litige.
Cette affaire a été portée devant le tribunal de Vicence. En raison du manque d'informations fiables, le consultant technique du tribunal de Vicence a fait appel au service des experts en imagerie thermique de Multites Srl. Fondée en 2008, cette agence de conseils en imagerie thermique est spécialisée dans l'analyse et la recherche thermographiques de l'infiltration d'eau.
Ponts thermiques
« Nous avons inspecté les logements concernés de l'intérieur et de l'extérieur et avons trouvé des fuites thermiques et des ponts thermiques importants », explique Eviana Faccin, consultante en thermographie à Multites. « Un pont thermique est une zone moins isolée. La chaleur suit le chemin de moindre résistance. Généralement, la chaleur sera déviée par un élément dont la conductivité est bien plus élevée que le matériel environnant. On appelle cela un pont thermique. Nous avons trouvé plusieurs de ces ponts thermiques au cours de nos inspections. »
D'autres inspections ont démontré qu'il existait un lien direct entre la formation de moisissure et les ponts thermiques. « L'apparition de moisissure coïncidait parfaitement avec les ponts thermiques. Chaque tache de moisissure se trouvait à un endroit du mur détecté comme un pont thermique par les images thermiques. »
Des circonstances pas vraiment idéales
Les différences de température entre les zones chaudes et froides du mur allaient de 2 °C à 5 °C. « Mais il faut noter que la différence entre les températures intérieure et extérieure était inférieure à la différence recommandée. Généralement, la pratique indiquée consiste à inspecter uniquement les bâtiments lorsqu'il existe une différence de température minimale de 10 °C entre la température intérieure et la température extérieure. En automne cependant, ces différences de températures sont difficiles à atteindre, car il faudrait que la température à l'intérieur des logements dépasse les 20 °C. Laisser le tribunal attendre pendant plusieurs mois que la saison estivale arrive n'était pas possible dans ce cas. »
« Mais bien que la différence de température n'ait pas été idéale à ce moment-là, l'inspection d'imagerie thermique a clairement démontré que les dommages dus à la moisissure et la formation de moisissure étaient causés par des défauts de construction, » poursuit Faccin. « Même si vous considérez la possibilité que les locataires des logements aient fait empirer les choses en créant des conditions humides à dessin, l'existence de ces ponts thermiques indique clairement que les dégâts dans les logements doivent être imputés au fabricant. »
« Objectif grand-angle : ultra-pratique »
Pour cette tâche, Faccin a utilisé une caméra d'imagerie thermique FLIR B335 avec un objectif de 45°. « J'ai utilisé cette caméra notamment parce qu'elle produit des images thermiques de très bonne qualité, mais également parce qu'elle possède différents objectifs interchangeables. Lorsque vous inspectez des bâtiments, vous n'avez souvent pas la place de vous éloigner suffisamment pour capturer la partie du bâtiment que vous souhaitez inspecter dans une seule image thermique. Dans ce cas précis, l'objectif grand-angle de 45° m'a été très utile. »
Caméra thermique FLIR B335
La caméra thermique FLIR B335 est conçue spécifiquement pour le secteur de la construction. FLIR a pris en compte l'avis des utilisateurs en termes de confort et de clarté dans une série de caméras thermiques proposant des caractéristiques complètes et innovantes, spécialement conçues pour les environnements de construction.
Pour produire des rapports, Faccin utilise le logiciel FLIR Reporter. « Ce logiciel est très simple à utiliser et vous permet d'établir rapidement et efficacement un rapport d'inspection du bâtiment. Et parce qu'il est entièrement compatible avec Microsoft Office, nous pouvons facilement et rapidement compiler des rapports avec l'éditeur de texte le plus couramment utilisé : Word. Tout le monde peut immédiatement commencer à utiliser le logiciel, car la plupart des gens connaissent déjà Word. »
L'importance de la formation
« La technologie de l'imagerie thermique est un ajout formidable aux outils déjà disponibles pour les diagnostics de bâtiments, et pour les procédures judiciaires telles que celle qui nous intéresse, elle peut fournir des données cruciales, » poursuit Faccin. « Mais il est essentiel de savoir ce qu'on fait. Si vous ne savez pas utiliser la caméra, vous n'obtiendrez pas les résultats espérés. »
À cette fin, FLIR organise une formation en coopération avec le Centre de formation à l'infrarouge (ITC), première ressource d'enseignement et de formation au monde pour les professionnels de l'imagerie thermique. Le Centre de formation à l'infrarouge (ITC) propose une excellente formation interactive dispensée par les spécialistes internationaux les plus qualifiés en thermographie. Ceux-ci proposent des formations dans près de 50 pays et en plus de 20 langues. Leur programme de certification reconnu à l'international indique le niveau de formation en tant que thermographe de Niveau 1, Niveau 2 ou Niveau 3.
Selon Faccin, la formation est très importante. « Ici, chez Multites, nous employons uniquement des thermographes ayant au moins le Niveau 2. Nous considérons que ce niveau est nécessaire pour tirer le meilleur profit de cette nouvelle technologie d'imagerie thermique. »