Des questions économiques et environnementales encouragent l'adoption d'un processus toujours plus standardisé de gestion, de traitement, de neutralisation et de recyclage des déchets. Les entreprises de traitement des déchets deviennent de plus en plus des fournisseurs d'énergie. La caméra infrarouge de détection des gaz GasFindIR se met au service de ces tendances en fournissant des résultats immédiats et tangibles.
Lindum Ressurs og Gjenvinning AS, basée en Norvège, se spécialise dans les solutions de traitement des déchets. Lindum effectue une conversion des déchets en énergie au moyen du compost, du recyclage et de l'extraction des gaz de décharge pour la production d'électricité et le chauffage résidentiel. Le site principal de la société à Drammen, à une heure de route d'Oslo, capitale de la Norvège, comprend une usine de production de biogaz et une vaste décharge de déchets solides sélectionnés couverts de couches d'argile.
Le méthane produit par la décharge est extrait et utilisé pour la production d'électricité et le chauffage résidentiel. Le méthane est un gaz inodore nocif pour l'environnement qui se crée sous la pression accumulée dans la décharge. La décharge libère également du sulfure d'hydrogène (H2S), un gaz malodorant qui, par moment, cause des désagréments aux zones résidentielles environnantes.
Pour détecter les fuites, Lindum a décidé d'acquérir une caméra ThermoVision GasFindIR de FLIR Systems, une caméra infrarouge capable de tracer et visualiser une vingtaine de composés organiques volatils, dont le méthane.
La décharge, d'une surface de 10 hectares environ, est inspectée deux fois par semaine à l'aube pendant une heure. La caméra GasFindIR affiche instantanément les fuites de gaz sous forme de fumée noire ou blanche. Les employés de la décharge peuvent alors recouvrir les fuites d'argile et de composés ferreux pour neutraliser les odeurs de soufre.
La caméra GasFindIR est également employée pour l'inspection des conduites de production de biogaz une fois par semaine. Et la société Lindum, convaincue des avantages de la caméra, propose à d'autres sociétés comme elle de réaliser des inspections à l'aide de la GasFindIR, car l'imagerie peut être facilement enregistrée par un enregistreur vidéo standard, et stockée.
« L'efficacité de la caméra GasFindIR se mesure facilement : nous détectons quatre ou cinq fuites par semaine et nous avons considérablement réduit les émanations nauséabondes, » commente Aud Helene Rosenvinge, directrice des opérations.
« Nous considérons désormais la GasFindIR comme un outil de maintenance et de sécurité indispensable, » ajoute Rosenvinge en précisant qu'elle estime que les économies réalisées s'élèvent au moins à
12 000 euros par an.