Dans les hôpitaux, le contrôle de la climatisation revêt une importance capitale puisqu’il garantit des conditions à la fois hygiéniques et confortables pour les patients comme le personnel. C’est pourquoi le personnel technique d’un hôpital suédois a décidé d’acquérir une caméra thermique FLIR afin d’inspecter et d’entretenir son système CVC (chauffage, ventilation et climatisation). La caméra thermique FLIR est l’outil idéal pour remplir cet objectif, mais elle peut aussi s’avérer utile dans d’autres domaines, notamment lors de l’inspection de l’isolation des bâtiments et de la maintenance électrique. D’après les techniciens de maintenance de l’hôpital, elle s’est montrée à la hauteur.
« La caméra nous fournit les bonnes informations et nous permet de prendre des décisions solides concernant la maintenance du système de climatisation et le dépannage de toutes sortes de problèmes dans le bâtiment, » explique l'un des techniciens de l'hôpital. « La température de l'air dans l'hôpital doit être de 22 °C et l'air provenant des conduites de ventilation doit être à 18 °C. Des thermomètres sont installés dans certaines parties du bâtiment et ils donnent un feedback au système CVC que nous utilisons. Nous avons ainsi une vue d'ensemble de la situation, mais pour obtenir des informations plus spécifiques concernant les débits d'air et la distribution de la température dans une salle, il faut la caméra infrarouge FLIR. »
« De temps à autres, les patients se plaignent qu'il fait trop chaud ou trop froid dans leur chambre, » ajoute-t-il. « Avec la caméra infrarouge, nous pouvons rapidement déterminer s'il y a effectivement un problème dans cette pièce. Si tout est normal, l'écran de la caméra infrarouge nous permet de montrer tout de suite au patient que la température est parfaitement normale sur l'image thermique. Et en cas d'anomalie, la caméra infrarouge FLIR nous aide à identifier et donc corriger plus rapidement le problème. »
Salle d'opération
Certaines salles de l'hôpital nécessitent une surveillance plus détaillée encore, et la salle d'opération en est un excellent exemple. « Il faut différentes températures ambiantes en fonction du type d'opération pratiquée. Et il est naturellement indispensable d'exercer un contrôle étroit sur la circulation de l'air, afin d'éviter la contamination par pathogènes aériens. Nous réalisons donc régulièrement des inspections des systèmes CVC des salles d'opération à l'aide de la caméra infrarouge FLIR. »
Les défauts que les deux techniciens détectent parfois dans le système CVC de l'hôpital sont des radiateurs bouchés ou des conduites de ventilation bloquées. « Mais nous pouvons faire bien plus avec la caméra : inspecter les armoires à fusibles et les composants mécaniques du système de ventilation, vérifier si le groupe de déviation du réseau de chauffage refroidit l'eau chaude à la bonne température, et même contrôler le niveau des batteries de secours de la salle de serveurs. »
Défauts d'isolation
Pendant un récent projet de construction, de grandes portions du bâtiment ont été rénovées. La caméra infrarouge FLIR a été utilisée pour vérifier si l'isolation fonctionnait parfaitement. « Les inspections réalisées avec la caméra infrarouge FLIR ont révélé des déperditions de chaleur au niveau des rebords de fenêtre et une isolation insuffisante au niveau du toit dans les combles. Nous avons également remarqué que certains radiateurs n'avaient pas été installés correctement. Une fois en possession des informations fournies par l'inspection thermique, ces défauts ont été corrigés, et nous avons eu l'assurance que les espaces rénovés étaient correctement isolés. »
Imagerie thermique ou pyromètres ?
Selon les techniciens de l'hôpital, la caméra est un atout de poids dans la trousse à outils. « Avant d'avoir cette caméra infrarouge, nos inspections de maintenance reposaient sur des mesures par contact. » « Il fallait toucher les composants chauds à la main ou utiliser un pyromètre. Selon notre expérience, aucune de ces méthodes n'est aussi rapide, efficace et précise que la caméra infrarouge. »
Les caméras thermiques ont des avantages important par rapport aux pyromètres. « Le pyromètre fournit une valeur pour une petite zone. Lorsqu'on l'utilise pour réaliser des inspections, cela prend beaucoup de temps et nous n'avons pas la vision d'ensemble qu'offre la caméra infrarouge. Avec une image thermique, vous pouvez balayer toute une zone en une fois pour détecter les points chauds et les points froids, ce qui révèle instantanément l'emplacement des problèmes. »
Les détails peuvent varier, mais un pyromètre s'apparente plus ou moins à une imagerie thermique d'un seul pixel indiquant la température d'un seul point. Une caméra infrarouge FLIR délivrera la même précision de mesure, mais elle fournira à chaque fois non pas un relevé de température, mais des milliers. Avec un pyromètre, il est très facile de rater des informations cruciales. « Un pyromètre indique une valeur. La caméra infrarouge produit une image de toute la zone. Cela fait une différence considérable. Vous pouvez voir immédiatement la distribution de la température sur toute la zone et détecter rapidement des problèmes qui passeraient autrement inaperçus. »
Un outil polyvalent
La première fois qu'ils ont vu une caméra infrarouge en action, ils ont tout de suite compris qu'il leur en fallait une. « Tout a commencé quand nous avons fait appel à un consultant externe en maintenance électrique qui utilisait une caméra infrarouge FLIR. Nous avons tout de suite compris que cet outil polyvalent pouvait être utilisé dans une multitude d'applications au sein de l'hôpital, et nous nous sommes donc procuré une caméra infrarouge FLIR BCAM auprès d'un distributeur local. »
La caméra infrarouge FLIR BCAM n'est plus commercialisée par FLIR. Elle a été remplacée par la série Ebx, plus moderne. Les modèles FLIR Ebx ont une qualité d'image pouvant atteindre 320 x 240 pixels et incluent les fonctionnalités nécessaires pour prendre des décisions informées dans le domaine du bâtiment, et notamment en matière d'isolation et d'alarme de point de rosée. Les caméras sont spécialement conçues pour les inspections de bâtiment : problèmes de chauffage et de refroidissement des systèmes CVC, circulation de l'air, détection de l'humidité, problèmes d'isolation et autres anomalies associées à la chaleur.