L'architecture historique de l'Italie représente une part très importante du patrimoine culturel du pays, et le bon entretien de ces bâtiments est essentiel à leur préservation. Par exemple, personne ne voudrait que la Cathédrale de Gravina in Puglia se détériore et tombe en ruine. C’est pour cette raison que l’entreprise de sondage IR HotSpot basée à Altamura en Italie étudie les bâtiments historiques avec une caméra thermique FLIR afin de rechercher les dégâts des eaux, ainsi que d’autres défauts de construction. Avec les informations recueillies au cours d'inspections thermographiques réalisées avec une caméra infrarouge FLIR, la conservation de ces trésors de la culture italienne est assurée.
En raison de sa riche histoire, l'Italie abrite de nombreuses perles d'architecture historique dans ses frontières. C'est même sans doute le pays qui, à l'échelle du monde entier, présente l'histoire architecturale la plus dense. De nombreux Italiens sont fiers de cet héritage culturel. C'est pour cela que l'agence de conseil en thermographie IR HotSpot a lancé un service d'inspection thermographique pour les bâtiments historiques.
« Les caméras IR sont particulièrement utiles pour détecter les défauts dans les bâtiments historiques, » explique Rosario Piergianni, expert en thermographie chez IR HotSpot. « On peut détecter un large éventail de problèmes différents avec la technologie de l'imagerie thermique, et elle présente l'avantage décisif d'être entièrement sûre pour le bâtiment. C'est une méthode non invasive, elle ne présente aucun danger. »
Les caméras infrarouge enregistrent les radiations électromagnétiques du spectre infrarouge émis par toute matière en fonction de sa température. L'électronique embarquée utilise l'intensité enregistrée des rayonnements infrarouges pour produire une image thermique et calculer les températures. Autrement dit, chaque pixel de l'image thermique correspond en fait à une mesure de température sans contact. Une caméra infrarouge peut être utilisée pour détecter les fissures sous la surface, les dégâts des eaux et bien d'autres problèmes propres aux bâtiments. Elle enregistre les radiations mais n'en émet aucune. Il n'y a donc aucun risque d'endommager le bâtiment. « Les fresques et les sculptures sont souvent très fragiles et les techniques habituelles d'inspection peuvent souvent les détériorer. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous utilisons la thermographie. »
Extrêmement sensible
Il faut donc que la caméra soit extrêmement sensible, comme l'explique Piergianni. « Comme les différences de température que l'on recherche sont très ténues, il faut une caméra infrarouge capable de repérer les variations les plus fines de la température. C'est pour cela que nous avons choisi une caméra infrarouge FLIR. Nous avons comparé plusieurs modèles de caméra infrarouge de différents fabricants, et ceux de FLIR offrent tout simplement une meilleure qualité d'image que ceux de ses concurrents. »
Piergianni a opté pour la caméra infrarouge FLIR SC660. Cette caméra infrarouge sophistiquée est équipée d’un détecteur à microbolomètre non refroidi qui produit des images d’une grande netteté avec une résolution de 640 x 480 pixels et une sensibilité thermique de 30 mK (0,03 °C). « Nous avons choisi cette caméra non seulement parce qu'elle est capable de détecter, de visualiser et de quantifier les différences thermiques les plus ténues, mais aussi pour les fonctions supplémentaires incluses dans sa conception. Au cours de l'inspection, nous pouvons enregistrer des commentaires vocaux et réduire ainsi le temps passé à la rédaction des notes. Chaque image thermique que nous enregistrons intègre également les coordonnées GPS dans ses métadonnées, ce qui facilite considérablement le tri des images. Les fonctions Fusion thermique et Incrustation d’image permettent de mieux déterminer l'emplacement des défauts au cours du post-traitement de nos données, ce qui rend nos rapports plus convaincants. »
De nombreux problèmes, une seule solution
Munis de leur caméra infrarouge FLIR SC660, les experts thermographiques d'IR HotSpot peuvent mettre au jour différents problèmes structurels, comme le détaille Piergianni. « Nous pouvons détecter la présence d'humidité due à la condensation ou à une remontée capillaire. Cela peut endommager le plâtre et les fresques. « Nous pouvons détecter la présence de moisissures sous la surface. La caméra infrarouge sert également à contrôler l'état de l'adhérence du plâtre à la structure sous-jacente, à détecter les fissures invisibles et la présence d'infiltrations, à repérer les précédentes rénovations et les structures cachées, ou encore à observer les dommages provoqués par un tremblement de terre par exemple. Nous explorons les courants d'air convectifs autour des œuvres d'art qui peuvent causer des dégradations, et nous proposons des conseils sur l'ajustement des systèmes de chauffage et de ventilation pour y remédier. Nous étudions également le processus de désintégration des matériaux de construction, et notamment de la calcarénite, ou calcaire de dune, qui est souvent utilisée dans les bâtiments historiques de la région. À l'extérieur du bâtiment, nous contrôlons également l'accumulation de dépôts de surface anthropogènes causés par la pollution. »
Pour acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ces inspections, Piergianni et son collègue Vito Basile ont tous les deux suivi des formations au Centre de formation à l’infrarouge (ITC). « Il est essentiel de savoir ce qu'on fait, surtout quand on considère la complexité des inspections que nous réalisons. Sans une connaissance suffisante de la physique thermique et des limites et capacités de la technologie de l'imagerie thermique, vous risquez de tirer de fausses conclusions. » FLIR Systems délivre une formation en coopération avec l'ITC. Les stagiaires peuvent recevoir un certificat de niveau 1, 2 ou 3. Piergianni et Basile possèdent tous les deux un certificat de niveau 2.
Logiciel
« Cette technique de diagnostic nous aide à mieux orienter les rénovations et améliorer l'efficacité des projets de restauration du début à la fin, » continue Piergianni. « Les fonctions avancées de la caméra infrarouge FLIR SC660 permettent de balayer rapidement de larges zones afin d'évaluer les portions à restaurer. Le logiciel FLIR nous permet d'analyser nos observations avec précision et d'en faire le rapport à nos clients. Nous utilisons FLIR BuildIR pour étudier et comparer les images thermiques, FLIR Reporter pour générer des rapports et FLIR ResearchIR pour analyser les clips vidéo thermiques. Tous nos logiciels FLIR sont très intuitifs et faciles à utiliser, et ils facilitent considérablement l'interprétation précise des images thermiques. »
Piergianni est ravi d'avoir choisi une caméra infrarouge FLIR. « Non seulement FLIR propose un excellent produit, mais les logiciels et le service après-vente sont tout aussi exceptionnels. Aucun autre fournisseur de caméra infrarouge ne peut délivrer le même niveau de qualité et de service.