Un moment décisif dans l’inspection solaire thermique : Un nouvel essai aérien basé sur l’IA réduit le coût de détection des défauts PV de 80 %.

L’énergie solaire est l’une des principales sources d’énergie propre et durable au monde, mais l’entretien et la surveillance des panneaux peuvent être extrêmement coûteux.

L’utilisation de drones pour détecter les défauts dans les parcs solaires est la norme pour les champs PV, mais un essai financé par le gouvernement utilise désormais la technologie thermique de Teledyne FLIR pour rendre les inspections aériennes plus viables sur le plan commercial que jamais.

Un partenaire de premier choix de Teledyne FLIR en Allemagne est à la tête de cette méthode d’inspection innovante : TOPA GmbH. Elle travaille en tandem avec l’entreprise d’ingénierie AID GmbH pour développer un système basé sur l’IA qui garantira que les images capturées sur les vols avec pilote sont entièrement géoréférencées et détectent et classent automatiquement les défauts sur les panneaux solaires.

Cette technologie révolutionnaire permet d’identifier les panneaux solaires défectueux et de les localiser avec précision sur le sol, afin d’accélérer le processus de remplacement des composants défectueux et de minimiser les dommages aux unités environnantes dus à la surchauffe des circuits.

Co-pilotes qualifiés favorisant l’innovation en matière d’inspection : TOPA et AID

TOPA GmbH est un intégrateur industriel spécialisé dans la thermographie et la technologie de mesure de haute qualité. En tant que distributeur principal des produits FLIR et EXTECH, il propose exclusivement la technologie FLIR pour une mise en œuvre dans une vaste gamme d’applications difficiles.

AID GmbH est une société d’ingénierie spécialisée dans les technologies critiques pour la sécurité utilisées dans les aéronefs avec ou sans pilote. Ses clients vont des start-ups civiles de nouvelles technologies dans le secteur de l’aviation, aux fabricants de drones militaires et à la technologie aéronautique avancée.

Des économies importantes : une inspection à grande vitesse

Avec le soutien d’une subvention financée par le gouvernement, AID et TOPA utilisent la thermographie FLIR pour réduire les contraintes de coût et de temps liées à l’inspection des panneaux solaires à grande échelle.

Un drone peut prendre des semaines pour inspecter un parc solaire, tandis que les inspections manuelles sur le terrain peuvent prendre des mois, ce qui les rend encore moins efficaces. Cependant, les inspections aériennes dans des avions qui se déplacent à grande vitesse font de l’inspection précise un défi.

La solution ? Un avion avec pilote associé à une interprétation et un géoréférencement entièrement autonomes basés sur l’intelligence artificielle et la détection des défauts en temps réel.

Lors de l’essai, un avion avec pilote volant à 300 m est apparié à une FLIR A700 pour capturer rapidement des relevés thermiques précis des panneaux solaires.

Cependant, voyager à 30 m/s signifie que le flou et la distorsion de l’image sont une préoccupation majeure, étant donné que les caméras thermiques nécessitent entre 8 et 10 millisecondes pour capturer des images. Pour lutter contre cela et s’assurer que les images sont claires et que les données sont utilisables, AID a pu mettre en œuvre une solution ingénieuse à l’aide d’une géométrie qui garantit que les images sont claires et que les données sont utilisables et instructives.

Cette méthode d’inspection à grande vitesse peut couvrir jusqu’à 2 km2 par heure, ce qui lui permet de produire des relevés précis des parcs solaires à grande échelle en quelques heures seulement.

La différence de prix est impressionnante. Par rapport à une inspection par drone (par exemple, via Copterdrone), cela coûterait environ 246 € à une usine de 10 kWp. Grâce à l’approche innovante de TOPA et d’AID basée sur l’IA, le système d’essai ne coûte que 49 € pour inspecter la même zone. Cela représente une économie substantielle de 80 %.

Détection d’une dissipation thermique défectueuse jusqu’à l’unité exacte

Vous vous demandez peut-être « où l’IA entre-t-elle en jeu ? » et c’est une question valable. L’IA perfectionnée par TOPA et AID prend les mesures de la FLIR A700 et calcule quels panneaux sont en surchauffe, ou en danger de surchauffe, en surveillant leur température enregistrée et en détectant et classant les défauts.

Les unités défectueuses sont beaucoup plus chaudes que leurs homologues fonctionnels, car la chaleur ne se dissipe pas et continue à s’accumuler dans les panneaux défectueux. Pire encore, cela peut entraîner le retrait successif des unités environnantes lorsqu’elles se dégradent, ce qui signifie que la localisation précoce d’un panneau solaire défectueux est essentielle pour protéger les actifs et minimiser les dommages supplémentaires.

L’IA en cours de développement rassemble toutes ces données thermographiques actives et cartographie un emplacement entièrement géoréférencé pour chaque image, ce qui permet aux unités défectueuses d’être détectées à la source, minimisant ainsi les coûts de main-d’œuvre et de maintenance manuels.

Alexander Prendinger, directeur général d’AID Innovation, a déclaré : « Nous sommes ravis de développer un système qui vise à améliorer l’efficacité des panneaux solaires pour contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique.

La FLIR A700 est la solution idéale pour cet essai. C’est une combinaison idéale entre coût et fonctionnement qui offre des images thermiques pertinentes tout en étant suffisamment légère pour fonctionner de manière optimale avec la configuration de la nacelle.

Nous sommes très satisfaits du produit et du soutien de Teledyne FLIR, l’une des principales raisons pour lesquelles nous avions choisi de nous associer à eux. »

Back to top