Installée en Bulgarie, la société LUKOIL Neftochim Burgas est, avec 9,5 millions de tonnes de brut traitées chaque année, la plus grande raffinerie de pétrole d’Europe du Sud-Est. Les sites de production pétroliers de Lukoil sont vitaux pour l’économie bulgare, mais ils présentent également un risque important. Pour protéger son infrastructure vitale contre les intrus, la société a fait appel à FLIR Systems lors de la mise en place d’une solution de sécurité périmétrique sans faille centrée sur des caméras thermiques.

« Lukoil Neftochim Burgas est un site stratégique pour la Bulgarie. C’est pourquoi les exigences en matière de sécurité sont si rigoureuses. Nous mettons tout en œuvre pour les satisfaire », déclare Petar Bakalov, directeur exécutif de Lukom-A, l’agence de sécurité dédiée de Lukoil Bulgarie.

Une protection périmétrique économique

Jusqu’à une date récente, Lukoil utilisait deux systèmes indépendants pour la sécurité périmétrique : deux clôtures équipées de systèmes de capteurs à câbles placés à environ cinq mètres les uns des autres. S’ils donnaient d’excellents résultats, leur installation était assez coûteuse, car elle nécessitait des travaux d’excavation et de câblage, des caméras pour lumière visible et un éclairage pour la vérification visuelle de la cible détectée.

Selon Lyubomir Dimov, chef de projet chez Lukom-A, la société s’est alors mise en quête d’autres solutions : « Nous avons décidé d’essayer les caméras thermiques, car elles offraient la possibilité de contrôler tout le site avec un nombre relativement limité de caméras. Lorsqu’un mouvement est détecté, nous recevons une alarme dans la régie. La différence réside dans le fait que, avec le système des détecteurs câblés, vous avez besoin de câbles, d’éclairage tout le long du périmètre et d’une caméra vidéo tous les 60 m. Tout cela est plus difficile à mettre en œuvre et plus coûteux. Avec les caméras thermiques, nous voyons toujours directement ce qui se passe, quel que soit l’éclairage, qu’il fasse jour ou nuit. »

Une meilleure vision, de jour comme de nuit

Lukoil a découvert la puissance de l’imagerie thermique en testant une petite configuration. La société a découvert que les caméras thermiques sont non seulement plus performantes que les caméras pour lumière visible la nuit, mais qu’elles sont également très efficaces de jour.

Lyubomir Dimov : « Il y a trois ans, nous avons décidé d’installer des caméras pour garder une torche, installation présentant un risque élevé d’explosion. Nous avons pu effectuer des essais avec une caméra thermique de FLIR, et nous avons découvert que, même pendant la journée, avec une caméra couleur normale, les intrus peuvent se dissimuler dans la verdure s’ils portent des vêtements de même couleur. En revanche, les caméras thermiques peuvent continuer à les suivre même lorsqu’ils se dissimulent dans les buissons. Cela nous a réellement convaincus que la technologie de l’imagerie thermique représentait l’avenir. »

Puissance de l’imagerie thermique et des outils d’analyse vidéo

Pour son usine pétrochimique de Burgas, Lukoil a fait appel au distributeur FLIR principal de Bulgarie, Telelink EAD, l’un des leaders du marché de l’intégration de systèmes en Europe du Sud-Est, et à son partenaire intégrateur de systèmes 2 Plus Bulgaria AD. Ensemble, ils ont proposé les caméras FC et F de FLIR en combinaison avec un logiciel avancé d’analyse vidéo pour une meilleure protection périmétrique.

Ivan Ilchev, technicien systèmes chez Telelink, livre le commentaire suivant : « Le système de détecteurs à câbles que Lukoil Neftochim utilise actuellement a ses mérites, mais il exige une maintenance considérable, et le taux de fausses alertes est relativement élevé. De même, un système de caméras CCTV visuelles a ses inconvénients. Quand on sait que le site de Lukoil a un périmètre considérable à surveiller, de plus de 22 kilomètres, on se rend compte que cela nécessiterait plus de 400 caméras CCTV standard. Toutefois, nous savions qu’une caméra thermique peut, à elle seule, facilement remplacer six ou sept caméras CCTV visuelles. C’est pourquoi nous avons conseillé à Lukoil d’utiliser les caméras thermiques de FLIR Systems en combinaison avec un logiciel avancé d’analyse vidéo. Ce qu’on appelle ainsi une clôture thermique est en effet une solution très économique. Ce qui est étonnant avec les caméras thermiques, c’est que vous pouvez les utiliser dans quasiment n’importe quelle condition, de nuit, par temps de brouillard, sous la pluie, ainsi que dans les environnements complexes comme ici, où aucune surface n’est dégagée et où poussent des buissons et des arbres. »

Caméras thermiques : un investissement payant

Pour Lukoil Neftochim, les avantages sont très clairs. L’investissement dans les caméras thermiques est très inférieur à celui des caméras pour lumière visible sur l’ensemble du périmètre. Petyr Bakalov ajoute : « Au vu des spécificités de la zone sécurisée, les caméras thermiques sont apparues comme la meilleure solution pour nous. La raffinerie de Lukoil est située dans une zone dépourvue d’éclairage, et la plupart de nos problèmes surviennent la nuit. C’est pourquoi les caméras thermiques sont extrêmement pratiques pour nous. »

« L’avantage le plus important est la fiabilité des caméras FLIR : vous voyez de jour comme de nuit. Peu après avoir installé les caméras thermiques, nous avons d’ailleurs pu capturer deux groupes d’intrus qui tentaient de pénétrer sur le site de Lukoil dans l’intention de voler de la ferraille. Pour moi, FLIR est l’un des meilleurs fournisseurs de caméras du monde, et je le recommanderai à notre direction afin que nous puissions poursuivre notre coopération avec FLIR à l’avenir. »

Back to top