FLIR synonyme de sérénité pour les résidents d’un quartier exclusif d’Afrique du Sud

68 caméras thermiques FLIR surveillent les 14 km du périmètre d’un quartier résidentiel et d’affaires exclusif. Si vous recherchez le luxe, l’exclusivité et la sécurité autour de Johannesbourg et de Midrand, en Afrique du Sud, Waterfall Estates est pour vous. Cet élégant quartier résidentiel et d’affaires tout neuf se signale par son architecture typiquement sud-africaine, son aménagement paysager de style indigène et la sécurité de pointe assurée par les caméras thermiques de sécurité avancées de FLIR Systems.

Le quartier résidentiel de Waterfall Estate construit par Century Property Developments a été achevé en mai 2015. Outre un mode de vie offrant ce qui se fait de mieux en matière de luxe, la résidence était conçue avant tout pour qu’on s’y sente en sécurité. « Le but est de mettre en service des systèmes de sécurité de pointe tels que celui-ci dans toutes les résidences de Century », explique Nick Crow, de Century Property Developments. « Le niveau élevé de sécurité que nous offrons est l’un des principaux atouts de nos projets. Notre mission consiste à assurer la sécurité de nos résidents et, nous sommes fiers de le dire, c’est ce que nous leur offrons grâce à des installations de sécurité de pointe telles que celle-ci. »

Solution de sécurité avancée

Pour assurer la sécurité des résidents, les promoteurs se sont concentrés sur la sécurisation des lieux, qui comprennent un certain nombre de guérites d’accès ainsi qu’un périmètre étendu. Pour protéger les parties résidentielles, la société d’intégration de la sécurité 4C Technology a été invitée à concevoir une solution de surveillance fiable pour les 14 km du périmètre ainsi que pour les huit guérites d’entrée/sortie. Selon Paul Freewen, PDG de 4C Technology, les 14 km du périmètre représentaient de nombreuses difficultés, la plus critique étant la rivière Jukskei qui traverse le site. Sécuriser les endroits où la rivière entre sur le site et en ressort était particulièrement délicat, et exigeait des mesures supplémentaires. 4C a opté pour 98 caméras périmétriques, à savoir, une combinaison de caméras thermiques et de caméras analogiques à éclairage infrarouge. 68 caméras thermiques FLIR et 30 caméras analogiques ont été installées au total. Les caméras thermiques et analogiques servent à surveiller le périmètre, tandis que les caméras pour lumière visible les complètent pour les vérifications aux entrées et aux sorties. Toutes les caméras du périmètre sont équipées de fonctions avancées d’analyse vidéo et reliées à la régie, où les opérateurs peuvent observer les événements et prendre les mesures appropriées si nécessaire. Tout l’enregistrement et toutes les analyses sont effectués à la périphérique, c’est-à-dire sur la caméra. Ainsi, seules les informations utiles sont transmises à la régie pour ne pas surcharger le réseau IP. Les caméras thermiques et les outils d’analyse vidéo FLIR ont été fournis par le distributeur sud-africain Timeless Technologies. Lorsqu’un incident ou un événement quelconque est détecté par les caméras thermiques, l’opérateur de la régie peut évaluer la situation et prendre les mesures adéquates.

Une protection périmétrique économique

Tinus Diedericks, PDG de Timless Technologies, livre ses commentaires sur le choix des caméras thermiques pour Waterfall Estates. « Protéger un périmètre aussi vaste constituait un enjeu de taille. Le promoteur a envisagé plusieurs options, telles que des caméras CCTV pour lumière visible, mais cela aurait nécessité d’en installer une tous les 70 mètres. C’est pourquoi il a opté pour les caméras thermiques de FLIR. »

Les caméras thermiques ont en effet une portée de détection beaucoup plus importante que les caméras pour lumière visible. De plus, elles ne nécessitent pas d’éclairage supplémentaire ni de travaux particuliers pour fonctionner. Les caméras thermiques produisent une image à partir de la chaleur dégagée par l’environnement. Vous pouvez ainsi détecter les intrus de nuit, de jour et même dans des conditions météorologiques difficiles telles que les orages. Le nombre de caméras nécessaires étant moindre, et l’installation d’un éclairage superflue, les caméras thermiques sont apparues comme le choix le plus sensé et le plus économique pour la protection périmétrique et la détection des intrusions. Paul Frewen, DG de 4C Technology, poursuit : « L’installation des caméras thermiques de FLIR était le meilleur moyen de détecter les intrusions éventuelles et de permettre aux opérateurs de la régie de prendre des décisions correctes et rapides pour empêcher toute violation de la sécurité. »

Fiabilité de la détection dans toutes les conditions

Avec les caméras FLIR FC-S et SR, 4C Technology a opté pour des modèles haut de gamme, qui offrent une définition et une qualité d’image parfaites pour une détection optimale des intrusions dans les environnements les plus difficiles. « Lorsque nous avons fait notre choix, les caméras FLIR représentaient la solution de protection périmétrique la plus avancée et la plus fiable. D’autres caméras ont également été essayées, mais les FLIR étaient les plus performantes. L’énorme base installée de ce produit et la garantie de 10 ans ont montré que cette caméra était le meilleur choix », conclut Tinus Diedericks. Différents objectifs ont été choisis selon les caractéristiques locales du périmètre. Pour surveiller efficacement les points où la rivière Jukskei entre et ressort de Waterfall Estates, c’est un objectif grand-angle qui a été choisi pour couvrir toute la largeur.

Site de référence

« Ce qui frappe dans ce projet, c’est que les promoteurs de Waterfall Estates ont immédiatement opté pour la qualité haut de gamme de FLIR. Il ne s’agissait pas d’une simple modernisation consistant à remplacer des caméras CCTV par l’imagerie thermique », fait observer Anel Steyn, responsable national du marketing et de la marque chez Timeless Technologies. « Ce choix est révélateur de l’importance de la qualité à laquelle les promoteurs de ce projet sont attachés. Quant à Timeless Technologies, Waterfall Estates a déjà servi de référence précieuse pour d’autres projets de protection périmétrique dans toute l’Afrique du Sud. »

Back to top