Caméras de sécurité visibles ou thermiques - Quels sont vos besoins ?

Les caméras de surveillance captent des images qui aident le personnel de sécurité à suivre les intrus mais aussi à vérifier et à classer les incidents. Une qualité d’image efficace commence par le choix du bon capteur ou de la bonne caméra. Les caméras visibles et thermiques constituent 2 options courantesles deux sont essentielles pour des raisons différentes. Voici les différences clés et les scénarios pour l’utilisation des caméras visibles et thermiques dans des solutions de sécurité complètes.

Capteurs visibles, NIR et thermiques

Les caméras de surveillance classiques requièrent de la lumière pour produire des images. Cependant, un éclairage optimal n’est pas toujours disponible pour les applications de sécurité, en particulier dans des lieux extérieurs, distants ou ruraux. En comprenant comment les caméras utilisent les différentes plages de lumière dans le spectre électromagnétique, les intégrateurs de systèmes peuvent concevoir une solution vidéo qui surmonte la plupart des défis de capture d’images.

Spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique

L’énergie électromagnétique comprend différentes longueurs d’onde. L'œil humain peut seulement voir la lumière visible du spectre qui va de 400 à 750 nanomètres de longueur d’onde et apparaît comme des couleurs différentes. Les caméras de sécurité traditionnelles utilisent la lumière visible pour créer des images en couleur détaillées optimales pour une identification de l’objectif, la reconnaissance faciale, la reconnaissance des objets et les vidéos avec force probatoire pour les procédures en justice. Ce processus constitue la norme pour la surveillance vidéo et répond aux exigences pour la plupart des utilisations. Ce sont aussi les options les plus abordables.

Par ailleurs, l’énergie presque infrarouge (NIR ou simplement IR en abrégé) est invisible à l'œil nu. Les caméras NIR peuvent voir cette lumière invisible, ce qui leur permet de fournir des images lumineuses par faible luminosité. Ces caméras utilisent souvent des lasers NIR ou des LED pour rayonner la valeur proche IR (généralement 850-940 nanomètres) que les caméras peuvent voir lorsqu’elle se reflète d’un objet. La limite principale des caméras NIR est qu’elles utilisent toujours la lumière réfléchie et ne produisent généralement qu’une image en noir et blanc. Elles ont tendance à posséder des plages de détection plus courtes et peuvent donner des images avec un faible contraste.

D’autre part, les caméras de sécurité thermiques détectent des longueurs d’onde IR longues et moyennes jusqu’à 14 µm et émettent de la chaleur. Contrairement aux systèmes IR actifs, les caméras thermiques ne dépendent pas de la lumière. Ce sont des capteurs passifs qui détectent uniquement la chaleur, ou le rayonnement thermique, émis par tous les objets. En captant les différences dans les signatures de chaleur et en réfléchissant ces variances dans des images à contraste élevé, les caméras thermiques produisent des vidéos dans l’obscurité totale. Les conditions qui affectent généralement les caméras visibles —mauvais éclairage, lumière changeante, pluie, reflet du soleil, fumée ou reflets—n’affectent pas les caméras thermiques. Pour ces raisons, les caméras thermiques constituent des solutions optimales pour les environnements difficiles qui requièrent une surveillance 24/24 h et 7/7 j et une détection de longue portée.

Facteurs déterminants

Voici les critères que les intégrateurs de systèmes doivent évaluer au moment de concevoir un système de sécurité de périmètre pour déterminer s’il convient de déployer une caméra visible ou thermique.

  • Identification des caractéristiques : Si l’application requiert l’identification de caractéristiques spécifiques sur une cible comme une couleur de vêtement ou la longueur des cheveux, une caméra visible reste la meilleure option. Les caméras pan-tilt-zoom extérieures sont souvent utilisées à cette fin de telle sorte que les opérateurs de sécurité puissent suivre et identifier des suspects une fois qu’une cible a été détectée par une caméra analytique ou un capteur radar.
  • Portée: Si un client souhaite maximiser la couverture tout en minimisant le nombre de caméras installées pour réaliser des économies, l’espace entre les caméras est critique. Les caméras thermiques deviennent le choix optimal en raison de leur capacité à détecter des objets à des centaines de mètres, même dans des conditions difficiles.
  • Conditions environnementales : Les sites affectés par des conditions météorologiques difficiles qui réduisent la visibilité peuvent nécessiter un capteur thermique même si la distance maximale à couvrir se situe dans la plage des caméras visibles. Par exemple, une caméra visible avec une portée de 50 mètres peut pouvoir capter des images à cette distance dans un brouillard léger, mais la nuit, cette même caméra ne pourrait pas voir à 50 mètres. Pour simplifier la configuration et garantir la visibilité, il vaut mieux utiliser une caméra thermique dans des conditions environnementales difficiles.
  • Performances de l’analyse vidéo : Garantir la détection tout en minimisant le nombre de fausses alarmes constitue un point clé dans l’industrie de la sécurité, en particulier pour les applications opérées à distance par une entreprise de surveillance externe des alarmes de sécurité. Les scénarios les plus exigeants pour l’analyse vidéo opteront presque toujours pour la caméra thermique. Cela est dû au fait que les caméras thermiques donnent des images à contraste élevé—quel que soit l’éclairage ou quelles que soient les conditions météorologiques—qui offrent de meilleures performances au niveau de l’analyse et proposent une détection plus précise. Les caméras thermiques sont également moins susceptibles de fausser les alarmes de sources telles que des ombres, les reflets du soleil, les changements de luminosité, les insectes, et les mouvements des feuillages.

Éléments clés

En résumé, les caméras visibles constituent la meilleure option et la plus économique pour l’identification et les preuves dans le cadre des applications de surveillance. Lorsque les spécifications requièrent une caméra qui ne peut pas être compromise par le mauvais temps, possède de longues plages de détection et permet une excellente analyse vidéo la nuit, une caméra thermique reste le choix optimal.

Une solution de sécurité complète déployée pour la surveillance de périmètre utilisera à la fois des caméras thermiques et visibles. Un système clé en main utilisera également des caméras multi-spectres, pan-tilt-zoom avec des capteurs thermiques et visibles. Ces caméras offrent des vidéos couleurs intéressantes et dans des conditions où un capteur visible ne peut pas fonctionner, le capteur thermique propose des images claires. Intégrées avec le radar, ces caméras se placent sur une cible détectée pour un meilleur suivi, une connaissance de la situation et une évaluation de la menace. Toutes ces opérations vidéo ainsi que les protocoles de réponse en temps réel peuvent être gérées efficacement via un système de gestion vidéo complet et complexe ou un logiciel de contrôle et de commande.

Back to top