Prendre le pouls de la circulation urbaine

 

Pour les responsables de la ville et pour les urbanistes, le développement économique a toujours été difficile à concilier avec la qualité de vie. Les embouteillages sont considérés comme une conséquence inévitable de la croissance économique. Pourtant, le temps perdu et les immobilisations représentent un coût économique important et donc un risque pour la poursuite de la croissance. L 'Agence de protection environnementale américaine (EPA) a estimé que les longs temps d'attente consomment plus de trois milliards de litres de gazole par an, soit un coût de plus de 5 milliards de dollars. De plus, les embouteillages génèrent de la frustration chez les usagers, provoquent plus d'émissions et accroissent la pollution et les risques sanitaires. 

Promouvoir des villes intelligentes

En plus de promouvoir l'utilisation des transports en commun et le covoiturage, les autorités municipales recourent de plus en plus aux technologies intelligentes pour améliorer la fluidité et l'efficacité de la circulation. Une mesure qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses villes est l'installation de capteurs de trafic pour commander les feux tricolores. La surveillance du trafic aux intersections permet de modifier les cycles de signalisation lorsque la circulation s'intensifie, ce qui peut réduire les temps d'attente des véhicules et améliorer le trafic. Par exemple, l'association automobile nationale du Royaume-Uni a déclaré que la réduction de la durée d'attente d'une seule minute par jour, sur trois pénétrantes majeures d'une ville, peut permettre d'économiser plus de CO2 que l'extinction de 2 000 lampadaires urbains.

L'utilisation de capteurs intelligents pour la ville et la route, et de systèmes logiciels, répond à une idée plus large de villes intelligentes, une vision qui tend à mieux gérer les atouts de la ville, y compris les transports, les forces de l'ordre, les centrales électriques, les hôpitaux et bien d'autres, pour améliorer la qualité de vie. Avec l'intégration des technologies intelligentes dans l'infrastructure urbaine, il devient possible de collecter des données trafic en temps réel, qui fondent une base pour des décisions plus pertinentes dans la gestion de la circulation et du parking, mais également du plan d'urbanisme, de l'énergie et bien plus encore.

L'utilisation de capteurs intelligents, tels que le FLIR TrafiOne, répond à une idée plus large de villes intelligentes.

Capteurs intelligents pour la ville

Depuis des années, FLIR Systems fournit des capteurs intelligents aux autorités en charge du trafic, pour collecter des données en temps réel aux carrefours et sur les artères, qui sont typiquement des goulets d'étranglement. Les capteurs intelligents de FLIR sont basés sur une technologie CCTV visible et thermique. Ils peuvent être utilisés pour mesurer divers paramètres et donnent une vision précieuse des flux de circulation. Les détecteurs vidéo FLIR sont une alternative extrêmement fiable et précise aux boucles et autres technologies de détection pour la gestion et le contrôle des intersections équipées de feux tricolores. Les capteurs intégrés FLIR sensibles à la lumière visible fournissent des informations sur la présence de
véhicules à l'approche ou à l'arrêt à une intersection. Ces informations peuvent être utilisées pour commander les feux tricolores de manière plus efficace. Les capteurs de présence de piétons gèrent leur visibilité et leur temps de passage au vert, afin de garantir la mobilité et la sécurité des automobilistes et des usagers vulnérables de la voirie.

Les capteurs d'imagerie thermique distinguent les véhicules et les cyclistes par l'énergie thermique qu'ils émettent, ce qui permet d'adapter les phases au vert au type d'usager (vélo ou autre véhicule). Les capteurs de trafic peuvent aussi collecter diverses données pertinentes comme le volume, la vitesse moyenne et l'affluence. 

Une meilleure vision, de meilleures décisions

La collecte de divers types de données trafic permet finalement aux autorités chargées de la circulation et aux urbanistes de prendre des décisions mieux informées, sur une grande variété de sujets.

Contrôle de la circulation aux intersections

Les données trafic permettent de mieux gérer les feux tricolores et d' appliquer des cycles de signalisation en fonction du volume de circulation. Les autorités chargées de la circulation peuvent utiliser les données en temps réel pour fluidifier le trafic et imposer des limites de vitesse variables ou créer des ondes vertes dynamiques. De petites adaptations des durées des signaux aux carrefours, basées
sur les données historiques, peuvent déjà avoir un effet important sur les temps d'attente des véhicules. Par exemple, la municipalité peut choisir d'adapter ces durées en fonction du moment de la journée, en allongeant la phase au vert des véhicules roulant dans une certaine direction à l'heure de pointe. Les données trafic en temps réel peuvent être communiquées à des panneaux d'affichage
électroniques ou à des applications de voyageur, pour aider les usagers à décider de leur itinéraire. Les cycles de signalisation peuvent aussi être adaptés en faveur des piétons, par exemple près des écoles ou des stades. Les capteurs d'imagerie thermique peuvent même faire la distinction entre les véhicules et les
vélos, ce qui permet aux autorités chargées de la circulation d'appliquer un cycle de signalisation dédié aux cyclistes, pour qu'ils traversent l'intersection en toute sécurité.

À gauche : Les capteurs FLIR sensibles à la lumière visible détectent la présence de véhicules au carrefour, à l'approche ou à l'arrêt. À droite : Les détecteurs de présence de piétons fournissent à ces derniers la phase au vert appropriée et une bonne visibilité.

Priorité aux transports en commun ou aux véhicules d'urgence

Les mesures d'amélioration de la qualité de vie en ville coïncident souvent avec la promotion des transports en commun. Les technologies intelligentes y contribuent en donnant la priorité aux véhicules de transport en commun, et en leur permettant des mouvements interdits aux autres usagers. Cela inclut les voies de bus prioritaires et les cycles de signalisation dédiés aux bus. Il est aussi possible de donner la priorité aux véhicules d'urgence pour réduire leur délai d'intervention. Lorsque le cycle de priorité aux urgences est activé, il peut adapter la signalisation à l' approche du véhicule en intervention pour lui fournir une onde verte. L'équipe des secours arrive ainsi à destination le plus rapidement possible, sans avoir besoin de passer certaines intersections alors que le feu est rouge.

Gestion de l'énergie

L'éclairage utilise 19 % de l'énergie mondiale et provoque 6 % des émissions de gaz à effet de serre. La pollution lumineuse est un problème mondial causé par l'utilisation inefficace, intrusive et inutile de la lumière artificielle. L'éclairage intelligent est une manière efficace d'économiser l'énergie et de réduire la quantité de lumière le long de nos routes. Grâce aux capteurs intelligents d'affluence, l'éclairage public peut être adapté au mouvement des piétons, des cyclistes et des voitures. L'éclairage public intelligent (ou adaptatif) s'atténue lorsque aucune activité n'est perçue, et s'intensifie lorsqu'un mouvement est détecté. Cela se traduit par d'importantes économies d'énergie.

Urbanisme

La gestion des transports et l'urbanisme sont des processus collaboratifs impliquant de nombreux participants, y compris des organisations officielles, le public et les entreprises privées. L'historique des données trafic peut fortement contribuer aux décisions concernant les rues et les voies cyclables, mais aussi les activités commerciales qui peuvent avoir un impact important sur la durabilité de l'environnement urbain.

Étude de cas : information en temps réel sur les embouteillages à Hambourg.

Bel exemple de la technologie des capteurs intelligents : la ville de Hambourg, en Allemagne, a collaboré avec FLIR Systems pour éprouver le concept utilisant les capteurs visuels et thermiques et la technologie de suivi Wi-Fi intelligent. Le système combiné est conçu pour collecter des données haute résolution de grande qualité aux carrefours de cette ville. La société a installé des capteurs visuels et thermiques à différentes intersections pour détecter la présence de véhicules et fournir des données de volume. Les capteurs de présence de véhicules sont complétés par la technologie perfectionnée de suivi Wi-Fi. En surveillant les adresses MAC des périphériques Wi-Fi tels que les smartphones, il est possible de déterminer les itinéraires et les durées de trajet sur des segments de route. La force du signal Wi-Fi permet de déterminer la proximité et de mesurer le temps d'attente aux intersections.

Ainsi, les capteurs de présence de véhicules fournissent des données sur certains points du carrefour, et la technologie de suivi Wi-Fi en fournit sur ce qui se passe entre ces points. Avec la détection Wi-Fi, le mouvement d'un véhicule est totalement caractérisé à son approche, lorsqu'il s'arrête et quitte le croisement. En recoupant les adresses MAC d'un carrefour à l'autre, il est possible de calculer les temps de trajet en temps réel. Les informations provenant des différents capteurs sont recueillies et combinées pour alimenter une analyse du trafic par la plate-forme FLIR sur le cloud. Les analyses intelligentes transforment les données
en informations routières utiles, lesquelles sont essentielles pour comprendre les performances du réseau routier. D'utilisation conviviale, le tableau de bord fournit tous les outils : d'un simple clic, les ingénieurs génèrent des rapports et peuvent prendre les mesures
nécessaires.

En surveillant les adresses MAC des appareils Wi-Fi tels que les smartphones, il est possible de déterminer les itinéraires et les durées de trajet sur les segments de route.

Les informations provenant des différents capteurs sont recueillies et combinées pour alimenter une analyse du trafic par la plate-forme FLIR sur le cloud.

Back to top