Riduci le bollette elettriche trovando le perdite di corrente con FLIR ONE® Edge Pro

Quest’inverno stai gettando denaro dalla finestra? Che si tratti della tua casa o di una piccola impresa che stai cercando di tenere al caldo, qualsiasi cosa, dalle perdite d’aria allo scarso isolamento, potrebbe incidere del 50% sulla tua bolletta elettrica ogni mese. E con l’aumento dei prezzi dell’energia, quelle bollette elettriche e di gas naturale più alte possono essere difficili da digerire.

Che cosa causa le perdite e come le trovi?

Il problema intrinseco delle perdite d’aria è che sono invisibili a occhio nudo. Anche l’isolamento inadeguato o le “mancanze” di isolamento —luoghi dove manca del tutto — sono ben nascosti. Fortunatamente le perdite d’aria e lo scarso isolamento creano punti freddi e quando c’è una differenza di temperatura c’è l’opportunità di trovarla con una termocamera.

iPhone-FLIR-One-Edge-600x625.pngParliamo di FLIR ONE Edge Pro. Questo accessorio per smartphone per termocamera rileva la luce infrarossa, che quindi viene visualizzata come immagine radiometrica. In altre parole: vede il caldo e il freddo e li usa per creare una foto con letture di temperatura incorporate.

FLIR ONE Edge Pro è semplice da usare e non richiede molta formazione, quindi è una buona scelta per noleggiatori, proprietari di case e di piccole imprese che desiderano ispezionare i propri spazi per individuare la fonte di perdita di energia.

A differenza delle videocamere accessorie per smartphone simili, Edge Pro si connette in modalità wireless e funziona con dispositivi iOS e Android. La termografia è nitida e facile da interpretare, grazie a un processo di immagine brevettato da FLIR chiamato Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX®). È anche progettata per essere conveniente e costruita per durare— il che significa che puoi alleviare lo stress dell’aumento delle bollette e continuare a risparmiare denaro in futuro.

Come funziona?

Una volta collegata Edge Pro in modalità wireless al tuo dispositivo smart, puoi iniziare a ispezionare i punti più comuni in cui si verificano perdite d'aria: finestre e porte. Che siano state installate in modo errato, isolate male o vecchie e guaste, finestre e porte possono perdere molta aria intorno ai bordi. Se si esegue questa ispezione quando l’aria esterna è più fredda dell’aria interna, si dovrebbe vedere facilmente una differenza di temperatura intorno alle finestre e alle porte che perdono. Se stai utilizzando la tavolozza di colori standard per FLIR ONE Edge Pro (chiamata “ferro”), le aree fredde saranno viola, mentre le aree più calde saranno gialle e arancioni.

FLIR_EDGE_deck door leak.jpg

Ricorda: il vetro isola, mentre il metallo no. Se le finestre o le porte sono dotate di telai metallici, appariranno automaticamente più freddi del vetro. Invece, cerca di vedere se anche le pareti intorno alla finestra o alla porta sembrano fredde. Ciò indica che l’aria fredda sta penetrando dal telaio nella stanza.

FLIR_EDGE_window leaks.jpg

Mentre continui a ispezionare il tuo spazio, cerca le perdite d’aria intorno a camini, porte di mansarde e bocchette a parete. Queste perdite possono essere tutte eliminate a livello di fai da te con prodotti a basso costo che limitano le condizioni meteorologiche.

Quindi, usa la telecamera per ispezionare le pareti e gli angoli esterni. In caso di isolamento inadeguato o mancante tra i montanti, la sezione della parete apparirà fredda rispetto alle altre sezioni isolate. Adeguare l’isolamento può richiedere l’intervento di un esperto, ma ti farà risparmiare denaro e renderà la tua casa più confortevole a lungo termine.

FLIR_entry_leak.jpg

Per coloro che hanno il riscaldamento a pavimento, FLIR ONE Edge Pro è lo strumento giusto per verificare che l’apparecchiatura funzioni correttamente. In un sistema di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento, il calore viene fornito da tubi in cui scorre acqua calda o da cavi elettrici installati sotto il pavimento. Tuttavia ci sono diversi punti in cui questo sistema potrebbe guastarsi: problemi con il modo in cui è stato realizzato il pavimento dello schermo, problemi con il modo in cui sono stati posati i tubi, guasti nei cavi elettrici o inefficienze nella pompa che sposta l’acqua attraverso i tubi. Se il riscaldamento a pavimento non funziona in modo efficiente, dovresti essere in grado di vederlo utilizzando FLIR ONE Edge Pro.

FLIR ONE Edge_heated floors.jpg

Dopo aver eliminato le perdite, cosa succede?

La cosa bella di una piccola termocamera come FLIR ONE Edge Pro è che puoi usarla per fare molto di più che trovare perdite di energia. Questa piccola telecamera robusta può anche aiutarti a rilevare il surriscaldamento dei fusibili, l’accumulo di umidità in una parete o un soffitto (sembra freddo) o persino i parassiti nascosti nelle pareti (sembrano caldi).

Per non parlare di altri usi inaspettati, ma utili in casa, come controllare i componenti elettronici per verificare la presenza di collegamenti elettrici allentati, trovare il tuo cane al buio e altro ancora!

Quanto prima inizi ad adeguare i tuoi spazi dalle perdite invisibili di corrente elettrica, tanto più denaro risparmierai. Scopri qui l’intera linea di prodotti FLIR Serie ONE. Troverai anche i link all’app FLIR ONE, così potrai utilizzare Edge Pro con il tuo dispositivo smart e altre app che ti aiuteranno a ispezionare la tua casa, la tua auto e altro ancora.

Articoli correlati

termico

Preparing A Home for Winter – Spot Issues with Thermal Imaging to Save on Heating Bills

Read more
Scegliere una telecamera

Qual è la differenza tra termometri IR e termocamere?

Read more
Back to top