Rilevare più rapidamente le perdite di vuoto, aria e gas nella produzione di semiconduttori


La produzione di semiconduttori dipende da apparecchiature di produzione e infrastrutture di pubblica utilità strettamente controllate. L'aria secca compressa (CDA), la distribuzione di azoto e altri gas speciali, i controlli pneumatici e i sistemi correlati al vuoto vengono utilizzati in ambienti fab e sottofab. Con molte valvole, raccordi, regolatori, collettori e punti di collegamento, piccole perdite possono essere difficili da individuare rapidamente durante le ispezioni di routine.
Le perdite non rilevate possono contribuire a un consumo inutile delle utility, a costi operativi più elevati e a ulteriori interventi di manutenzione. Nei sistemi a vuoto, le perdite indesiderate possono anche diventare un problema di apparecchiatura o processo. Il rilevamento efficiente delle perdite aiuta i team di manutenzione nel loro lavoro quotidiano e riduce al minimo le interruzioni delle normali operazioni.
Le fabbriche di semiconduttori si affidano a sistemi pneumatici, ad aria secca compressa estesa, azoto, gas speciali, correlati al vuoto. Il rilevamento tempestivo delle perdite può aiutare a ridurre le perdite di utenze, migliorare la produttività della manutenzione e supportare operazioni fab.

Le ispezioni tradizionali delle perdite possono richiedere molto tempo quando i tecnici devono ispezionare grandi aree, tracciare lunghe tubazioni o lavorare intorno ad apparecchiature imballate. In un ambiente fab o subfab, la sfida è localizzare la fonte abbastanza rapidamente da dare priorità all’ azione di follow-up o riparazione corretta. L’imaging acustico visualizza il suono generato da una perdita, aiutando i tecnici a scansionare più potenziali punti di perdita in modo rapido ed efficiente.
Flir Si2-LD è una telecamera acustica industriale per il rilevamento di perdite pressurizzate e guasti meccanici. Nella produzione di semiconduttori, può supportare l’ispezione di sistemi CDA, distribuzione di azoto e gas speciali, armadi di gas, collettori di valvole, controlli pneumatici, sistemi correlati al vuoto e altre infrastrutture di utility in cui potrebbero verificarsi perdite. Invece di controllare accuratamente i componenti e uno per uno, i tecnici possono scansionare grandi aree scansionare grandi aree, individuare rapidamente le perdite, acquisire istantanee per la creazione di rapporti e passare alle azioni di manutenzione richieste. I gas come azoto, ammoniaca, elio e argon sono supportati per la stima del tasso di perdita e la quantificazione dei costi. Si2-LD è anche una soluzione efficiente per il rilevamento di perdite sotto vuoto.

L'imaging acustico deve essere utilizzato come parte del processo di ispezione e manutenzione stabilito dal sito. Prima dell'ispezione è necessario considerare regole di accesso, requisiti di camera bianca, procedure di sicurezza, condizioni operative e caratteristiche del sistema di destinazione. La rilevabilità dipende dalle dimensioni della perdita, dalla pressione, dalla distanza, dal rumore di fondo e da altre condizioni del sito. I risultati devono essere segnalati e seguiti da azioni secondo le procedure della struttura e le capacità approvate delle apparecchiature.