Da zero indovinamenti a zero interruzioni: Come Flir e Hi-Tech hanno consentito la trasformazione delle sottostazioni intelligenti di NALCO

Obiettivo: Elimina l'incertezza nelle infrastrutture elettriche critiche

L'affidabilità è tutto negli ambienti industriali più esigenti e in nessun luogo è più importante che in una fonderia di alluminio.

Nello stabilimento NALCO di Angul, il team di ingegneri si è posto un obiettivo chiaro e ambizioso: eliminare le interruzioni impreviste raggiungendo una visibilità continua attraverso il proprio cantiere da 220kV. In questo ambiente, anche un'interruzione momentanea dell'alimentazione può arrestare la produzione, danneggiare le apparecchiature e causare perdite finanziarie significative.

Ciò che era necessario non era semplicemente un’ispezione più rapida, ma un cambiamento fondamentale nel modo in cui gli asset sono stati monitorati. Il team aveva bisogno di un modo per andare oltre i controlli periodici verso una visione predittiva continua, una soluzione che potesse rilevare i problemi in anticipo, ridurre la dipendenza dall’intervento manuale e migliorare la sicurezza riducendo al minimo l’esposizione alle aree ad alta tensione.

Trasformare la visione in risultati misurabili con la termografia Flir

Implementando la termografia sempre attiva e l’analisi intelligente, Flir ha contribuito a convertire il cantiere di NALCO in uno “Smart Yard” basato sui dati, in cui le risorse critiche vengono monitorate in tempo reale e i rischi vengono identificati prima che si aggravino.

Con la soluzione di Flir, NALCO ha raggiunto:

  • Visibilità continua delle risorse 24/7 senza lacune di monitoraggio
  • Rilevazione precoce di guasti in fase di sviluppo prima che si verifichi un guasto
  • Una riduzione di circa 20 ore di interruzione annuale
  • Ritorno totale dell'investimento in meno di due anni

Il passaggio al monitoraggio automatizzato delle condizioni ha consentito al team di passare dalla manutenzione reattiva alle operazioni predittive basate su informazioni approfondite, offrendo sia affidabilità operativa che risparmi sui costi a lungo termine.

immagine termica di un collegamento elettrico che diventa rosso caldo un'immagine termica di un collegamento elettrico che diventa rosso caldo

Il controllo della realtà: Dove l'ispezione tradizionale è insufficiente

Prima di implementare la tecnologia Flir, la manutenzione si basava su ispezioni termiche manuali e periodiche. Sebbene utili, queste ispezioni hanno fornito solo istantanee delle condizioni di un asset, lasciando periodi prolungati in cui i guasti potrebbero svilupparsi inosservati. I problemi potrebbero emergere immediatamente dopo un’ispezione e non essere rilevati fino al ciclo successivo, aumentando il rischio di guasti imprevisti.

Le ispezioni manuali hanno anche introdotto problemi di sicurezza. Ai tecnici è stato richiesto di valutare direttamente i componenti ad alta tensione, esponendoli a condizioni pericolose e a rischi operativi.

I fattori ambientali hanno reso il rilevamento ancora più difficile. L’elevata umidità e le condizioni operative difficili hanno contribuito alla corrosione e alle anomalie termiche che erano spesso invisibili durante i controlli di routine.

Insieme, queste limitazioni hanno fatto sì che anche i regimi di ispezione ben gestiti non potessero fornire il livello di certezza richiesto. Senza il monitoraggio continuo, l'avviso precoce non era semplicemente possibile.

Raggiungere l’obiettivo: Come Flir fornisce una visione continua

Per affrontare le sfide di manutenzione di NALCO, Flir ha collaborato con il partner Hi-Tech per implementare un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni su misura per le loro esigenze operative, progettato per fornire una visibilità completa sulle infrastrutture elettriche critiche.

La soluzione integra le termocamere fisse Flir Axxx, le unità pan-tilt automatizzate e il software di monitoraggio avanzato in un sistema unificato. Trasformatori, interruttori automatici e punti di collegamento chiave in tutto il cantiere possono ora essere monitorati continuamente grazie al nuovo sistema.

una termocamera flir Serie axxx

Telecamera Flir Axxx-Series

 

un alloggiamento PT argento per una termocamera

Alloggiamento PT

 

una termocamera in un alloggiamento del punto installato su una torre da costruzione

Sito di installazione

 

Dal rilevamento all'azione

L’approccio di Flir va oltre l’imaging, si concentra sulla fornitura di informazioni fruibili.

Le termocamere ad alta risoluzione rilevano anche piccole variazioni di temperatura, consentendo l'identificazione precoce di potenziali guasti.

Le unità pan-tilt automatizzano le routine di ispezione, garantendo un monitoraggio coerente e ripetibile senza fare affidamento sui processi manuali. Allo stesso tempo, il software intelligente di Flir mappa ogni risorsa e monitora continuamente i dati sulle condizioni.

Quando vengono superate le soglie di temperatura, il sistema identifica immediatamente il componente interessato e attiva avvisi. I team di manutenzione ricevono notifiche in tempo reale, consentendo loro di rispondere rapidamente e prevenire l’escalation.

La combinazione di rilevamento continuo, automazione e analisi consente agli operatori di passare dai flussi di lavoro basati sulle ispezioni al monitoraggio predittivo delle condizioni.

un grafico che mostra un esempio di un sistema di monitoraggio termico che osserva un cantiere e inserisce i suoi dati in un sistema di monitoraggio

Un passaggio a operazioni più sicure e intelligenti

Il vero valore della transizione al monitoraggio continuo e automatizzato risiede nel modo in cui cambia le operazioni quotidiane.

Per il team NALCO, ciò che un tempo era un processo manuale e reattivo è ora automatizzato e basato sulle informazioni. Grazie al monitoraggio continuo e agli avvisi istantanei, i tecnici possono identificare i problemi in anticipo, dare priorità alle attività di manutenzione e ridurre la probabilità di guasti imprevisti.

Allo stesso tempo, la necessità per il personale di operare in ambienti ad alto rischio è stata significativamente ridotta, supportando condizioni di lavoro più sicure.

Il risultato è un approccio più efficiente e proattivo alla gestione delle risorse, che migliora sia l’affidabilità che la sicurezza, supportando al contempo una produzione ininterrotta.

Dal monitoraggio alla fiducia predittiva

Abilitando il monitoraggio termico continuo, Flir ha aiutato NALCO a ridefinire il modo in cui viene gestita l'infrastruttura critica.

Invece di fare affidamento su ispezioni periodiche e risposte reattive, il cantiere ora opera come un sistema predittivo basato sui dati, in cui i potenziali rischi vengono identificati precocemente e affrontati prima che influiscano sulle operazioni.

Questa trasformazione dimostra come la termografia può andare oltre l'ispezione, fornendo informazioni utili, migliorando la sicurezza e portando a risultati aziendali misurabili.

In Flir, l'obiettivo è semplice:

Collabora con partner come Hi-Tech per aiutare gli operatori industriali a passare dall'incertezza al controllo, trasformando zero congetture in zero interruzioni.

Back to top