Migliora la qualità nella produzione di parabrezza riscaldati attraverso una soluzione di imaging “chiavi in mano” con termografia

Nel mondo della produzione di automobili di fascia alta, qualsiasi problema di qualità o prestazioni può influire seriamente su profitti e reputazione. Quando i consumatori pagano un prezzo elevato, si aspettano che l’auto sia all’altezza del prezzo pagato.

Un integratore tedesco chiamato aku.automation è stato recentemente incaricato di sviluppare un sistema di ispezione della qualità per parabrezza per auto riscaldate per uno dei marchi automobilistici più importanti al mondo.

Utilizzando le termocamere FLIR, insieme ai PC che eseguono software su misura, aku.automation ha progettato e costruito una soluzione completa, garantendo una qualità costante e prevenendo costosi richiami.

Utilizzo della termografia per ispezionare i circuiti stampati

Il cliente di aku.automation, Pilkington Automotive, fa parte di NSG Group e di uno dei principali produttori mondiali di prodotti per vetro e vetratura, fornendo parabrezza riscaldati a tutte le principali case automobilistiche del mondo. L’azienda eseguiva controlli di qualità manuali su ogni prodotto, ma era alla ricerca di un sistema di test di qualità avanzato per ottimizzare ulteriormente le prestazioni di qualità.

L’istruzione di Pilkington Automotive allo specialista nel campo della visione artificiale, aku.automation, era quella di rilevare punti caldi sui circuiti stampati all’interno dei parabrezza che formano il sistema di riscaldamento. Un punto caldo indica che il sistema di riscaldamento è difettoso e potrebbe non funzionare correttamente una volta installato.

aku.automation inviò un team tecnico allo stabilimento di Pilkington Automotive per configurare un piccolo sistema di test che consentì al team di acquisire immagini della linea di produzione per garantire il funzionamento dell’applicazione. Dopo un risultato positivo del test, aku.automation presentò la propria soluzione.

Individuazione efficace dei difetti e miglioramento della qualità

La soluzione prevedeva l’installazione di una termocamera FLIR A70 sopra la linea di produzione e il collegamento a un PC che eseguiva il software aku.visionManager® . Questo sistema consente l’integrazione di librerie, componenti e interfacce indipendenti dal produttore e offre quindi un concetto operativo uniforme che garantisce il massimo risparmio di tempo e costi possibile. aku.visionManager elabora i dati e visualizza le immagini termiche risultanti con grafici di errore su un monitor che gli operatori possono ispezionare.

Una piccola quantità di tensione viene fatta passare attraverso i circuiti mentre le immagini vengono acquisite. Se il sistema di riscaldamento funziona come dovrebbe, il circuito sarà illuminato in modo uniforme. Tuttavia, se il circuito è difettoso, sull’immagine termica apparirà un punto caldo.

Eventuali parabrezza difettosi possono essere facilmente identificati e rimossi dalla linea. Inoltre, il modello di errore può essere analizzato per ottimizzare ulteriormente il processo di produzione in futuro.

La termocamera FLIR A70 selezionata da aku.automation è dotata del miglioramento dell’immagine MSX®, trasmissione radiometrica dei dati tramite Wi-Fi e obiettivo ravvicinato per misurazioni termiche accurate, anche su piccoli componenti. L'area di ispezione si trova sul bordo superiore del parabrezza nell’area di montaggio dello specchietto retrovisore, quindi aku.automation scelse un obiettivo ravvicinato a 29° per l'A70, ideale per misurare un’area relativamente piccola.

Con un sensore da 640×480 pixel, la risoluzione termica più elevata di qualsiasi termocamera a montaggio fisso della gamma di termocamere FLIR A50/A70, gli operatori ebbero un quadro chiaro dei potenziali difetti.

Fornire soluzioni in collaborazione

Per trovare la soluzione giusta al suo problema di controllo qualità, Pilkington Automotive si rivolse per la prima volta a FLIR, che presentò il suo fidato partner tedesco per l’automazione, aku.automation, per ricevere assistenza.

Martin Stengel, Sales Manager di AKU, ha dichiarato: “FLIR ha le competenze necessarie per la telecamera stessa e sappiamo come implementare un sistema di ispezione automatica con algoritmi di elaborazione delle immagini. Dopo un’ampia ricerca, abbiamo offerto una soluzione completa e Pilkington Automotive l’ha ordinata. All’inizio dello scorso anno abbiamo iniziato a implementare e testare il sistema. Oggi, il sistema funziona in produzione e il cliente è soddisfatto e tutto funziona come previsto."

“Abbiamo un accordo con FLIR. Ciò significa che trasmettono richieste ad aziende come noi per fornire soluzioni nell’ambiente di automazione industriale. Lo facciamo da tre o quattro anni. Le termocamere non sono attualmente la nostra attività principale, ma stiamo assistendo ad applicazioni sempre più interessanti in questo settore. Non vediamo l’ora di implementare progetti simili in stretta collaborazione con FLIR in futuro.”

Articoli correlati

Un momento fondamentale nell’ispezione solare termica: La nuova sperimentazione aerea basata sull’intelligenza artificiale riduce dell’80% i costi di rilevamento dei difetti del fotovoltaico

Read more
termico

Visualizzazione del suono con FLIR Si124: una telecamera a ultrasuoni per il rilevamento delle perdite

Read more

Permessi di bypass per lavori a caldo: individuare potenziali problemi in ambienti esplosivi senza la documentazione

Read more
Back to top